Menu

34 Ergebnisse für „Delta“

Welche Klebebänder und Klebesysteme werden bei DELTA®-Fassadenbahnen eingesetzt? FAQ

Das Produkt DELTA®-FASSADE COLOR ist immer mit einem Selbstkleberand versehen. Für Fassaden mit geschlossenen Fugen kann das komplette DELTA®-Klebeprogramm verwendet werden. Für Fassaden mit offenen Fugen gibt es spezielle UV-beständige Klebebänder wie DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 und DELTA® FAS BAND CLEAR.          

Welche DELTA®-Fassadenbahnen oder -Winddichtungen können bei offenen Fugen verwendet werden? FAQ

Für Fassaden mit offenen Fugen können, je nach Fugengröße und -anteil in Prozent, DELTA®-FASSADE (PLUS), DELTA®-FASSADE S (PLUS) oder DELTA®-FASSADE COLOR verwendet werden. Die Anwendungsbereiche: DELTA®-FASSADE (PLUS) DELTA®-FASSADE S (PLUS) DELTA®-FASSADE COLOR Fugen < 20 mm < 50 mm < 50 mm Fugenanteil [= A/(A+B)] 20 % 40 % 50 % vertikale Lattendicke C ≥ 20 mm ≥ 20 mm ≥ 20 mm Polycarbonat oder Glas mit einem UV-Durchlass von 0 % ≤ 10 ≤ 10 profilierte Metallelemente mit einem Lochanteil von 20 % 40 % ≤ 50 %

Sind DELTA®-Mauerwerkssperren bitumenverträglich? FAQ
In welcher Richtung sollten DELTA®-Dampfbremsen verlegt werden? FAQ

Grundsätzlich gilt bei allen DELTA®-Unterdachbahnen und DELTA®-Luft- und -Dampfbremsen oder -sperren: Die bedruckte Seite zeigt immer zum Verarbeiter, sie muss lesbar sein. (...) B. mit dem DELTA®-MULTI BAND, luftdicht verkleben lässt. Der Sd-Wert der Bahnen ändert sich allerdings nicht, egal welche Seite betrachtet wird. Das gilt auch für feuchtevariable Luft- und Dampfbremsen wie DELTA®-NOVAFLEXX.

Was ist der Unterschied zwischen einer einfachen Noppenbahn und einer Drainagebahn? FAQ

DELTA®-MS, dienen bei Bauwerksabdichtungen als reine Schutzschicht der Abdichtung. (...) DELTA®-TERRAXX oder DELTA®-GEODRAIN QUATTRO. Sie bestehen aus mindesten zwei Lagen, einer Filterschicht (Filtervlies) und der Noppenbahn als Schutz und wasserableitende Schicht.

Das umfangreiche Dörken-Sortiment Ratgeber

Dörken bietet mit der Marke DELTA® hochwertige Baufolien für Keller, Fassade und Dach. (...) Extensive Dachbegrünung: DELTA®-FLORAXX TOP Die Drainagebahn DELTA®-FLORAXX TOP mit aufkaschiertem Geotextil ist eine wasserspeichernde Drähnbahn, die zugleich auch eine Filterschicht ist. (...) Extensive Dachbegrünung: DELTA®-FLORAXX Die Drainagebahn DELTA®-FLORAXX Noppenbahn sorgt für eine uneingeschränkte Entwässerung und Dampfdruckentlastung.

Wieso gibt es verschiedene DELTA®-Klebemittel? FAQ

B. das DELTA®-MULTI BAND zur Verklebung von glatten Untergründen wie Folien, OSB-Platten, gehobeltem Holz usw. verwendet. (...) DELTA®-TIXX und DELTA®-THAN erlauben deutlich dickere Klebemittelaufträge und eignen sich eher für raue Untergründe, z. (...) Andere Klebemittel wie das DELTA®-FLEXX BAND F 100 sind hoch dehnbar, bauen kaum Rückstellkräfte auf und eignen sich dadurch besonders für spezielle Anwendungen wie das Abkleben von Ecken.

Services von Dörken und Haberkorn Ratgeber

Konfektion DELTA®-ALPINA Um Zeit zu sparen und den Aufwand vor Ort zu verringern, können Sie Ihre Folien bei Haberkorn im Vorfeld auch nach Plan konfektionieren lassen. Mehr über die vorkonfektionierten DELTA®-ALPINA-Unterdachbahnen bei Haberkorn erfahren Sie auf unserer Serviceseite „Konfektion DELTA®-ALPINA“.

Womit können DELTA®-Abdeckplanen verklebt werden? FAQ

Wenn DELTA®-Planen untereinander verbunden werden sollen, ist unter Baustellenbedingungen eine mechanische Verbindung erforderlich. (...) Kleinflächige Reparaturen können mit dem DELTA®-Band RA / RB (Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit Aluminium- bzw. bleifarbiger Abdeckung) erfolgen.

Ab welcher Dachneigung können DELTA®-Unterdachsysteme verwendet werden? FAQ

Die Verwendung von DELTA®-Unterdachbahnen ist abhängig von der verwendeten Dacheindeckung oder -abdichtung und deren Regel- und Mindestdachneigungen. Bei Flachdächern oder geeigneten Metalldeckungen können DELTA®-Unterdachsysteme ab 3° Dachneigung geplant und ausgeführt werden, bei Dachziegeln z.

Welche DELTA®-Bahnen können als Fassadenbahn oder Winddichtung verwendet werden? FAQ

Alle DELTA®-Bahnen, die nach EN 13859-2 (ÖNORM B 3662) geprüft wurden, können als Fassadenbahn verwendet werden – das trifft auf alle diffusionsoffenen DELTA®-Unterdach- bzw.

DELTA®-ALPINA vorkonfektioniert zu Ihnen auf die Baustelle Produktservices

Um Ihr Unterdach hundertprozentig wasserdicht zu bekommen, sollten Sie die Unterdachbahn DELTA®-ALPINA verwenden. Natürlich hat nicht jedes Unterdach die perfekten Maße, um DELTA®-ALPINA genau aufzubrauchen. (...) Wir konfektionieren die DELTA®-ALPINA-Unterdachbahnen für Sie vor, so wird das Abdichten zum Kinderspiel.

Sind die DELTA®-Gerüstplanen bedruckt lieferbar? FAQ

Aus produktionstechnischen Gründen sind DELTA®-Gerüstplanen und -netze nicht bedruckt lieferbar.

Was bedeutet Freibewitterung oder Freibewitterungszeit? FAQ

Alle DELTA®-Unterdachbahnen können in Verbindung mit dem DELTA®-Systemzubehör als Behelfsdeckung verwendet werden.

Können DELTA®-Abdeckplanen in Sondermaßen geliefert werden? FAQ

Aufgrund der großen Anzahl von Abmessungen von DELTA®-Planen werden keine Sondermaße angeboten.

Sind DELTA®-Abdeckplanen UV-beständig? FAQ

Wie jeder Kunststoff unterliegen auch DELTA®-Planen einer Alterung durch UV-Einstrahlung.

Speichert ein Gründach Wasser? FAQ
Welche Seite der Noppenbahn kommt an die Wand? FAQ

Wenn keine Drainage erforderlich ist, zeigen bei einfachen Noppenbahnen wie DELTA®-MS die Noppen zum druckstabilen Untergrund bzw. zur Wand.

Was ist der Sd-Wert? FAQ

B. bei einer Dampfbremse wie DELTA®-NEOVAP 20 der Sd-Wert mit 20 m angegeben, so benötigt der Wasserdampf genau so lange, um durch die vergleichsweise dünne Folie zu „wandern“, wie durch eine 20 Meter dicke Luftschicht. (...) So sollten nach Möglichkeit auf der Außenseite diffusionsoffene Schichten mit einem Sd-Wert von < 0,3 m (diffusionsoffene DELTA®-Unterdachbahn) und auf der Rauminnenseite unter der Wärmedämmung Dampfbremsen oder -sperren mit einem hohen Sd-Wert geplant und verlegt werden.

Fassadenschutz von DELTA® Ratgeber

DELTA®-Fassadenbahnen bieten Schutz geben Regen, Flugschnee und Verschmutzung.

1-20 von 31 Inhalten