Menu

149 Ergebnisse für „DIN EN 1149“

Welche Faktoren beeinflussen die Auswahl der passenden Holzbauschraube hinsichtlich ihrer Korrosionsbeständigkeit? FAQ

die Lage des Bauteils: Es wird in drei Nutzungsklassen nach DIN EN 1995:2008 unterschieden.- NKL 1: Bauteil in allseitig geschlossenen, teilweise beheizten Bauwerken- NKL 2: Bauteile in überdachten, offenen Bauwerken ohne direkte Bewitterung- NKL 3: frei bewitterte Konstruktion das zu befestigende Holz: Handelt es sich um unproblematisches Bauholz wie bspw.

Was sind M-Schläuche? FAQ

Solche Schläuche müssen nach DIN EN 12115 mit dem Buchstaben „M“ gekennzeichnet sein.

Welcher Schlauch ist für LPG (Flüssiggas) geeignet? FAQ

Für die Be- und Entladung von LPG werden LPG-Betankungsschläuche nach EN 1762 empfohlen. (...) Geeignete Schlaucharmaturen wie ACME, NPT, BSP oder DIN-/ASA-Flansche sollten aus Stahl, Edelstahl oder Messing sein. (...) Der Flüssiggasschlauch Orangering ist geeignet für Butan, Propan und deren Gemische nach EN 589.

Auf neuestem Stand bei Gesetzen und Normen für Schläuche Produktservices

Schläuche oder Schlaucharmaturen allein sind keine Druckgeräte nach dieser Richtlinie.Sicherheit im Betrieb durch Haberkorn Unsere zertifizierten Produkte Dampfschlauchleitungen nach EN ISO 6134 Chemieschlauchleitungen nach EN 12115:2011 Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 Tankwagen-Kupplungen nach DIN EN 14420-6 diverse Gasschläuche nach EN ISO 3821:2010 Trinkwasserschläuche geprüft gemäß KTW-und DVGW Lebensmittelschläuche Feuerwehrschläuche nach ÖNORM F2105 und DIN 14811 u. v. a.

Mit VDE-Schraubendreher auch unter Spannung sicher Ratgeber

Der Verein prüft alle Werkzeuge nach DIN EN 60900, dadurch wird das Arbeiten mit einer Spannung von bis zu 1.000 Volt ermöglicht.

Die richtige Auswahl des Niets Ratgeber

Abgesehen von Kopfform, Klemmbereich und den wirkenden Kräften sind folgende Blindnietvarianten möglich: spezifischer und Standard-Blindniet nach DIN EN ISO Presslaschen-Blindniet Mehrbereichs-Blindniet Magazin-Niet fließlochformender Blindniet FDR – GESIPA-Patent Spreiz-Blindniet Dicht-Blindniet hochfester Blindniet – konusförmiger Dornkopf hochfester Blindniet – runder Dornkopf Unsere breite Auswahl an Blindnieten finden Sie hier.

Warum eignen sich Schläuche mit PTFE–Seele für die Förderung von Chemikalien? FAQ

Witterungsbeständigkeit: keine Materialveränderungen durch Ozoneinwirkung und UV-Strahlung, alterungsbeständig Antihafteigenschaften: kein Anbacken klebriger und zähfließender Medien, leicht zu reinigen Minimaler Reibungskoeffizient von 0,05 bis 0,2 μm ermöglicht optimales Strömungsverhalten. geringe Wärmeableitung und niedrige Diffusionsrate nach geltenden Normen DIN EN 12115

Verbindungselemente, Schrauben Ratgeber

Verbindungselemente und Schrauben – Highlights Sechskantschrauben EN 14399-4, Stahl 10.9, feuerverzinkt zum Produkt Verbindungselemente im Stahl- und Metallbau Mit der Stahlbauverordnung EN 1090-2 werden Verbindungselemente in folgende Verbindungsarten unterteilt.  „nicht planmäßig vorgespannte Garnituren“; SB – Garnituren nach EN 15048 „planmäßig vorgespannte Garnituren“; HV – Garnituren nach EN 14399 Was es zu beachten gibt, haben wir für Sie auf unserer Landingpage zusammengestellt. weiter Zum Online-Shop Zur Info-Broschüre Schraubensicherungen und Gewindesicherungen Diverse Einflüsse können bei Schraubverbindungen ein Lockern oder sogar Lösen der Schraubverbindung zur Folge haben. (...) Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Wolfgang Drexel Sortimentsmanager Schrauben, Verbindungs- elemente Der Haberkorn Experte Wolfgang Drexel Sortimentsmanager Schrauben, Verbindungs- elemente „Ein großes Sortiment und unterschiedlichste Dienstleistungen zeichnen uns im Bereich Schrauben aus.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Patentierte Holzverbinder sparen wertvolle Zeit Jetzt anzeigen Umstellung DIN auf ISO Übersicht – Verbindungselemente Jetzt anzeigen Zum Download Center Keine News verfügbar.

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen für höchste Sicherheit Produktservices

Solche Schläuche müssen nach DIN EN 12115 mit einem Ω-Zeichen gekennzeichnet sein. (...) Solche Schläuche müssen nach DIN EN 12115 mit dem Buchstaben „M“ gekennzeichnet sein.Haberkorn garantiert mehr Sicherheit mit geprüften Schlauchleitungen. Wir markieren Ihre Schlauchleitung mit dem nächsten empfohlenen Prüftermin Laut der EN 12115 bzw. laut ISO 6124 muss bei Dampf-, Chemie- und Tankwagenschläuchen regelmäßig eine Prüfung durchgeführt werden.

Haberkorn als Fachbetrieb für PSA rezertifiziert News

Beispielsweise muss der Betrieb über ein zertifiziertes QM-System nach DIN EN ISO 9001 verfügen, Kunden durch "Geprüfte Fachberater für Persönliche Schutzausrüstung" beraten, die Fachkompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sicherstellen u. v. m.

Was sagen die Leistungsstufen der ÖNORM EN 511 aus? FAQ

Die Din EN 511 regelt den Schutz der Hände vor Kälte. Unterschieden wird dabei zwischen der Konvektiven Kälte (durchdringende Kälte) und Kontaktkälte (z.

Was sind die Vorteile von LignoLoc® Nägeln aus Holz gegenüber herkömmlichen Nägeln? FAQ

Sie sind für den Einsatz in den Nutzungsklassen 1+2 nach Eurocode 5 / DIN EN 1995-1-1 geeignet.

Die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Absturzsicherungen Ratgeber

Es werden also jeweils Haltegurte oder Auffanggurte mit geeigneter PSA wie zum Beispiel Verbindungsmitteln nach EN 354, Falldämpfern nach EN 355, Auffanggeräten mit beweglichen Führungen nach EN 353-2 oder Verbindungselementen nach EN 362 zu entsprechenden Systemen zusammengefügt. (...) Verbindungsmittel nach EN 354 oder EN 358 Falldämpfer nach EN 355 mobile Anschlageinrichtung nach EN 795, eine ortsfeste – also fixe – Anschlageinrichtung zum Beispiel nach DIN EN 795 oder ein sicheres Bauwerk (statisch nachgewiesen) Oft kommen Rückhaltesysteme bei Arbeiten auf Dächern zum Einsatz. (...) Es gibt verschiedene Arten von Auffangsystemen: mitlaufende Auffanggeräte an beweglichen Führungen nach EN 353-2, Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfern nach EN 354 und Höhensicherungsgeräte nach EN 360.

Arbeitskleidung, die jeder Witterung standhält – Wetterschutzbekleidung Ratgeber

Paul Tschol Transportbeton und Asphalt GmbH & Co KG Zams Regenschutz nach DIN EN 343 Für den professionellen Einsatz wird Workwear nach der europäischen Norm DIN EN 343 geprüft. (...) Ein Spezielles Augenmerk wird dabei auf die Wasserdichtheit und die Atmungsaktivität gelegt. x: Wasserdichtheit (3 Klassen) y: Atmungsaktivität (3 Klassen) Wetterschutzkleidung nach EN 343 Regenjacken im Online-Shop Regenhosen im Online-Shop Kälteschutz nach DIN EN 342 Die europäische Norm DIN EN 342 definiert die Anforderungen für die Leistung von Bekleidungskombinationen (Overalls oder Zweiteilern) und Bekleidungen aus einem Stück, die vor sehr kalten Umgebungen schützen (höchstens –5 °C). a: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer sich bewegenden Gliederpuppe b: (U) Icler; resultierende thermische Isolation (m² K/W); gemessen anhand einer statischen Gliederpuppe c: Luftdurchlässigkeit (3 Klassen) d: Wasserdichtheit (2 Klassen) Kälteschutzkleidung nach EN 342 Wassersäule, Atmungsaktivität undWasserrepellenz bei Wetterschutzkleidung Ist eine Wetterschutzbekleidung nicht nach DIN EN 343 geprüft, gibt es auch alternative Auszeichnungen der Leistungswerte über die Begriffe Wassersäule (mm), Atmungsaktivität (g) und Wasserrepellenz.

Bewehrungsanschlüsse aus Baustahl BST 550 Ratgeber

Die Anforderungen gemäß DIN EN 1992-1-1 mit NA(D), Eurocode 2 und dem DBV-Merkblatt „Rückbiegen von Betonstahl und Anforderungen an Verwahrkästen nach Eurocode 2“ des Deutschen Beton- und Bautechnik-Verein E.V., Fassung Januar 2011, werden erfüllt.

Sicherheit und Best Practices beim Umgang mit Schweißgeräten Ratgeber

DIN EN 1090, die europäische Bauprodukteverordnung und die Norm EN 1090 beispielsweise verpflichten einen Betrieb, der Bauteile aus Stahl und Aluminium herstellt, diese innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU nur noch mit CE-Kennzeichnung auf den Markt zu bringen.

Schlauchkennzeichnung zur Identifizierung und zur Einhaltung von Prüfterminen Produktservices

Die Kennzeichnung umfasst die Anbringung der Prüfbänder bei Schlauchleitungen, die nach EN-Normen Prüffristen unterliegen, mit Angabe von Prüfintervallen, Betriebsdruck und Zusatztext laut Kundenwunsch. (...) Kennzeichnung von Schläuchen aus Elastomeren und Thermoplasten nach DIN EN 12115 individuelle Kundenkennzeichnung im Rahmen der Norm-Vorgaben möglich Top Service durch unsere qualifizierten Facharbeiter und Facharbeiterinnen Gefährdungsbeurteilung der Schlauchleitung Ist die Schlauchleitung ein Arbeitsmittel? (...) Beschriftung nach Kundenwunsch Im Rahmen der Norm-Vorgaben kann die Kennzeichnung individuell nach Kundenwunsch erfolgen. kundenspezifische Beschriftungsmöglichkeiten zur dauerhaften Kennzeichnung von Schlauch- und Rohrleitungen, Armaturen und Kabeln mit praktischen Kennschildern aus Edelstahl V2A individuell graviert mit frei wählbarem Zusatztext und Logo Wir markieren Ihre Schlauchleitung mit dem nächsten empfohlenen Prüftermin Chemie-, Tankwagen- und Dampfschläuche müssen nach der EN 12115 bzw. nach ISO 6134 regelmäßig einer Prüfung unterzogen werden, um die weitere sorgenfreie Verwendung sicherzustellen.

uvex-Schutzhelme mit MIPS®-Sicherheitssystem Ratgeber

Herkömmliche Helme sind für einen geraden Aufprall entwickelt und getestet, was den Anforderungen der Norm DIN EN 397 entspricht.

Schwingungstechnik und ihre Einsatzbereiche Ratgeber

Der Werkstoff erfüllt alle Anforderung der DIN EN 45545-2 und entspricht den höchstmöglichen (Hazard Level 3) Brandschutzanforderungen.

Was bedeuten die Scheiben- und Rahmenkennzeichnungen an der Schutzbrille? FAQ

Gemäß der DIN EN 166 erfolgt eine Kennzeichnung von Schutzbrillen auf dem Rahmen und der Sichtscheibe mittels Ziffern und Buchstaben.

41-60 von 63 Inhalten