Menu
Vielzweckschlauch Goldschlange mit Armatur

Vielzweckschläuche

Vielzweckschläuche ermöglichen es, einen Schlauch für viele verschiedene Anwendungen und Medien einzusetzen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Vielzweckschläuche.

PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS CRISTAL FDA | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS CRISTAL FDA

Continental | Druckschläuche, Saugschläuche

2-lagiger PVC-Saug- und Druckschlauch VACUPRESS CRISTAL, transparent, mit einer eingebetteten verzinkten Stahlspirale und einer Polyesterfadenverstärkung, für die Förderung von Lebensmittelflüssigkeiten. Ist für den Kontakt mit wässrigen Flüssigkeiten, Säuren und Alkohol (bis 20

Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000S | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000S

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche

Vielseitig einsetzbarer Qualitäts-Saug- und -Druckschlauch H-Plus EUROPE 2000S für Heiß- und Kaltwasser für erhöhte Anforderungen an Temperatur- und Druckbeständigkeit, Robustheit und Langlebigkeit. Auch beständig gegen viele Säuren und Laugen.

Vielzweckschlauch Goldschlange® | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch Goldschlange®

Continental | Druckschläuche, Saugschläuche

Hochleistungs-Wasser- und -Reinigungsschlauch aus Gummi, geschmeidig, griffig und handlich. Beständig gegen Waschlaugen, technische Alkohole, verdünnte Säuren und Glykole, Aceton und Anilin.

Vielzweckschlauch H-Plus EPDM, 20 bar | Druckschläuche, Saugschläuche
angesehen
Gekauft
Vielzweckschlauch H-Plus EPDM, 20 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckschläuche, Saugschläuche

Hochflexibler Vielzweckschlauch, mit sehr guter Alterungs- und Witterungsbeständigkeit sowie guter Abrasionsbeständigkeit.

Top-Marken in Vielzweckschläuche
Alle Marken

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Vielzweckschläuche
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Vielzweckschläuche – vielseitig und universell einsetzbar

Vielzweckschläuche, auch Universalschläuche oder Mehrzweckschläuche genannt, sind vielseitig einsetzbar. Sie können je nach Schlauchtype zur Förderung von Luft, Wasser, Brauchwasser, Heißwasser, öligen Medien oder leichten Chemikalien eingesetzt werden. Vor allem werden sie aber zur Beförderung von Heiß- und Kaltwasser verwendet, allerdings sind sie auch gegen viele Säuren und Laugen beständig. Wir bieten ein breites Sortiment an Vielzweckschläuchen mit unterschiedlichem Seelenmaterial als Druckschläuche oder Saug- und Druckschläuche für verschiedene Einsatzzwecke. Besonders die Eigenmarke von Haberkorn, Vielzweckschläuche H-Plus, ist in Sachen Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar.

Auf einen Blick
    Vielzweckschlauch Euro Trix im Einsatz
    Vielzweckschläuche sind vor allem dann interessant, wenn verschiedene Medien durch einen Schlauch geleitet werden sollen.

    Optimierung von Lager und Instandhaltung durch den Einsatz von Vielzweckschläuchen

    Durch den Einsatz von Vielzweckschläuchen kann die Vielfalt der eingesetzten Betriebsmittelschläuche drastisch reduziert werden. Das schafft Platz, reduziert die Komplexität im Lager und vereinfacht nebenbei auch noch die Bewirtschaftung sowie die Instandhaltung.

    Soll der Schlauch also universell eingesetzt werden und sowohl für Wasser, Öl, leichte Chemikalien, Heißwasser als auch Luft verwendbar sein, ist ein Vielzweckschlauch genau die richtige Wahl. Weitere Eigenschaften wie Verschleißfestigkeit, Abriebfestigkeit, Alterungsbeständigkeit sowie Ozon- und Witterungsbeständigkeit erweitern das Anwendungsspektrum von Vielzweckschläuchen noch zusätzlich.

    Wird der Schlauch jedoch ausschließlich für ein spezifisches Medium eingesetzt, empfehlen wir den jeweiligen Spezialschlauch – diese sind in unseren anderen Schlauch-Rubriken im Online-Shop zu finden.


    Unterschiedliche Seelenmaterialien bei Vielzweckschläuchen

    EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer)

    Allgemeine Eigenschaften: exzellente Ozon-, Chemikalien- und Alterungseigenschaften, geringe Beständigkeit gegen aus Öl gewonnene Flüssigkeiten, sehr gute Dampfbeständigkeit, gute Kälte- und Wärmebeständigkeit (–40 °C bis +175 °C), gute Beständigkeit gegen Bremsflüssigkeit auf Glykolbasis

    Anwendungen: Vielzweckschläuche aus EPDM werden vorrangig für das Medium Dampf bzw. für Heißwasser verwendet, für eine Vielzahl von Chemikalien und Laugen, aber auch für einfache Anwendungen wie Luft und Wasser.

    NBR (Nitril-Butadien)

    Allgemeine Eigenschaften: exzellent ölbeständig, geringer Druckverformungsrest, hohe Temperaturbeständigkeit, begrenzte Beständigkeit gegen Aromate, gute physikalische Eigenschaften, mäßige Allwetterbeständigkeit. Die Beständigkeit ist abhängig vom ACN-Gehalt. Je höher der ACN-Gehalt, desto:

    • besser die Benzin- und Mineralölbeständigkeit

    • schlechter die Elastizität

    • höher die Gasdichtigkeit

    • schlechter der Druckverformungsrest

    Temperaturbereich:

    • –30 °C bis +90 °C

    • Wasser und Dampf bis 100 °C

    • Öle bis 120 °C

    Anwendungen: Vielzweckschläuche aus NBR wie bspw. der Unitrix 60werden in den Bereichen Maschinenbau, Land- und Forstwirtschaft sowie in Werkstätten und in der Mineralölindustrie eingesetzt.

    PVC (Polyvinylchlorid)

    Allgemeine Eigenschaften: gute chemische- und Alterungsbeständigkeit, preisgünstig, geringe Wärmebeständigkeit, hygienisch einwandfrei, schwer entflammbar, bedingt ölbeständig

    Anwendungen: Vielzweckschläuche aus PVC werden in der Mess- und Regeltechnik, in der Labortechnik, im Maschinenbau, im Flüssigkeitskontrollbereich, in der chemischen Industrie, in der Bauindustrie sowie in der Nahrungsmittel- und Lebensmittelindustrie eingesetzt.


    Goldschlange – der Vielzweckschlauch von Contitech

    Der schwarze Schlauch mit der gelben Wellenlinie – die berühmte Goldschlange – wird sehr aufwendig gefertigt: Die Schlauchseele ist aus Kautschuk und wird direkt auf einen Dorn extrudiert. Dieses Schlauchgerüst wird dann mit einem festen Kordfaden umwickelt, erneut mit einer Gummideckplatte überzogen und mit Textilband verstärkt. Die anschließende Vulkanisation versiegelt alle Lagen zu einer homogenen Schlauchwand, die knick- und stoßfest ist und auch unter wechselnden Temperaturen Druckbelastungen bis 30 bar standhält. Dadurch ist der Goldschlange-Schlauch von Contitech bereits seit 1930 die Qualitätsreferenz in Sachen Vielzweckschläuche.

    Vielzweckschlauch Goldschlange
    Der wohl bekannteste Vielzweckschlauch von Contitech – die Goldschlange

    Semperit Colorflex – Bessere Übersicht durch unterschiedliche Farben

    Die Colorflex-Schläuche von Semperit überzeugen nicht nur durch hervorragende Eigenschaften wie Flexibilität, gute Alterungs-, Witterungs- und Ozonbeständigkeit sowie Knickfestigkeit, sondern stechen außerdem durch ein weiteres Erkennungsmerkmal heraus – nämlich die große Farbvielfalt.

    Bei Anwendungen, wo viele Schläuche zusammenkommen, helfen die unterschiedlichen Farben, den Überblick zu bewahren. Einmal definiert, welches Medium welche Farbe bekommt, ermöglichen sie eine einfache Zuordnung, Erkennung und Handhabung.

    Colorflex-Schläuche in verschiedenen Farben auf weißem Hintergrund
    Die verschiedenen Farben der Colorflex-Schläuche helfen, ganz einfach den Überblick zu bewahren.

    Passende Schlaucharmaturen und Schlaucheinbindungen für Vielzweckschläuche

    Vielzweckschläuche können mit unterschiedlichen Armaturen und Schlaucheinbindungen zu Schlauchleitungen gemacht werden.

    Wir empfehlen für Vielzweckschläuche folgende Produktgruppen:

    Schlaucharmaturen

    Schlaucheinbindungen