Sicherheitsschuhe "CONNEXIS Safety" by Haix

"CONNEXIS Safety" by Haix – revolutionäre Technik
und einzigartiges Design

Gutes Schuhwerk hilft uns maßgeblich, in allen Lebensbereichen stets die beste Leistung zu erbringen. Nach dem Motto "keep performing" haben die Schuhtechniker von Haix in Zusammenarbeit mit Spezialisten aus Forschung, Praxis und Medizin Haix CONNEXIS® entwickelt. Durch den Schuh verläuft ein spezielles Tape und mit einem Zug daran werden die Faszien im Fuß des Trägers permanent leicht stimuliert, womit der körperlichen Ermüdung vorgebeugt wird.


Haix Sicherheitsschuhe "CONNEXIS® Safety" – Highlights

"CONNEXIS® Safety" by Haix – keep performing

An die Anatomie des Fußes angepasst bietet der "CONNEXIS® Safety" eine ganze Reihe von Features und  ist so auch nach langer Tragezeit noch bequem.

  • Die metallfreien Sicherheitsschuhe sind elektrostatisch ableitend (geprüft nach DIN EN 61340), der Zehenschutz besteht aus leichtem Nano-Carbon und hat eine Gummiüberkappe.
  • Abgerundet ist das CONNEXIS® Safety-Modell mit der Haix Absorption (Dämpfung mit Dämpfungskeil, der in die Sohle eingearbeitet ist) und dem flexiblen Haix Vario Wide Fit System, das die Sicherheitsschuhe durch Einlegesohlen in der Weite individuell anpassbar macht.
  • Die ausgezeichnete Verarbeitung und der hochwertige Materialeinsatz der Sicherheitsschuhe erfüllen höchste Qualitätsansprüche und sorgen für Sicherheit und zugleich Wohlgefühl beim Träger.
Sicherheitsschuh Haix Connexis auf grauem Hintergrund

Die Wirkungsweise

Grundlage für die auffälligste Neuentwicklung der CONNEXIS®-Technologie sind die neuesten Erkenntnisse der Faszien-Forschung.

Ein spezielles Tape, das beim Anziehen festgezogen wird und die Faszien stimuliert, durchzieht den Schuh. Dieser Impuls hilft Menschen, die lange auf den Beinen sind, wie zum Beispiel Mitarbeitern in der Produktion, komfortabler und gesünder durch den Tag zu kommen.

Sicherheitsschuh Haix Connexis auf grünem Hintergrund

Katapult-Effekt

26 Knochen im Fuß, Muskeln und Sehnen sind bei einem gesunden Menschen perfekt aufeinander abgestimmt und sorgen dafür, dass wir sicher vorankommen.

Faszien sind feines Bindegewebe, das Muskeln, Knochen, Organe und Nerven umhüllt. So werden die einzelnen Muskeln voneinander abgegrenzt. Faszien formen aber nicht nur unseren Körper, auch unsere Kraft und Beweglichkeit hängt von ihnen ab. So sind sie maßgeblich an unserem körperlichen Wohlbefinden beteiligt und wirken wie ein Katapult auf unsere Bewegung.

Faszien brauchen ein gewisses Maß an Belastung. Zu wenig Bewegung verursacht eine Verkümmerung des Bindegewebes, zum Beispiel auch, wenn der Fuß im falschen Schuhwerk steckt. Als Folge können Beschwerden wie zum Beispiel Rückenschmerzen auftreten.

Keep performing

Haix "CONNEXIS Safety" ist der weltweit erste Sicherheitsschuh mit aktiver Faszienstimulation.

Leistungserhaltend und bequem wie ein Sportschuh. 

Top-Empfehlung von Bernhard Bär

Bernhard Bär, unser Experte und Sortimentsmanager für den Bereich Arbeitsschutz, ist vom neuen Sicherheitsschuh "CONNEXIS® Safety" by Haix überzeugt: "Die Ermüdung wird durch den neuen Schuh gehemmt und die Leistungsfähigkeit bleibt länger erhalten." Seine Top-Empfehlung sind der Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low und, speziell für Frauen, der Damen-Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low.

Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low Damen-Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low

Europäische Qualität

„Made in Europe“ ist bei Haix ein Versprechen. Und das zu 100 Prozent!

Produziert wird am Firmensitz in Mainburg sowie in einem eigenen Werk in Mala Subotica, Kroatien.


Unsere Servicepakete – Klicken Sie rein!