Produkte von Fristads
Funktionelle Arbeitsbekleidung, die schützt und für Komfort sorgt
Funktionelle Arbeitsbekleidung, die schützt und für Komfort sorgt
Für jede Situation die passende Berufsbekleidung. Mit über 100-jähriger Erfahrung in der Herstellung von Arbeitsbekleidung weiß Fristads über die Bedürfnisse der Kunden bestens Bescheid. So wird qualitativ hochwertige Bekleidung für jeden Einsatz entwickelt, für das ganze Jahr. Den Anforderungen von Industrie, Bau und Handwerk wird Fristads dabei stets gerecht. Vom Fristads-ICON-Sortiment bis zur Fristads-Fusion-Serie finden Sie im Haberkorn Sortiment eine Vielzahl an Fristads-Produkten.
Arbeitbekleidung für jede Situation: Ob zum Wärmen oder Kühlen oder als Schutz vor Chemikalien – die Arbeitsbekleidung von Fristads sorgt für guten Schutz nach europäischen Normen.
Im eigenen Labor in Schweden werden Rohmaterialien und fertige Kleidungsstücke genauestens getestet: Zugfestigkeit, Reißfestigkeit, Abriebfestigkeit, aber auch Formstabilität und viele weitere Faktoren werden präzise geprüft.
Nicht nur durch kontinuierliches Testen haben sich die Produkte von Fristads stetig weiterentwickelt, sondern auch durch den Einsatz von innovativen Materialien und Prozessen. So kann Handwerkern nach wie vor Arbeitsbekleidung geboten werden, die in puncto Komfort, Qualität und Passform die Konk8urrenz überragt.
Fristad möchte seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 % verringern, um Führer im Bereich Nachhaltigkeit in seiner Branche zu werden.
Als erstes Unternehmen weltweit hat Fristads eine umweltdeklarierte Bekleidungskollektion entwickelt, wofür das Unternehmen den Red Dot Award gewonnen hat. Dank der Umweltproduktdeklaration (Environmental Produkt Declaration, EPD) können in jedem einzelnen Schritt der Wertschöpfungskette die Umweltauswirkungen eines Kleidungsstückes geprüft und reduziert werden. Die umweltdeklarierte Kleidungsserie Fristads Green basiert auf innovativen Lösungen, ökologischem Handeln und Denken und in Folge dessen auf minimaler Umweltauswirkung.
Fristads ist auch in vielen weiteren Teilen wie der Schaffung fairer Arbeitsplätze und Verringerung/Vermeidung schädlicher chemischer Substanzen in Kleidungsstücken äußerst engagiert. 2020 waren bereits 77 % der Bekleidungsprodukte als OEKO-TEX®-zertifiziert gekennzeichnet, womit diese Produkte keine schädlichen Chemikalien enthalten. Das Ziel ist alle Bekleidungsprodukte zertifizieren zu lassen.
Als Mitglied der Fair Wear Foundation und des UN GLOBAL COMPACT ist sich Fristads somit seiner Verantwortung eines nachhaltigen Handelns äußerst bewusst und arbeitet fortlaufend engagiert daran.
Fristads Bemühungen in puncto Nachhaltigkeit können in drei Bereiche geteilt werden: Es geht um soziale, wirtschaftliche und ökologische Aspekte.
Fristad hat es sich zur Aufgabe gemacht, Themen wie Gesundheit, Zufriedenheit, faire Arbeitsplätze, Ethik und Diversität der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu priorisieren. Die Mitarbeitenden von Fristads genießen gute Arbeitsbedingungen, ein Handeln ist nur in Übereinstimmung mit dem Ehrenkodex von Fristads möglich.
Fristad möchte durch bedachte Herstellung der Produkte seinen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten. Themen wie die Nutzung von Rohstoffen und Ressourcen, Emissionen, Chemikalien, Verwendung von Plastik, Transporte und Färbemethoden spielen dabei eine große Rolle. Im Mittelpunkt stehen die Reduktion von Treibhausgasemissionen um 50 % und ein Kreislaufdenken im ganzen Produktlebenszyklus.
Fristads versucht ständig, sein Wissen im Bereich Nachhaltigkeit und die Kommunikation zu verbessern. Das Ziel ist es, in der Branche für Berufsbekleidung Führer in puncto Nachhaltigkeit zu werden und die Lieferanten bei ihren Nachhaltigkeitszielen zu unterstützen.
Arbeitskleidung für das ganze Jahr und farblich abgestimmt – das bietet Fristads mit seiner Fusion-Serie, die als Crossover-Kollektion eine Vielzahl von Bedürfnissen in Industrie, Service, Handwerk und Bauwesen erfüllt.
Verschiedene Branchen haben unterschiedliche Herausforderungen. Auch innerhalb eines Unternehmens haben jede Abteilung und jedes Team ihre spezifischen Aufgaben. Für einen einheitlichen, starken Unternehmensauftritt ist die Komplettlösung für Arbeitskleidung von Fristads für alle ideal geeignet – sowohl als Damen- als auch als Herren-Modelle.
Bis ins kleinste Detail wurde die gesamte Palette der Arbeitskleidung von Fristads Fusion geplant und entworfen. So werden aus grauen Einsätzen an Arbeitsjacke und Arbeitshose im Alltag Reflektionsstreifen im Dunkeln – für ein sicheres Arbeiten, egal ob im Sommer oder im Winter.
Auch die Farben sorgen für eine Unterscheidung der Arbeitsbekleidung, wie beispielsweise Marineblau mit Warnschutz für die Straße. Die STFP-Bekleidung (Stretch Fristads Performance) ist in vielen Farbkombinationen erhältlich. Es gilt „Mix & Match“ –alle Modelle und Farben lassen sich nach Belieben kombinieren.
höchste Bewegungsfreiheit durch Stretch und spezielle Passform – von Anwendern getestet
viele Taschen und Funktionen
langlebige Materialien und Verarbeitung erfüllen hohe Qualitätsansprüche
für Industriewäsche geeignet
Mix & Match quer durch das gesamte Fristads-Sortiment – viele Farbkombinationen und Größen möglich
Herrenmodelle und viele Damenmodelle erhältlich
Damenmodelle mit femininer Passform
OEKO-TEX®-zertifiziert – schadstoffgeprüft
Logo-Anbringung möglich
Bewährte Materialien, die angenehm zu tragen und lange haltbar sind, wurden bei der Fusion-Arbeitskleidung kombiniert mit Weiterentwicklungen zur Optimierung von Komfort und Funktion bei der Arbeit:
STFP – Stretch Fristads Performance
mechanische Dehnung im Stretch
leichtes und langlebiges Material
ausgezeichnete Farbechtheit
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Gewicht: 260 g/m²
für Wäschetrockner und Industriewäsche zugelassen
OEKO-TEX®-zertifiziert
Um die Industriewäsche bzw. die Services von Mietwäschen zu optimieren, können alle Modelle auf Anfrage mit einem RFID-Chip ausgestattet werden. Mit seiner hervorragenden Langlebigkeit ist der RFID-Chip für über 200 Waschzyklen geeignet. Ohne Sichtverbindung ist schnelles, lückenloses Lesen mit einer Lesedistanz von bis zu 6 Metern möglich.
Die Workwear aus den ICON-Sortimenten steht für strapazierfähige, funktionelle und langlebige Arbeitskleidung mit der richtigen Funktionalität, Qualität und Passform. Die große Auswahl an Ausführungen und die vielen Kombinationsmöglichkeiten dieser Arbeitsschutz-Kollektion versprechen ein gutes Gefühl und Leistungsfähigkeit in allen Situationen.
Die Arbeitskleidung wurde sorgfältig entworfen, um eine perfekte Passform zu gewährleisten.
Funktion und Design der Schutzbekleidung werden in Zusammenarbeit mit den Trägern entwickelt.
Die Arbeitsschutz-Produkte sind gemäß ISO 15797 für Industriewäsche geeignet und nach dem PRO-Label zertifiziert.
Starke Dreifachnähte bieten längere Haltbarkeit – auch bei strapazierenden Arbeiten.
Es gibt besonders viele Größen zur Auswahl.
Die Arbeitskleidung wurde so konzipiert, dass sie reichlich Platz für Firmenlogos bietet.
Es gibt eine breite, abgestimmte Farbpalette.
Es ist absolute Kombinierbarkeit gegeben.
Die ICON-Sortimente beinhalten die passende Schutzkleidung für jede Jahreszeit.
Alle Produkte der ICON-Sortimente sind OEKO-TEX®-zertifiziert.
Die Kollektion ist in zwei verschiedenen Geweben erhältlich: LUXE (Polyester-Baumwolle-Mix) und 100 % Baumwolle.
Höchste Qualität mit 350 g/m² ist mit dieser Arbeitskleidung absolut gewährleistet. Außerdem ist sie hervorragend kombinierbar mit der zweifarbigen ICON-Two-Kollektion. ICON One ist in acht verschiedenen Farben erhältlich.
ICON Two wird aus dem bewährten und einzigartigen LUXE-Material hergestellt, das den Komfort von Baumwolle mit der Festigkeit und Farbechtheit von Polyester vereint.
Das spezielle Polyester-Baumwolle-Mischgewebe mit 295 g/m² (entspricht etwa einer leichten Jeans) eignet sich besonders für den Einsatz im industriellen Bereich und ist in neun verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.
Die leichte, zweifarbige Workwear eignet sich ideal für Arbeiten bei warmen Innen- und Außentemperaturen und sorgt für ein optimales Körperklima.
Der Clou: die Mesh-Ventilation. Leichtes und dennoch strapazierfähiges Polyester-Baumwolle-Mischgewebe mit 245 g/m² (entspricht etwa dem Flächengewicht von Jeans-Hemden) kombiniert mit dem luftdurchlässigen Mesh-Gewebe für Ventilation an sensiblen Bereichen wie Schultern, Nacken, Achseln, Kniekehlen und Rücken machen das Sortiment zur perfekten Ausrüstung bei warmen Temperaturen.
ICON Cool ist in acht verschiedenen Farbkombinationen erhältlich.
Diese ebenfalls einfarbige Kollektion aus leichtem und komfortablem Polyester-Baumwolle-Mischgewebe mit 245 g/m² eignet sich perfekt für unterschiedlichste Tätigkeiten in der Industrie. Vor allem bei hohen Umgebungstemperaturen spielt diese Arbeitskleidung ihre Stärken aus.
Die Schutzbekleidung besticht durch Robustheit und perfekte Passform. Sie ist in achtverschiedenen Farben erhältlich. Sie interessieren sich für die ICON-Light-Kollektion? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen!
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!