Menu
Verlegen von Dämmmatten auf einem Flachdach

Dämmmatten

Für ein angenehmes Wohnklima ist die richtige Dämmung essenziell – hier finden Sie die passenden Dämmmaterialien für Wärmedämmungen und Trittschalldämmungen.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Dämmmatten.

Randdämmstreifen PE Geficell® Standard | Wärmedämmung
angesehen
Gekauft
Randdämmstreifen PE Geficell® Standard

Wärmedämmung

Feuchtesperrender, wärmedämmender und hochelastischer PE-Schaum-Randstreifen der alle Bewegungen vom Estrich aufnimmt. Geeignet für den Einsatz im Bereich der Randfugen zwischen Bauwerksteilen.

Frostschutzmatte Froma™ | Bautenschutzmatten
angesehen
Gekauft
Frostschutzmatte Froma™

Landolt | Bautenschutzmatten

Frost- und Bautenschutzmatte mit robustem Schutz-Vlies und Folie (oberseitig aufkaschiert), sehr widerstandsfähig gegen mechanische Beschädigungen und bestens für Betonarbeiten geeignet.

PE Parkettunterlage Geficell® | Trittschalldämmung
angesehen
Gekauft
PE Parkettunterlage Geficell®

Trittschalldämmung

Klassische Trittschalldämmung mit Feuchteschutz mit einem Raumgewicht von ca. 20 kg/m³, als Unterlage für Parkettböden, auch für Fußbodenheizung geeignet.

PE Schaumdämmbahn Basic Geficell® | Trittschalldämmung
angesehen
Gekauft
PE Schaumdämmbahn Basic Geficell®

Trittschalldämmung

Universelle Trittschalldämmung als Unterlage auf massiven, mineralischen Untergründen und Parkettböden.

Top-Marken in Dämmmatten
Alle Marken

Wärmedämmung und Schallschutz – ganz einfach zu mehr Wohnkomfort

Ihre Funktion einwandfrei erfüllende und qualitativ hochwertige Dämmmatten und Dämmsysteme sind nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch essenziell für ein angenehmes Wohnklima – denn sie reduzieren Lärm und halten die Wärme im Innenraum.

Auf einen Blick
    XPS-Dämmmatten
    Sowohl die Wärmedämmung als auch die Trittschalldämmung sind essenziell für ein angenehmes Wohnklima.

    Gesetzliche Vorschriften in Bezug auf die Wärmedämmung in Gebäuden

    Die gesetzlichen Mindestanforderungen an die Wärmedämmung sollten auf jeden Fall beachtet werden. Nur so ist sichergestellt, dass alle Erfordernisse bezüglich Energieeffizienz erfüllt werden.

    Diese Mindestanforderungen an die Wärmedämmung, egal ob bei Neubauten, Sanierungen oder sonstigen Veränderungen im Innen- oder Außenbereich von Gebäuden, regeln die Landesbauordnungen der Bundesländer. Es gibt allerdings auch einheitliche Richtlinien des Österreichischen Instituts für Bautechnik (OIB). Die OIB-Richtlinie 6 regelt die Mindestanforderungen bzgl. Energieeinsparung und Wärmeschutz. Außerdem sind auch die Anforderungen an die eingesetzten Dämmstoffe sowie die Mindestdämmwerte darin beschrieben.

    Zusätzlich sind auch diverse nationale Normen (ÖNORM) zu berücksichtigen.


    Auswahl von und Anforderungen an Dämmstoffe

    Entscheidend bei der Auswahl des richtigen Dämmstoffes ist die Wärmeleitfähigkeit, auch Lambda-Wert genannt. Er gibt an, wie viel Wärme durch das Dämmmaterial durchfließt. Je niedriger der sogenannte WLS- bzw. WLG-Wert (Wärmeleitstufe/Wärmeleitgruppe) ist, desto besser ist die Dämmwirkung. Zusätzlich spielen auch Kriterien wie Schimmelvermeidung, Vermeidung von Feuchtigkeit, Brandschutz oder Schalldämpfung eine wesentliche Rolle bei der Auswahl des richtigen Dämmstoffes.

    All diese Kriterien beeinflussen auch, wie dick die Dämmung am Ende sein muss, um das gewünschte Ergebnis zu liefern.