Menu
Starkstrom-Steckdosen und -Stecker

Bau-Elektromaterial, Mobile Stromversorgung

Eine gute und sichere Stromversorgung mit hochwertigem Elektromaterial ist auf Baustellen unverzichtbar.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Bau-Elektromaterial, Mobile Stromversorgung.

Baukabel H-Plus K35 | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln
angesehen
Gekauft
Baukabel H-Plus K35

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Stromverteiler, Verlängerungskabel, Kabeltrommeln

PVC-Baustellenleitung nach ÖVE/ÖNORM E8241-55 für das Herstellen von Stromverbindungen in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien.

Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte
angesehen
Gekauft
Batterie, INDUSTRIAL, Ansmann

Ansmann | Batterien, Batterieladegeräte

Batterie in erstklassiger Qualität. Optimale Energiequelle für unterschiedliche Alltagsgeräte mit überdurchschnittlichem Verbrauch. Als ideale Lösung, wenn Energie selten, aber über einen langen Zeitraum benötigt wird.

Stromerzeuger ESE 3000 BS | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Gekauft
Stromerzeuger ESE 3000 BS

Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate

Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Für die Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.

Blitzschutz-Erdungsdraht | Erdung, Blitzschutz
angesehen
Gekauft
Blitzschutz-Erdungsdraht

Erdung, Blitzschutz

Für den Einsatz in Blitzschutzanlagen als Fangeinrichtung oder Ableitung.

Top-Marken in Bau-Elektromaterial, Mobile Stromversorgung
Alle Marken

Die richtige Elektroinstallation für Baustellen

Auf jeder Baustelle kommen viele Elektrogeräte und Elektrowerkzeuge sowie Leuchten wie Baustrahler und Arbeitsleuchten zum Einsatz – sie alle benötigen Strom. Eine hochwertige Elektroinstallation ist daher unbedingt notwendig, um einen effizienten Betrieb und ein komfortables Arbeiten auf der Baustelle sicherzustellen. Qualitativ hochwertige, verlässliche und robuste Stromerzeuger, Stromaggregate, Baustromverteiler, Verlängerungskabel und Kabeltrommeln sowie Netzstecker und Netzsteckdosen gehören zu jeder Baustelleneinrichtung. Bei der Planung, Umsetzung und Verwendung der Elektroinstallation gilt es allerdings einiges zu beachten.

Bauarbeiter vor einem Stromkasten auf einer Baustelle
Eine sichere und verlässliche Stromversorgung auf Baustellen ist unverzichtbar, um alle notwendigen elektrischen Betriebsmittel einsetzen zu können.

Sicherheit und gesetzliche Vorgaben beim Umgang mit elektrischen Anlagen auf Baustellen

Elektroinstallationen auf Baustellen können schnell zur Gefahr werden. Aus diesem Grund sollten die geltenden Schutz- und Sicherheitsbestimmungen zur Anwendung von Leitungen, Verteilern, ortsfesten sowie ortsveränderlichen Betriebsmitteln auf Baustellen jedenfalls beachtet werden.

Allgemeine Grundsätze für die Installation von elektrischen Anlagen auf Baustellen:

  • Elektrische Anlagen sind von einer Elektrofachkraft zu installieren und vor der Inbetriebnahme zu prüfen.

  • Reparaturen und sonstige Änderungen dürfen nicht von Laien vorgenommen werden.

  • Die Vorgaben der ESV 2012 sind zu beachten.

  • Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen:

    • Für Fehlerstromschutzschalter sind die festgelegten Werte des Auslöse-Nennfehlerstroms und verschiedene Auslösecharakteristiken zu beachten.

    • Eingebaute FI-Schutzschalter müssen für Temperaturen bis zu –25 °C geeignet sein.

    • Die Erdung darf nicht beschädigt oder unterbrochen werden.

    • Die Prüftaste muss zumindest lt. den Herstellerangaben betätigt werden, empfohlen wird eine tägliche Betätigung der Prüftaste.

  • Die Stromversorgung der Baustellenanlage hat über einen eigenen Speisepunkt, bspw. Baustromverteiler, Transformatoren oder Stromerzeuger, zu erfolgen.

  • Verwendete Kabel und Leitungen müssen bis –25 °C kältebeständig, zumindest mit „K 25“ gekennzeichnet sein und vor mechanischen Beschädigungen geschützt werden, bspw. durch Kabelbrücken.

  • Es dürfen nur spritzwassergeschützte Kabeltrommeln zum Einsatz kommen (IPX4), sie müssen über einen Thermoschutzschalter verfügen.

  • Verwendete Steckvorrichtungen müssen genormt und zumindest spritzwassergeschützt sein (IPX4).

  • Drehstrom-Steckvorrichtungen müssen fünfpolig sein, und die Phasenfolge bei Betrachtung von vorne dem Uhrzeigersinn entsprechen.

  • Eingesetzte elektrische Betriebsmittel wie Elektrowerkzeuge und Baustellen-Leuchten müssen einen Schutz gegen äußere Einflüsse (Festkörper, Wasser) aufweisen. Die IP-Schutzklassen geben den Schutzgrad an.

  • Spezielle Vorgaben für Arbeiten mit elektrischen Betriebsmitteln in begrenzt leitfähigen Räumen sind zu beachten.

  • Elektrische Anlagen auf Baustellen müssen einer Abnahmeprüfung unterzogen sowie zumindest einmal wöchentlich von einer fachkundigen oder gezielt unterwiesenen Person auf Mängel geprüft werden. Werden Mängel festgestellt, sind diese sofort zu beseitigen.

Stromverteiler und Warnzeichen „Warnung vor elektrischer Spannung“
Strom ist auf Baustellen unabdingbar, kann aber auch zur Gefahr werden, wenn nicht alle Vorgaben und Richtlinien zum Umgang mit Strom auf Baustellen beachtet und umgesetzt werden.