Menu

Stromerzeuger, Stromaggregate

Stromerzeuger und Stromaggregate sind von Baustellen nicht wegzudenken. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern in Stromerzeuger, Stromaggregate
1-9 von 9 Produkten
in Stromerzeuger, Stromaggregate
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Stromerzeuger ESE 2300 i | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Stromerzeuger ESE 2300 i

Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate

Kompakter, handlicher und leiser Benzin-Stromerzeuger mit Invertertechnologie für elektronische Verbraucher und Elektrowerkzeuge.

Stromerzeuger ESE 3000 i Silent Line | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Stromerzeuger ESE 3000 i Silent Line

Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate

Kompakter, handlicher und leiser Benzin-Stromerzeuger mit Invertertechnologie für elektronische Verbraucher und Elektrowerkzeuge.

Stromerzeuger ESE 3000 BS | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Stromerzeuger ESE 3000 BS

Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate

Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Für die Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.

Stromerzeuger ESE 406 HS-GT | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Stromerzeuger ESE 406 HS-GT

Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate

Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Kann zur Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen genutzt werden....

Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Stromerzeuger ESE 506 DHS-GT

Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate

Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Kann zur Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen genutzt werden....

Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Stromerzeuger ESE 606 DHS-GT

Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate

Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Für Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.

Stromerzeuger ESE 6000 DBS, mit Rädern | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Stromerzeuger ESE 6000 DBS, mit Rädern

Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate

Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Für die Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.

Geko Stromerzeuger 6400 ED-A-HHBA | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Geko Stromerzeuger 6400 ED-A-HHBA

Stromerzeuger, Stromaggregate

Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Kann zur Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen genutzt werden....

Stromerzeuger Hyundai 8600SE-T D | Stromerzeuger, Stromaggregate
angesehen
Stromerzeuger Hyundai 8600SE-T D

Stromerzeuger, Stromaggregate

Mobiler, leiser und äußerst zuverlässiger Stromerzeuger für die Verwendung als Notstromaggregat für die Absicherung gegen Stromausfall oder auch als Baustellengenerator.

1-9 von 9 Produkten

Stromerzeuger und Stromaggregate für Baustellen und Notsituationen

Besonders in der heutigen Zeit mit den vielen Unsicherheiten und der ständig drohenden Blackout-Gefahr sind Stromaggregate enorm wichtig. Sie können in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn der öffentliche Anbieter die Stromversorgung nicht mehr gewährleisten kann. Auch auf Baustellen sind Stromerzeuger ein Muss – sie versorgen die benötigten Geräte, solange noch keine Stromversorgung gegeben ist. Wie ein Stromerzeuger funktioniert und welche Regeln Sie beachten müssen, erfahren Sie in unserem Ratgeber.

Auf einen Blick
    Stromerzeuger auf der Baustelle mit einem Bauarbeiter
    Stromerzeuger sind der Helfer in Not!

    Stromerzeuger – Retter in der Not

    Ein Stromerzeuger bzw. Stromaggregat erzeugt Notstrom. Dieser wird grundsätzlich nur in Ausnahmefällen verwendet, wenn die Stromversorgung durch öffentliche Anbieter nicht mehr gewährleistet werden kann.

    Im öffentlichen Verkehr und in Krankenhäusern ist eine solche Umschaltung zu Notstromaggregaten besonders wichtig. In solchen Zusammenhängen erfolgt automatisch eine Umschaltung auf stationäre Geräte, die nicht mit Stromaggregaten für den privaten Gebrauch zu vergleichen sind.

    Mit Stromaggregaten für private Haushalte kann nicht nur ein kurzzeitiger Stromausfall überbrückt werden, das Gerät kann durch die flexible Aufstellung eine Stromversorgung an Orten, an denen keine Steckdosen sind oder für die das Verlängerungskabel zu kurz ist, gewährleisten.

    Kleinere Stromaggregate können etwa 1.000 Watt erzeugen, während die größeren etwa 4.500 bis 5.000 Watt erzeugen. Stromerzeuger mit einem Kraftstoff (meist Benzin) laufen nicht mehr als ein paar Stunden durchgehend. Deshalb sollten sie nur als Überbrückung eingesetzt werden.

    Wie lange ein Notstromaggregat genau läuft, ist von vielen Faktoren abhängig. Ungefähr lässt sich aber sagen, dass ein Notstromaggregat der 2-kW-Klasse mit einem kleineren Verbraucher etwa 0,75 Liter Kraftstoff pro Stunde verbraucht.


    Stromerzeuger als wichtige Helfer auf der Baustelle

    Abgesehen von Notfällen und dem privaten Gebrauch werden Stromerzeuger hauptsächlich auf Baustellen eingesetzt, wenn eine Stromversorgung noch nicht gegeben ist. Stromerzeuger für die Baustelle sollten über eine hohe Leistung verfügen und sehr rasch und einfach transportiert werden können. Oft kommen die Aggregate mit einem Lichtmast, damit es auch hell genug ist. Zudem sollten sie über einen Schallschutz verfügen, um zu großen Lärm zu vermeiden. Unser leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger liefert für Baustellen, Werkstätten, Land- und Forstwirtschaft zuverlässig Strom. Damit können Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Elektrohobel oder Wasserpumpen mit Energie versorgt werden.

    Stromerzeuger auf der Baustelle neben einem Bauarbeiter
    Mit Stromerzeugern können Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Elektrohobel oder Wasserpumpen mit Energie versorgt werden.

    Wie funktioniert ein Stromaggregat?

    Ein Stromaggregat besteht aus einem Verbrennungsmotor (Antrieb) und einem Generator (Energieerzeuger). Der Generator wird durch den Motor angetrieben und erzeugt eine Spannung, die durch die Steckdose abgegeben wird.


    Regeln zur Benutzung von Stromerzeugern – für höchste Sicherheit

    Es gilt, folgende acht Regeln zu beachten, um höchste Sicherheit bei der Benutzung von Stromerzeugern zu gewährleisten:

    • bevor es in Betrieb genommen wird, auf mögliche Schäden kontrollieren

    • Stromerzeuger mit Verbrennungsmotor nie in geschlossenen Räumen verwenden

    • bei Outdoor-Einsätzen vor Feuchtigkeit und Nässe schützen

    • Lufteinlässe vor Staub schützen

    • Maximalleistung nur kurzfristig, niemals dauerhaft nutzen

    • Treibstoff erst nachfüllen, wenn das Gerät abgekühlt ist, um Feuer zu vermeiden

    • falls kein automatischer Schutz vor elektrischen Schäden vorhanden ist, Erdspieß zur Erdung verwenden

    • falls ein Verlängerungskabel genutzt wird: nicht aufrollen, da es sehr heiß werden kann