Menu
Zerspanung

Zerspanung

Die passenden Werkzeuge fürs Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Zerspanung.

Spiralbohrer HSS, dampfbehandelt, Typ N, MK-Schaft, Forum | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer HSS, dampfbehandelt, Typ N, MK-Schaft, Forum

Forum Professional Solutions | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit Morsekegel-Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Spiralbohrer HSS, blank, dampfbehandelt, Typ N, 5 x Ø, Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM
angesehen
Gekauft
Spiralbohrer HSS, blank, dampfbehandelt, Typ N, 5 x Ø, Stock

R. Stock | Bohrer HSS, Bohrer VHM

Metallbohrer mit zylindrischem Schaft zum Fertigen von Bohrungen.

Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Gelbring, Durchgangsgewinde, Forum | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Maschinen-Gewindebohrer HSS-E, blank, Gelbring, Durchgangsgewinde, Forum

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Gewindebohrer zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Schneideisen HSS, Metrisch | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisen HSS, Metrisch

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Schneidklinge zum Schneiden von metrischen ISO-Regelgewinden nach DIN 13.

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Zerspanung

Die Vielfalt der Gewindewerkzeuge, Senker und Bohrer

Bei Haberkorn finden Sie eine Vielzahl an Werkzeugen fürs Drehen, Bohren, Fräsen und Schleifen. Dabei ist es wichtig, zu wissen, wie Gewindeformer funktionieren sowie welche Merkmale und Typen von Gewindeformern es gibt. Zudem gibt es Unterschiede zwischen Bohrern für Metall, Stein und Holz. In diesem Ratgeber erfahren Sie alles über Gewindewerkzeuge, Senker und Bohrer.

Auf einen Blick
     Zerspanung
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Gewindewerkzeugen, Senkern und Bohrern.

    Wie funktionieren Gewindeformer?

    Gewindeformer sind Werkzeuge, die für die spanlose Herstellung von Innengewinden verwendet werden. Der Werkstoff wird dabei im Gewindebereich verformt, jedoch wird der Faserverlauf nicht zerstört.

    Gewindeformer haben folgende Vorteile:

    • geringe Bruchgefahr durch stabile Konstruktion

    • großer Anwendungsbereich: Durchgangs- und Sackloch, breite Werkstoffpalette

    • kein Späneabfall

    • kein Verschneiden

    • höhere Festigkeit

    • bessere Oberfläche des Gewindes

    • höhere Standzeit

    • höhere Schnittgeschwindigkeit


    Merkmale und Typen von Gewindebohrern

    Handgewindebohrer
    Handgewindebohrer

    Handgewindebohrer sind in der Regel gerade genutet und meist mehrteilig; so besteht ein Satz aus Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider. Durch die einzelnen Arbeitsschritte ist die benötigte Kraft geringer und es ist leichter, von Hand zu arbeiten. Mittels des Vierkants am Ende lässt sich der Bohrer ideal in einem Windeisen oder Werkzeughalter verwenden. Es gibt diese auch als Einschnittgewindebohrer, um alles in einem Arbeitsgang zu machen, aber mit erhöhtem Kraftaufwand.

    Maschinengewindebohrer
    Maschinengewindebohrer

    Maschinengewindebohrer gibt es gerade genutet und spiralgenutet, sie sind immer Einschnittgewindebohrer. Verwendet werden sie zur maschinellen Betätigung und für Serienproduktionen.

    Gerade genutet oder Spiralgenutet
    Nutprofil gerade genutet und spiralgenutet

    Das Nutprofil entscheidet was, mit den Spänen beim Gewindeschneiden passiert. Bei einem Durchgangsloch, also einem Gewinde, das durch das Material geht, fallen beim gerade genuteten Gewindebohrer die Späne unten heraus. Bei einem Sackloch, also einem Gewinde, was im Material endet, funktioniert das nicht. Da müssen die Späne nach oben hinaustransportiert werden, was die Spirale beim spiralgenuteten Sacklochbohrer macht.

    Schaftarten 371/376
    Schaftarten 371/376

    Beim Überlaufschaft hat der Schaft durchgängig den gleichen Durchmesser und ist immer kleiner als der Gewindedurchmesser. So kann er problemlos auch für tiefere Durchgangsloch-Gewinde verwendet werden.

    Beim verstärkten Schaft wird der Schaft am Ende dicker, deshalb kann der Bohrer nicht ganz so weit ins Material schneiden. Dafür lassen sich damit auch härtere Materialien bearbeiten.

    Farbring-Kennzeichnung

    Die meisten Hersteller bieten ihre Werkzeuge mit einer farblichen Unterscheidungshilfe an, um schnell zu sehen, für welches Material der Bohrer geeignet ist. Das ist nicht immer einheitlich. Bei Haberkorn haben die Farben folgende Bedeutung.

    Haberkorn Farbring-Kennzeichnung
    Die Haberkorn Farbring-Kennzeichnung bei Gewindewerkzeugen sieht so aus!

    Welche Senker gibt es?

    Kegelsenker

    Kegelsenker

    Hier haben die Schneiden eine Kegelform. Um einen ruhigen Lauf zu erreichen, ist die Schneidenanzahl in der Regel ungerade.

    Senker und Reibahlen

    Die Senker gibt es mit unterschiedlichen Spitzenwinkeln. Die üblichen verwendeten Winkel sind 60 Grad für das Entgraten, 75 Grad für Nieten, 90 Grad für metrische Senkkopfschrauben und 120 Grad für Blechnieten.

    Querlochsenker

    Querlochsenker

    Diese Senker haben statt drei Schneiden ein Loch. Die Spanabfuhr funktioniert hier über das Loch, sodass diese Senker sich nicht verklemmen können. Meist ergeben sich hier sauberere Senkbilder und der Vorgang ist „ratterfreier“. Ein Nachteil ist, dass diese Senker sich nur schwer nachschärfen lassen.

    Flachsenker/Zapfensenker

    Senker und Reibahlen

    Meist ist vorne noch ein Führungszapfen angebracht was, zur Führung dient. Neben den fertigen Flachsenkern gibt es auch Baukasten-Systeme, bei denen der Führungszapfen, der Zapfensenker und der Halter der Anwendung entsprechend zusammengesetzt werden können.

    Versenker/Aufsteckerversenker

    Versenker

    Im Hohlbereich gibt es für Senkkopfschrauben entsprechende Produkte. Hier wird entweder ein normaler Senker wie im Metallbereich, aber mit anderen Schneiden, verwenden, oder ein Aufsteckversenker, der direkt auf dem Bohrer angebracht wird und somit Bohren und Senken in einem Arbeitsvorgang erledigt.

    Forstnerbohrer/Kunstbohrer

    Forstnerbohrer

    Für das Versenken von Zylinderschrauben, Sechskantschrauben und Muttern wird in Holz und Kunststoff ein Forstnerbohrer oder Kunstbohrer eingesetzt. Wie im Metallbereich wird hier eine für den Schraubenkopf ausreichend große Öffnung in das Holz geschnitten, damit nichts über das Material hinausragt.


    Bohrer für Metall

    Bohrer für Metall

    Da es sehr viele unterschiedliche Metalle gibt, ist es hier wichtig, den Bohrer nach dem zu bearbeitenden Material auszusuchen. Dieser hat gewisse Eigenschaften, die für einen sauberen Schnitt und eine entsprechende Standzeit nötig sind. Meist helfen Materialtabellen, um auf einen Blick zu sehen, für welches Material ein Bohrer geeignet ist.

    Eine kleine Hilfestellung

    Die meisten Bohrer haben eine Typenbezeichnung für eine Vorauswahl.

    Typ W (kurze Spirale)

    Diese Variante eignet sich besonders gut für weiche Werkstoffe wie Leichtmetalle, weiche Kunststoffe, Hartholz oder Spanplatten. Der Spiralwinkel ist größer, wodurch Späne gut abfließen können.

    Typ N (Normalspirale)

    Dieser Typ eignet sich für normalharte Werkstoffe wie Baustähle, Gusseisen oder Nichteisenmetalle, sollte jedoch keinesfalls für weiche Werkstoffe verwendet werden.

    Typ H (langgezogene Spirale)

    Mit dieser Variante werden vor allem sehr harte Werkstoffe wie Stahl, Hartkunststoff oder Plexiglas bearbeitet. Der Spiralwinkel ist in diesem Fall klein.

    Zusätzlich entscheidet das Material des Bohrers über seine Eignung. Für gängige Anwendungen reicht in der Regel ein HSS-Bohrer. Bei Serienbohrungen oder härteren Materialien sollten Sie über einen VHM-Bohrer nachdenken. Dieser überzeugt durch eine deutlich bessere Performance und eine längere Standzeit.

    VHM-Bohrer sind Vollhartmetallwerkzeuge. Sie verdrängen dank höherer Leistungsparameter mehr als HSS-Bohrer. Diese Zähigkeit setzt aber auch Grenzen in Bezug auf das Durchmesser-Längen-Verhältnis. Um die Schnitteigenschaften und die Standzeit zu verbessern, sollten Metallbohrer unbedingt gekühlt/geschmiert werden. Zusätzlich helfen aber auch diverse Beschichtungen dabei, dass man lange mit einem Werkzeug arbeiten kann.

    Beschichtungen gibt es folgende:

    Dampfbehandelt

    Hierbei handelt es sich um eine chemische Veredelung der Bohreroberfläche durch Vaporisieren. Die Standzeit ist höher als bei blanken Bohrern, aber niedriger als bei beschichteten Bohrern. Gleiches gilt auch für die Schnittgeschwindigkeit.

    TiN (Titannitrid)

    Diese Beschichtung bewirkt hohe Härte und Haftfestigkeit, gute chemische Beständigkeit und niedrige Wärmeleitfähigkeit. Bohrer mit dieser Beschichtung eignen sich besonders gut für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen und weniger harten Werkstoffen (Stahl bis 900 N/mm²). Die Standzeit erhöht sich um das Drei- bis Vierfache im Vergleich zu unbeschichteten Werkzeugen.

    TiAIN (Titan-Aluminiumnitrid)

    Auch diese Variante besticht durch hohe Härte und Haftfestigkeit, gute chemische Beständigkeit und niedrige Wärmeleitfähigkeit. Sie eignet sich besonders gut für abrasive Werkstoffe und hohe Temperaturen, zum Beispiel bei tiefen Bohrungen oder kleinem Durchmesser ohne Kühlmöglichkeit. Besonders für harte Werkstoffe (Stahl bis 1.100 N/mm², Edelstahl) eignet sich diese Beschichtung hervorragend. Wichtig ist aber, dass TiAIN erst bei höheren Schnittdaten die Leistung deutlich verbessert. Die Standzeit ist je nach Anwendung bis zu zehnmal höher als bei nicht beschichteten Bohrern und die Schnittgeschwindigkeit besonders hoch.


    Bohrer für Stein

    Bohrer für Stein

    Steinbohrer unterscheiden sich von Metallbohrern durch eine an der Spitze angelötete Hartmetallplatte. Diese ist nötig, um in Materialien wie Beton, Ziegel und sonstigem Mauerwerk zu arbeiten. Ein Metallbohrer wäre bei solchen Materialien sofort stumpf.

    Die Steinbohrer gibt es, je nach Hersteller, mit verschiedenen Schneidenzahlen, von zweischneidig bis zu einem Vielfachen davon. Das bewirkt in den meisten Fällen eine drastische Mehrleistung. Zudem werden Steinbohrer in der Regel mit Schlag verwendet, um einen raschen Bohrfortschritt zu gewährleisten. Ausnahme sind hier Spezialisten z. B. für Fliesen; hier wird immer ohne Schlag gebohrt, weil sonst die Bohrlöcher ausbrechen würden.

    Hammerbohrer haben im Vergleich zum normalen Steinbohrer keinen glatten Zylinderschaft, sondern ein Nutprofil – das ist für die Schnellwechselaufnahmen SDS Plus bei kleinen Durchmessern bzw. SDS Max bei größeren Durchmessern. Diese ursprünglich von Bosch entwickelten Aufnahmen finden heute in nahezu allen gängigen Bohrhämmern Verwendung.


    Bohrer für Holz

    Bohrer für Holz

    Holzbohrer besitzen eine Zentrierspitze, an dieser Stelle schneiden auch die Wendelungen. Das ist nötig, weil Holz kein homogenes Material ist. Ohne eine entsprechende Führung könnte der Bohrer leicht verlaufen, würde man beispielsweise einen Metallbohrer verwenden.  Zusätzlich hat Holz Fasern. Diese werden durch die Schulterschneiden des Holzbohrers sauber durchtrennt. Es gibt hier eine Vielzahl von Spezialisten wie Schlangenbohrer für große, tiefe Bohrungen, Forstnerbohrer für runde Sacklöcher und noch viele weitere.