Menu
Verschiedene Nägel auf einer Werkbank

Drahtstifte, Nägel, Haken, Nieten

Verlässliche Verbindungselemente, auf die Sie zählen können

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Drahtstifte, Nägel, Haken, Nieten.

Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, DIN 7337 A, Alu/Stahl, verzinkt | Nieten
angesehen
Gekauft
Blindnieten GESIPA® Flachrundkopf, DIN 7337 A, Alu/Stahl, verzinkt

Gesipa | Nieten

Zeichnet sich durch seine zuverlässige, patentierte Nietdornverriegelung aus.

Drahtstifte, blank | Nägel, Drahtstifte
angesehen
Gekauft
Drahtstifte, blank

Nägel, Drahtstifte

Stahlnägel mit Flachkopf, im Wickelpack oder Karton.

Passfedern DIN 6885 A, Stahl, blank/schwarz | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Passfedern DIN 6885 A, Stahl, blank/schwarz

Stifte, Splinte, Keile

Rundstirnige Passfedern (Form A) werden normalerweise eingesetzt, um das Drehmoment von der Welle auf die Nabe zu übertragen.

Splinte DIN 94, Stahl, verzinkt | Stifte, Splinte, Keile
angesehen
Gekauft
Splinte DIN 94, Stahl, verzinkt

Stifte, Splinte, Keile

Stecksplint aus Stahl nach Norm. Ein Sicherungselement im Maschinen- und Fahrzeugbau.

Top-Marken in Drahtstifte, Nägel, Haken, Nieten
Alle Marken
Holzverbindungs- und Befestigungstechnik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Verbindungselemente für jeden Zweck

Drahtstifte und Nägel zählen zu den ältesten bekannten Verbindungselementen. Hauptsächlich werden sie zur Vernagelung von Holzteilen verwendet. Diese wiederum werden in der Automobil- und Transportbranche, in der Luft- und Raumfahrt und im Maschinen- und Anlagenbau verwendet.

Auf einen Blick
    Drahtstifte und Nägel
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Drahtstiften, Nägeln, Haken und Nieten.

    Drahtstifte und Nägel

    Nägel und Drahtstifte werden vorwiegend zum Verbinden von Holzteilen verwendet. Meistens bestehen Nägel aus Eisen(-draht) oder Stahl. Für spezielle Anwendungen gibt es aber auch Ausführungen aus Kupfer, Aluminium, Messing oder Holz. Sie zählen zu den ältesten bekannten Verbindungselementen, sie wurden schon um 5100 v. Chr. aus Holz gefertigt und zum Vernageln eines Holzbrunnens verwendet.

    Material

    Sogenannte Stahlnägel sind gehärtete Stahlnägel. Sie werden nach dem Glühen beispielsweise in einem Salzbad gehärtet. Gehärtete Nägel brechen meist, wenn sie verbogen werden; nicht gehärtete Nägel, also Drahtstifte, können sich leichter verbiegen. Deshalb machen diese die natürlichen Bewegungen von Holz mit. Damit dünne Holzleisten beim Vernageln nicht gespaltet werden, verwendet man Leistenstifte. Diese sind ebenfalls gehärtet.

    Kupfer und Messing werden vorwiegend zu gestalterischen Zwecken bei Möbeln verwendet, wenn das rötlich metallische Kupfer oder das goldfarbene Messing dem silbrigen Stahl vorgezogen werden. Diese Metalle rosten nicht und werden deshalb auch gerne im Bootsbau verwendet. Zudem sind sie nicht magnetisch.

    Nägel aus Holz sind ausschließlich mit Druckluftgeräten zu verarbeiten. Sie kommen da zum Einsatz, wo aus ökologischer oder optischer Sicht kein Metall verwendet werden kann bzw. soll.

    Formen
    Ankernägel

    Nägel gibt es in fast jeder erdenklichen Form: Senkkopf-, Flachkopf-, Doppelkopfnagel, Hakennagel, Ankernagel, Sparrennagel, Wellennagel…


    Niete: ein kleines Einmaleins

    Das Wort Niet stammt vom althochdeutschen Wort hniutan ab, das „befestigen“ bedeutet. Zum Einsatz kommen Niete im Elektro- oder Energietechnikbereich, in der Automobil- und Transportbranche, in der Luft- und Raumfahrt, im Maschinen- und Anlagenbau – also überall dort, wo es auf sichere Verbindungen ankommt. Die Niettechnik gilt nicht umsonst als hervorragende, unlösbare Alternative zur Verschraubung. Zum Einsatz kommt die Niettechnik auch, wenn die Zugänglichkeit der Anwendung nur einseitig gegeben ist. Bei der Verarbeitung hat die Umgebungs- oder Bauteiltemperatur keinen direkten Einfluss.


    Der Aufbau und die Einsatzgebiete von Nieten

    Der Niet besteht aus dem Nietdorn und dem Niet. Bei den Setzkopfgeometrien werden folgende Ausführungen unterschieden:

    • Flachkopf: Dieser ist für den Großteil der Verbindungen sowie bei normalen Zug- und Schwerkräften geeignet.

    • Senkkopf: Senkkopfniete werden eingesetzt, wenn der Kopf nicht vorstehen darf. Zu beachten ist hier jedoch, dass die Zug- und Schwerkräfte eingeschränkt sind.

    • Großkopf: Der Einsatz des Großkopfes eignet sich für spezielle Anwendungen – etwa wenn dünne oder weiche Materialien an Bauteilen befestigt werden müssen.

    Darstellung Elemente eines Niets und Setzkopfgeometrien
    Aufbau eines Niets

    Unterschiedliche Niete haben unterschiedliche Einsatzgebiete. Hier ein kleiner Überblick:

    • Wenn nur eine Seite der Verbindungsteile zugänglich ist, werden Blindniete verwendet. Je nach Materialien kann eine Nietkombination wie Alu/Alu, Alu/Stahl, Edelstahl/Stahl für Hohlniet/Nietdorn zum Einsatz kommen.

    • Vollniete kommen vorwiegend im Stahlbau oder Metallbau zum Einsatz. Auch hier gibt es verschiedene Kopfformen wie Halbrund-, Senk-, Linsen- und Flachrundkopf.

    • Für den wirtschaftlichen Einsatz von Nietmaschinen und zum Verbinden empfindlicher Werkstoffe werden Halbhohlniete verwendet.

    • Hohlniete eignen sich ein- oder zweiteilig zum Verbinden von weichen Materialien mit geringer Schließkraft.