Menu

15 Ergebnisse für „kennzeichnung band-it“

Anwendung von Absperrbändern Ratgeber

Absperrbänder werden für die Markierung von temporären Gefahrenstellen verwendet. Da herkömmliches Absperrband meist nicht reflektierend ist, ist es primär für die Kennzeichnung oder optische Führung bei Tageslicht geeignet. Absperrbänder dienen zur Markierung und Kennzeichnung und sind daher nicht als wirksame Absperrung oder Absturzsicherung zulässig.

Farbkombinationen bei Absperrbändern Ratgeber

Je nach Anwendungsfall ist es wichtig, die richtige Farbkombination zu verwenden, um Hindernisse oder Gefahren sachgerecht zu kennzeichnen. (...) Sie kennzeichnen zeitlich begrenzte Absperrungen oder Zutrittsbeschränkungen (z. (...) Sie kennzeichnen dauerhafte Hindernisse und Gefahrenstellen. Gelb-schwarze Warnbänder werden meist innerbetrieblich angewendet und können auf spitze Kanten oder Stolperfallen hinweisen (z.

Absicherung mit Absperrbändern und Absperrketten Ratgeber

Mithilfe von praktischen Warnbandspendern können sie schnell und unkompliziert angebracht werden und kennzeichnen Gefahrenbereiche, Unfallrisiken oder Zutrittsverbote. Je nach Anwendungsfall kommen Absperrbänder – auch Flatterbänder oder Trassierbänder genannt – in unterschiedlichen Farben zum Einsatz. (...) Selbstklebende Markierungsbänder machen auf den ersten Blick auf Gefahrenstellen wie Regale, Pfosten, Rohre oder Kanten aufmerksam.

Schlauchkennzeichnung zur Identifizierung und zur Einhaltung von Prüfterminen Produktservices

Die Kennzeichnung umfasst die Anbringung der Prüfbänder bei Schlauchleitungen, die nach EN-Normen Prüffristen unterliegen, mit Angabe von Prüfintervallen, Betriebsdruck und Zusatztext laut Kundenwunsch. Die Normen bei Chemie- und Dampfschläuchen verlangen eine Kennzeichnung der Schlauchleitung. (...) Diese kennzeichnen wir auf der Schlauchleitung. Gerne können wir auch betriebsinterne Zahlen/Buchstaben-Kombinationen auf den Kennschildern nach Ihren Vorstellungen vermerken.

Produkte für jede Anwendung Ratgeber

Werkzeugfinder „Take it easy“ Der neue Wera-Werkzeugfinder „Take it easy“ macht das schnelle Finden des benötigten Werkzeugs zum Kinderspiel. Farbige Banderolen nach Profilen und Größen erleichtern die Suche nach dem richtigen Abtrieb.

Ihr Logo auf Verkehrsabsicherungen zur Stärkung der Marke Produktservices

Schilder Im Bereich der Bauzäune, aber auch anderer Produkte ist die Kennzeichnung mit einem Metallschild gang und gäbe. (...) Folienabsperrbänder mit Logo Das Folienabsperrband wird sehr vielfältig auf der Baustelle eingesetzt. (...) Die Kennzeichnung des Logos erfolgt dezent z. B. in der linken unteren Ecke.

Die richtige Kennzeichnung von Baustellen Ratgeber

Leitbaken, Klappbaken Leitbaken dienen zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen sowie zur Längsführung des Verkehrs im Bereich der Arbeitsstelle und zeigen im Baustellenbereich den geänderten Fahrbahnrand an. (...) Absperrbänder, Absperrketten Absperrmittel wie Absperrbänder oder Absperrketten dürfen nur als Längsabsicherung für untergeordnete Zwecke verwendet werden (Führung des Fußgängerverkehrs ohne Absturzgefahr und nicht als Trennung vom fließenden Verkehr).

Auf neuestem Stand bei Gesetzen und Normen für Schläuche Produktservices

Halbschalen, Pressfassungen, Fixierbändern, Gelenkbolzenschellen, Schneckengewindeschellen und Draht, montiert. (...) Für diese Schlauchleitungen darf die CE-Kennzeichnung nicht verwendet werden. Die Materialzeugnisse (mind. 2.2), die Stichprobendruckprüfung, die Konformitätserklärung und die CE-Kennzeichnung der Schlauchleitung sind erforderlich.

Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schlauchleitungen für höchste Sicherheit Produktservices

Haberkorn empfiehlt folgende Prüfintervalle, sofern keine andere Information bekannt ist: Chemie- und Tankwagenschlauchleitungen: einmal jährlich Dampfschlauchleitungen: halbjährlich Gesetze, Normen, Verordnungen Durch die Kennzeichnung der Schlauchleitungen möchte Haberkorn eine Erleichterung der Identifizierung und der Prüfung der Schläuche bieten. (...) Einfach geprüft Erstprüfung Prüfung der Schlauchleitung auf Druckfähigkeit, Dichtheit und Leitfähigkeit vor der ersten Inbetriebnahme inklusive Anbringung der Kennzeichnungsbänder Wiederholungsprüfung Prüfung auf Druckfähigkeit, Dichtheit und Leitfähigkeit sowie Prüfung von Beschaffenheit und Erneuerung des Prüfbandes.

Gesetzliche Grundlagen für Absturzsicherungen und Fallschutzsysteme Ratgeber

Neben der Vollständigkeit und dem richtigen Einsatz der Absturzsicherung ist auch eine regelmäßige Überprüfung und Wartung der Komponenten wie Auffanggurt, Verbindungsmittel, Bandfalldämpfer bzw. (...) Dabei wird auf eventuelle Verschleißerscheinungen, Schäden durch chemische Einwirkungen, die Funktion der Verschlüsse und Karabiner sowie die korrekte Kennzeichnung der Schutzausrüstung geprüft – die Ergebnisse sind aufzuzeichnen.

Unfallrisiko Sturz & Fall Ratgeber

Von einer Fach-/Sachkundigen Person werden eventuelle Verschleißerscheinungen, Schäden durch gefährliche chemische Einwirkung, Funktion der Verschlüsse und Karabiner sowie die korrekte Kennzeichnung der Schutzausrüstung geprüft. (...) Gurtband oder ein Höhensicherungsgerät handeln. Ein Seil ohne Bandfalldämpfer darf nicht verwendet werden. Typisch ist ein robustes Kernmantelseil in Kombination mit einem Bandfalldämpfer, der die bei einem Sturz auftretenden Kräfte verringert.

Die item Installationssäule – immer richtig versorgt Ratgeber

Zubehör im Shop Monitoradapter ESD zum Produkt Tastaturarm zum Produkt Die Mediale Features Netzwerkdose  zur Anbindung an die IT Monitor-Halterung und Schwenkarm für Tastaturen Steckdosen nach Standard 230 V Einsatz Überall dort, wo ohne festen Arbeitsplatz ein Medienzugriff gebraucht wird. (...) Somit sind den vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Info Infektionsschutz von item Jetzt anzeigen Die Kompaktklasse der Förderbänder Jetzt anzeigen Zum Download Center

Die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten von Absturzsicherungen Ratgeber

Von einer Fach-/Sachkundigen Person werden eventuelle Verschleißerscheinungen, Schäden durch gefährliche chemische Einwirkung, Funktion der Verschlüsse und Karabiner sowie die korrekte Kennzeichnung der Schutzausrüstung geprüft. (...) Es gibt verschiedene Arten von Auffangsystemen: mitlaufende Auffanggeräte an beweglichen Führungen nach EN 353-2, Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfern nach EN 354 und Höhensicherungsgeräte nach EN 360.

1-13 von 13 Inhalten