Hautschutz verhindert das Eindringen von Schmutz. Dadurch werden weniger aggressive Hautreiniger benötigt. Außerdem reduziert Hautschutz die Schädigung der Haut durch Hauterweichung unter Handschuhen und bei Arbeiten mit wässrigen oder wassergemischten Arbeitsstoffen. Hautschutz dient zudem dem Schutz der Füße in luftundurchlässigen Arbeitsschuhen sowie dem Schutz der Haut bei Sonneneinstrahlung.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/hautschutzsysteme/hautschutz-vor-der-arbeit#faqs3264
Ein professionelles und gesetzeskonformes Hautschutz-System, wie es SC Johnson bietet, bringt viele Vorteile mit sich und ist im betrieblichen Umfeld unerlässlich. (...) In drei Schritten erreichen Sie mit SC-Johnson-Produkten den vollständigen Effekt: Hautschutz vor der Arbeit verschmutzungsspezifische Haureinigung während der Arbeit regenerierende Hautpflege nach der Arbeit Hautschutz vor der Arbeit Hautschutzprodukte sollten je nach Belastungssituation am Arbeitsplatz gewählt werden. (...) Zur Orientierung dient der Haberkorn Hautschutzplan (PDF, 237,055 KiB) – damit finden Sie garantiert Ihren idealen Hautschutz sowie die geeignete Hautreinigung und -pflege.
https://www.haberkorn.com/sc-johnson-professional#topic4977
Diese Partnerschaft hat es ihnen gemeinsam ermöglicht, der größte Anbieter für industrielle Hautschutz-Systeme in Österreich und einer der größten in Europa zu werden. (...) Die gute Zusammenarbeit von Haberkorn und SC Johnson spiegelt sich ebenfalls in den angebotenen Weiterbildungen wieder, wie beispielsweise dem Symposium „Hand- und Hautschutz“. Damit sind Sie auf dem neuesten Stand und treffen in Ihrem Betrieb die richtige Entscheidung zum Thema Hand- und Hautschutz.
https://www.haberkorn.com/sc-johnson-professional#topic4989
Symposium Hand- und Hautschutz Haberkorn veranstaltet regelmäßig ein Symposium zum Thema Hand- und Hautschutz, bei dem auch der global führende Handschuhhersteller Ansell oft vertreten ist. (...) Im Veranstaltungsrückblick bekomme Sie einen kleinen Einblick in das Symposium Hand- und Hautschutz.
https://www.haberkorn.com/ansell#topic4698
Hautschutz vor der Arbeit: Um die Haut bei der Arbeit mit Materialien wie Öl, Fett, Nässe, Kühlschmiermittel, Lack oder Chemikalien zu schützen, ist der Einsatz von Hautschutzprodukten wichtig. Hautschutz vor der Arbeit erleichtert die Hautreinigung enorm. Außerdem schützt er die Haut vor wasserlöslichen oder wasserunlöslichen Arbeitsstoffen und vermindert das Aufquellen der Haut beim Tragen von Arbeitshandschuhen. (...) Eine gute Pflege ist unerlässlich: Hautschutz, Hautreinigung und Hautpflege sollten zur täglichen Routine zählen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/hautschutzsysteme#topic4617
Der §13 der PSA-V legt fest, dass der Arbeitgeber unter bestimmten Umständen die erforderlichen Hautmittel zur Verfügung stellen muss, und zwar im Besonderen, wenn eine oder mehrerer dieser Gefahren bestehen: Gefahren durch gesundheitsgefährdende Arbeitsstoffe, insbesondere bei direktem Kontakt Gefahren durch biologische Arbeitsstoffe der Gruppe 2, 3 oder 4, insbesondere bei direktem Kontakt Gefahren durch optische Strahlung Gefahren durch Einwirkung von Feuchtigkeit, Nässe oder Witterung Gefahren durch Einwirkung von Kälte Gefahren durch starke Verunreinigungen Gesundheitsgefahren durch länger andauerndes Tragen von Schutzhandschuhen Der Arbeitgeber muss die Ermittlung und Beurteilung von Gefahren schriftlich festhalten und im Zuge dessen festlegen, bei welchen Arbeitsvorgängen und welchen Arbeitsbereichen welche Mittel für die Haut (Hautschutz, Hautreinigung, Hautpflege) anzuwenden sind. (...) Die Unterweisung hat das richtige Aufbringen der Hautmittel und die Festlegungen entsprechend der Hautgefährdung zu umfassen.Durch den optimalen Hautschutz, sanfte und doch effiziente Hautreinigung und wohltuende Pflege wird die Haut auch bei schwerer Beanspruchung durch die Arbeit gesund erhalten.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/hautschutzsysteme#topic4614
Schutz des größten menschlichen Organs – der Haut Reduktion der Gefahr von Berufserkrankungen Rückgang von haut- und handbedingten Krankenständen steigende Motivation der Mitarbeitenden Kosteneffizienz – Geldeinsparung gesetzliche Verordnungen werden eingehalten Die effektive Nutzung von Spendersystemen für den Hautschutz ermöglicht eine Reduktion der Kosten für Hautschutzmittel und Hautpflegemittel.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/hautschutzsysteme/spendersysteme#topic12387