Im Haberkorn Produktkatalog 2023 für STIHL-Motorgeräte und -Zubehör finden Sie für jede Anwendung das passende Gerät: Akku-Geräte, Motorgeräte, Heckenscheren, Saug-, Blas- und Sprühgeräte und vieles mehr. Neben Benzin-Geräten bietet STIHL auch akkubetriebene Motorgeräte an. Diese können durch die einwandfreie Akku-Power und dadurch zuverlässige Leistung sowohl für den privaten als auch für den professionellen Einsatz verwendet werden.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/forstgeraete-gartengeraete#guide
Einsatz bei Regen Die Akku-Geräte können auch bei Regen eingesetzt werden. (...) Auch wenn die STIHL-Akkugeräte bei Regen verwendet werden können, sollten Sie sicherstellen, dass die Akkus im Normalfall vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. (...) Entfernen Sie den Akku nach getaner Arbeit aus dem Gerät, um einem unbeabsichtigten Anlaufen des Motors vorzubeugen.
https://www.haberkorn.com/produkte/baubedarf/stihl-akku-system-pro
So reicht die Palette von Handnietgeräten für Einzelanwendungen über Akku- und Pneumatik-Geräte für Mehrfachanwendung bis hin zu Geräten mit automatischer Zuführung oder Nietrobotern für Serien oder Produktionsstraßen. (...) Akku-Handnietgeräte: Um den Handeinsatz zu erleichtern, stehen selbstverständlich auch Akku-Geräte zur Auswahl. (...) Eine Akku-Ladung reicht für ca. 1000 Nietvorgänge (abhängig von Nietdorndurchmesser und Werkstoff).
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/drahtstifte-naegel-haken-nieten/nieten#topic8865
Für Profis muss ein Akku-Gerät unterschiedlichsten Herausforderungen standhalten und vieles bieten: konstant hohe Leistung, lange Laufzeit, größtmögliche Energieeffizienz, Ergonomie sowie Flexibilität in der Anwendung. Die vier Akku-Linien von STIHL (AS-System, AI-Linie, AK-System, AR-System, AP-System) sowie die vielen dazugehörigen Geräte bieten hierfür die perfekte Lösung – kein Kraftakt, kein Motorknattern, kein Kabelsalat.
https://www.haberkorn.com/stihl#topic4548
Häufig findet man bei Akkugeräten Angaben wie „1.600 Watt Kabelleistung“ oder „So stark wie ein Netzgerät“ – und tatsächlich: im Praxistest erreichen Akkuwerkzeuge dank neuer Technologien heutzutage üblicherweise die gleiche Leistung wie die Alternativen mit Kabel. (...) Laufleistung Je nach Anwendung und Gerät kann es sein, dass Akku-Werkzeuge so viel Energie brauchen, dass auch modernste Akkus schnell leer ist. (...) Kosten Akkugeräte sind meist immer noch etwas teurer als die entsprechenden Netzgeräte.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/elektrowerkzeuge-akku-werkzeuge#topic4761
Um das zu vermeiden, verbauen die Hersteller von Elektrowerkzeugen und Akku-Werkzeugen Sicherheitsmechanismen, die diesen KickBack verhindern. Absaugung von gesundheitsgefährdendem Staub Staub entsteht bei fast allen Arbeiten mit Elektrogeräten oder Akku-Geräten. (...) Dafür sind an vielen Werkzeugen spezielle Absaugmöglichkeiten angebracht – der richtige Atemschutz ist allerdings trotzdem immer zu tragen.Viele Hersteller von Akku-Werkzeugen und Elektrowerkzeugen achten immer mehr auf die Gesunderhaltung der Anwender.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/elektrowerkzeuge-akku-werkzeuge#topic4764
Mehr Informationen zu den Werkstoffen Mehr Informationen zum Einsatzbereich Baudynamik Mehr Informationen zum Einsatzbereich Bauakustik Schallschutz im modernen Holzbau Schnelladegerät zum Produkt STIHL-Akku-System PRO Für Profis muss ein Akku-Gerät vieles bieten: konstant hohe Leistung, größtmögliche Energieeffizienz, Ergonomie sowie Flexibilität in der Anwendung. Kein Kraftakt, kein Motorknattern, kein Kabelsalat – mit dem Akku-System PRO von STIHL sowie den vielen dazugehörigen Geräten profitieren Sie von all diesen Eigenschaften. Mehr zum Akku-System PRO von STIHL Maurerkelle H-Plus zum Produkt Die Haberkorn Eigenmarke – H-Plus Gerade im Baubedarf kommt es oft darauf an, gute Qualität zu einem günstigen Preis zu bekommen.
https://www.haberkorn.com/produkte/baubedarf
Da Alkalibatterien bei niedrigen Temperaturen leicht 90 % oder mehr ihrer Kapazität einbüßen können, speisen sich die ALTAIR-Messgeräte von MSA aus lithiumbasierter Batterietechnik, die bei kaltem Wetter viel besser funktioniert als herkömmliche Akku-Chemie wie NiCd-, Alkali- und NiMH-Technologie. (...) MSA-Geräte sind mit Thermoschutzschaltkreisen ausgestattet, die das Aufladen bei extremen Temperaturen verhindern.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/gasmesstechnik/tragbare-gasmessgeraete#faqs2784
Einzigartig in der Branche werden von STIHL alle Komponenten der Geräte selbst hergestellt – das merkt man auch in der Qualität, denn hier steckt Power dahinter. Das beweisen die Geräte tagtäglich aufs Neue. Ob im tiefsten Wald, in Anlagen und Parks oder zu Hause im Garten, das große Sortiment bietet für jede Anwendung die passende Säge. Bei uns finden Sie Benzin-Kettensägen, Benzin Heckenscheren/Heckenschneider, Elektro- und Akku-Motorsensen, Hoch-Entaster und vieles mehr.
https://www.haberkorn.com/stihl#topic4542
Bei all den Werkzeugen, Messgeräten und Hilfsmitteln, die tagtäglich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verwendet werden, den Überblick zu behalten, ist schwierig – nachzuvollziehen, wo welches Produkt in welchem Zustand im Einsatz ist, kann ein Kampf gegen Windmühlen sein. (...) Die intuitive Bedienung erfolgt über einen Touch-Bildschirm, über den auch die Bedienung etwaiger Zusatzgeräte, wie z. (...) Zusätzlich lassen sich in den Fächern Lademöglichkeiten für elektrische Geräte, Akkus etc. platzieren.
https://www.haberkorn.com/services/c-teile-management/h-rent-verleihsystem-von-haberkorn
Schleifmaschinen ist die Belastung für den Anwender sehr hoch – diese Belastung kann durch Druckluftgeräte minimiert werden, da sie meist kleiner und leichter sind als Elektrowerkzeuge. (...) Außerdem kommt bei Elektrowerkzeugen oft nicht die ganze Leistung der vom Akku oder über das Kabel zugeführten Energie vorne am Werkzeug an. (...) Unempfindlich: Bei Druckluftwerkzeugen erfolgt die Kühlung im Gegensatz zu Elektrowerkzeugen nicht über einen Luftstrom, wodurch keine Fremdpartikel in die Geräte gelangen können.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/druckluftwerkzeuge#topic4752
Sowohl die Akku-Werkzeuge als auch die Kabel-Varianten entsprechen dem aktuellen Stand der Technik und die Produktion unterliegt hohen Qualitätssicherungsstandards. Die Markenhersteller produzieren auch noch viele Jahre, nachdem das Gerät nicht mehr im aktuellen Portfolio ist, die passenden Ersatzteile – so ist sichergestellt, dass auch ältere Werkzeug-Modelle nach vielen Jahren noch repariert werden können.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/elektrowerkzeuge-akku-werkzeuge#topic4767