Menu

80 Ergebnisse für „Steinbohrer“

Bohrer für Stein Ratgeber

Steinbohrer unterscheiden sich von Metallbohrern durch eine an der Spitze angelötete Hartmetallplatte. (...) Die Steinbohrer gibt es, je nach Hersteller, mit verschiedenen Schneidenzahlen, von zweischneidig bis zu einem Vielfachen davon. (...) Zudem werden Steinbohrer in der Regel mit Schlag verwendet, um einen raschen Bohrfortschritt zu gewährleisten.

Welcher Bohrer wird für Dübellöcher verwendet? FAQ

Am besten eignet sich dafür ein Steinbohrer. Ist das Wandmaterial weich, wie etwa bei Porenbeton, sollte der Bohrer einen kleineren Durchmesser haben als der Dübel. (...) Für die meisten Wandmaterialien kann ein Steinbohrer für das Bohren des Dübellochs verwendet werden.

Holzwerkstoffe einfach bearbeiten Ratgeber

Ein Holzbohrer muss deshalb anders aufgebaut sein als ein Metall- oder Steinbohrer, denn diese würden bei Holz nur bedingt oder gar nicht funktionieren.

1-3 von 3 Inhalten