Menu

24 Ergebnisse für „Schraube Messing“

Aus welchen Materialien sind Klemmringverschraubungen und Schneidringverschraubungen verfügbar? FAQ

Klemmringverschraubungen und Schneidringverschraubungen sind aus Edelstahl, Messing und PVDF erhältlich.

Was ist der Unterschied zwischen Schneidringverschraubungen und Klemmringverschraubungen? FAQ

Der Unterschied zu den Schneidringverschraubungen ist der bei Klemmringverschraubungen verwendete symmetrische Messing-Klemmring mit Doppelkonus. (...) Die beiden Verschraubungen haben zudem einen komplett unterschiedlichen Konus und sind dementsprechend nicht kompatibel.

Scheiben – ihre Verwendung und Materialien Ratgeber

Sie verhindern das Einsinken oder Eingraben des Schraubenkopfes in weiches Material. (...) Je nach Einsatzgebiet können Scheiben aus Stahl, Edelstahl, Polyamid, Messing oder Aluminium sein. Es wird empfohlen, den Scheibenwerkstoff entsprechend der Schraube/Mutter zu verwenden.

Beständige Schlauchleitungen dank passender Armaturen und geeigneten Einbindematerials Ratgeber

Wir empfehlen für Chemieschlauchleitungen und Ölschlauchleitungen folgende Produkte: Schlauchverschraubungen Verschraubungen nach DIN EN 14420-5 mit Innen- oder Außengewinde Edelstahl, beschichtet, Messing oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband Tankwagenkupplungen nach DIN 14420-6, geschmiedete Ausführung mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-6 in Edelstahl, beschichtet oder Messing Hebelarmkupplungen nach DIN EN 14420-7 mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband, auch als Sicherheitsausführung in Edelstahl, beschichtet, Messing, Polypropylen oder Aluminium Flanscharmaturen Los- oder Festflansch in Edelstahl beschichtet oder Stahl mit glattem Stutzen für Halbschaleneinband nach DIN EN 14420-5 Trockenkupplungen EPSILON, basieren auf Kugelhahn-Technologie, Verwendung bei zähflüssigen, besonders gefährlichen oder sehr teuren Medien Trockenkupplungen TODO, basieren auf federbetätigtem Mechanismus, für flüssige, besonders gefährliche oder teure Medien Sicherheits-Drehgelenk: Mit einem Schwenkwinkel von insgesamt 50° verbessert das patentierte Kugeldrehgelenk schadlos die Biegefähigkeit von Schlauchleitungen ganz erheblich.

Die unterschiedlichen Schraubenmaterialien Ratgeber

Bei metrischen Schrauben kann allgemein gesagt werden, dass üblicherweise der Werkstoff, aus dem die verwendete Schraube gefertigt ist, der gleiche sein sollte wie der Werkstoff, aus dem das zu verschraubenden Bauteil ist. (...) Schrauben aus Messing: Sie sind nur bedingt korrosionsbeständig, überzeugen aber optisch und werden daher üblicherweise nur dort eingesetzt, wo die Schrauben im fertigen Teil sichtbar und keinen besonderen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Schrauben aus Kunststoff: Sie werden für Kunststoffverschraubungen verwendet, damit die Werkstücke nicht ausreißen.

Was muss für den sicheren Umgang mit Hebelarmkupplungen beachtet werden? FAQ

Hierzu ist die Verwendung von Hebelarmkupplungen aus Edelstahl und/oder Hebelarmkupplungen aus Messing notwendig. Vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, sind die Schrauben der Halbschalen bzw.

Vermeidung von lockeren Schraubverbindungen durch Federringe Ratgeber

Mit der Weiterentwicklung der Schraubenwerkstoffe hat sich sowohl ihre Festigkeit als auch die der Bauteile verbessert. (...) Dadurch kann ungewolltes Lockerwerden von Schraubverbindungen verhindert werden. (...) Bei weichen Materialien (Aluminium, Messing, Kupfer usw.) ist das formschlüssige Verbinden hingegen noch möglich, wodurch die erwünschte Sicherungswirkung gewährleistet ist.

Die unterschiedlichen Materialien bei Hydraulikkupplungen Ratgeber

Hydraulikkupplungen aus Messing: Sie sind besonders korrosionsbeständig und ideal geeignet für Druckluftanwendungen sowie für Anwendungen, bei denen das Durchflussmedium Wasser ist. Außerdem sind Hydraulikkupplungen aus Messing antimagnetisch, sehr beständig gegen organische und biologische Flüssigkeiten und verfügen über eine sehr gute Oberflächenqualität. Hydraulikkupplungen aus Aluminium: Auf Anfrage sind auch Hydraulikkupplungen aus Aluminium verfügbar.ContactBoxWidget::{"personOfContactUsername":"WO1068","headline":"Sortimentsmanager Hydraulikschl\u00e4uche, Hydraulikverschraubungen","view":"content\/contactbox"}

VHM-Bohrer vs. HSS-Bohrer: Bedeutung, Vorteile, Vergleich Ratgeber

Zum Online-Shop Spiralbohrer HSS, Forum, rollgewalzt zum Produkt Spiralbohrer HSS, Forum, dampfbehandelt zum Produkt Spiralbohrer HSS-Co, Forum, für VA zum Produkt Die gebräuchlichsten HSS-Bohrer im Überblick HSS-R-Bohrer Mit den rollierten HSS-Bohrern können Stahl, Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Bronze, Messing und Aluminium bearbeitet werden. (...) HSS-G-Bohrer können in Säulenbohrmaschinen, Dreh- und Fräsmaschinen eingesetzt werden und Werkstoffe wie beispielsweise Stahl, Stahlguss, Gusseisen, Sintereisen, Grafit, Messing, Aluminium und Bronze bearbeiten.   (...) Bei Handbohrmaschinen oder Akkuschraubern ist somit die geschliffene Variante nicht immer die erste Wahl.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktuell Werkzeuge/Betriebseinrichtungen Jetzt anzeigen Sicherheitsmesser von MARTOR Jetzt anzeigen Zum Download Center

1-9 von 9 Inhalten