Überwiegend werden selbstschneidende Gewindeeinsätze verwendet. Dafür wird ein entsprechendes Kernloch benötigt. (...) Der Einsatz wird mit einem Eindrehwerkzeug eingeschraubt. Bei der Montage ist auf eine exakte Rechtwinkligkeit zur Kernlochbohrung zu achten. (...) Diese Gewindeeinsätze verfügen am Außendurchmesser über ein Rändel, um notwendige Drehmomente der Schraubverbindungen ableiten zu können.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/muttern/gewindeeinsaetze#topic14154
So kann rund um den Globus mit denselben Schrauben und dazugehörigen Werkzeugen gearbeitet und der internationale Warenverkehr vereinfacht werden. (...) Während bei metrischen Schrauben die geometrische Gestaltung, die Festigkeitswerte, die Anwendungen und weitere Parameter durch die jeweilige DIN oder ISO geregelt sind, stellt der Begriff Holzbauschraube lediglich den vorgesehenen Verwendungszweck dar. Sämtliche statischen Werte, Dimensionen, Kopfformen, Spitzen etc. sind bei Holzbauschrauben in der bauaufsichtlichen Zulassung beschrieben.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5499
Bei Metallschrauben ist die Schraubenspitze üblicherweise stumpf, da diese durch ein bereits vorgebohrtes Loch gesteckt und mithilfe eines Gegengewindes, bspw. einer Mutter, befestigt werden. Holzschrauben besitzen eine scharfe Spitze, wodurch sie sich leichter in das Holz eindrehen lassen und dabei das Gegengewinde in den Untergrund schneiden. Spezielle Schrauben mit einer sogenannten Schabenut oder Schrauben mit Bohrspitze ermöglichen das Eindrehen von Schrauben in weiche Materialien wie Hölzer, Aluminium oder dünnwandige Bleche ohne Vorbohren.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#topic5493
Anschluss Schneidringverschraubung leichte und schwere Reihe Zölliges Gewinde NPT-Gewinde Schweißenden und Schweißkegel Rohrverschraubung Druckstufe Bis PN 63 barKontaktieren Sie unseren Experten
https://www.haberkorn.com/pister#topic14730
Je nach Anwendung kommen Teil- und Vollgewindeschrauben, die es in verschiedenen Kopfausführungen gibt, zum Einsatz. (...) Im Mehrzweckbau gibt es diverse Einsatzzwecke für Schmid-Schrauben, eine kleine Auswahl sind Mehrzweckschrauben mit Bohrspitze, Leichtbauplattenschrauben und Schnellbauschrauben. Holzschrauben Vollgewinde und HBV Sechskant-Holzschrauben Holzbauschrauben
https://www.haberkorn.com/schmid-schrauben#topic15657
Schwachkopfschrauben werden auch als „Schrauben mit reduzierter Belastbarkeit“ bezeichnet. Bei einer Schwachkopfschraube reicht der Grund des Innenantriebs sehr nahe an den Schraubenschaft bzw. das Außengewinde der Schraube. Dadurch entstehen sehr schwache Stellen im Schraubenkopf. Diese reduzierte Belastbarkeit wird mit einer vorangestellten 0 bei der Festigkeit gekennzeichnet, z.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben/metrische-schrauben#faqs2022
Bei Verschraubungen ist es wichtig, dass der Schraubenkopf nicht unschön aus dem Material ragt. Darum werden die Bohrungen mit diversen Senkern nachbearbeitet – entweder um die Bohrung zu entgraten, wenn ein Gewinde geschnitten wird, oder um den Schraubenkopf im Material zu versenken.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/zerspanung/senker#guide
Schraubensicherungen und Gewindesicherungen – Highlights Das sollten Sie beachten Bei der Schraubensicherung ist immer das Einsatzgebiet zu berücksichtigen und danach die richtige Auswahl zu treffen! (...) Beispiele für Verliersicherungen sind: Muttern mit Klemmteil aus Stahl DIN980 Muttern mit Klemmteil aus Kunststoff DIN982 und DIN985 Sechskant-Hutmuttern mit Klemmteil DIN986 gewindefurchende Schrauben DIN7500 Zusätzlich gehören auch Schrauben mit einer speziellen Kunststoffbeschichtung, die sich dann in den Gewindezwischenräumen einklemmt zu den Verliersicherungen. Gewindeeinsätze nach DIN8140 erfüllen ebenfalls diese Aufgabe. Muttern mit Klemmteil DIN980 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN982 im Online-Shop Muttern mit Klemmteil DIN985 im Online-Shop Sicherungs-Hutmuttern mit Klemmteil DIN986 im Online-Shop Gewindefurchende Schrauben DIN7500 im Online-Shop Keilsicherungsscheiben SC, Stahl, zinklamellen zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 932, niedrigfest zum Produkt Schraubensicherung 1K, LOCTITE® 262, mittel-/hochfest zum Produkt Losdrehsicherungen Zu den Losdrehsicherungen zählen jene Sicherungselemente bei denen nach anfänglichem Lösen eine Mindest-Restvorspannkraft von min. 80% in der Schraubverbindung erhalten bleibt.
https://www.haberkorn.com/produkte/verbindungselemente-schrauben/schraubensicherungen-und-gewindesicherungen
Schrauben kommen überall dort zum Einsatz, wo mehrere Teile miteinander verbunden werden sollen. Für verschiedene Anwendungen, Materialien und Anforderungen gibt es unterschiedliche Varianten von Schrauben. Sie unterscheiden sich vor allem hinsichtlich Anwendungsfeld, Material, Kopfform, Gewinde, Beschichtungen, Antrieb und Festigkeitsklassen.
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#guide
Schrauben werden über zwei Parameter definiert: zum einen der Durchmesser des Gewindes (Beispiel M8, M10, 3,9 usw.) und zum anderen die Länge. Dabei ist zu beachten, dass bei Schrauben, bei denen der Kopf auf den Bauteilen aufliegt, die Länge OHNE Kopf angegeben wird (Beispiel Sechskantschrauben, Zylinderkopfschrauben, Linsenkopfschrauben usw.). Bei Schrauben, bei denen der Kopf in den Bauteilen versenkt wird, wird die Schraubenlänge bis zum Kopfbereich gemessen, der in den Bauteil eintaucht (Senkkopfschrauben usw.).
https://www.haberkorn.com/verbindungselemente-schrauben/schrauben#faqs3024
Wir empfehlen für Vielzweckschläuche folgende Produktgruppen: Schlaucharmaturen Klauenkupplungen Wasserschlauchklauenkupplungen Industrie-Klauenkupplungen Hebelarmkupplung mit Rillenstutzen Gewindeschlauchverschraubungen VRS und MRS Steckkupplungen Storz-Kupplungen Schlaucheinbindungen Drahteinbindung Schelleneinbindung bspw. mit Endlosbändern Ohr-Klemmen Schneckengewindeschellen Gelenkbolzenschellen
https://www.haberkorn.com/schlaeuche-armaturen/vielzweckschlaeuche#topic5958