Menu

25 Ergebnisse für „Fußplatte“

Richtige Wahl und Ausrichtung der Fußplatten für höchste Sicherheit Ratgeber

Neben den klassischen Kriterien wie Größe und Gewicht gibt es auch die Wahl zwischen rechteckigen oder runden Fußplatten. (...) Rechteckige Fußplatten werden meist für Verkehrszeichen oder Absperrgeräte verwendet. Hierbei muss auf die Ausrichtung der Fußplatte geachtet werden. Die längere Seite der Fußplatte sollte keineswegs parallel zum Schild aufgestellt sein, sondern parallel zur Windlast: Da auf das Verkehrszeichen die Windlast einwirkt, muss die längere Seite der Fußplatte im 90°-Winkel zum Verkehrszeichen stehen.

Gibt es bei Haberkorn Fußplatten mit Logo? FAQ

Fußplatten mit Logo sichern nicht nur vor Diebstahl, sondern zeichnen die Baustelle auch als Ihre aus. Bei Haberkorn können Sie Fußplatten deshalb mit Ihrem Logo versehen. Hierfür benötigen wir Ihr Logo sowie die Angabe der benötigten Stückanzahl. Das Logo befindet sich auf einer farbigen Kennzeichnungsplatte, die auf der Fußplatte montiert wird.

Fußplatten für Absperrgitter für stabilen Halt Ratgeber

Dafür sind die passenden TL-geprüften Fußplatten unerlässlich. Die Füße für Absperrgitter sind aus Kunststoff gefertigt und wiegen 28 Kilogramm. Soll das Gewicht der Fußplatten und damit die Standsicherheit erhöht werden, so können auf die einzelnen Fußplatten noch zusätzliche Fußplatten aufgelegt werden. (...) Beim Aufstellen von Schrankenzäunen ist im Sinne der Stabilität darauf zu achten, dass die Fußplatten nicht längs, sondern quer zum Zaun stehen.

Sicherheitsklassen K1, K2 & K3 Ratgeber

K1 beispielsweise bedeutet, dass die Fußplatte dank des Gewichts und der Geometrie einer horizontalen Kraft von 120 N standhalten kann. (...) Sicherheitsklasse K3 besteht aus drei übereinandergestapelten Fußplatten und hält somit mindestens 360 N stand. Es wird jedoch empfohlen, nicht mehr als drei Fußplatten zu stapeln, da sich ansonsten der Schwerpunkt nach oben verlagert.

Standsicher mit dem Schilderständer von Haberkorn Ratgeber

Unsere standsicheren Schilderständer sind perfekt für die Aufnahme von Fußplatten und Schaftrohren. Sie bestehen aus feuerverzinktem Stahl und sind für 40 x 40 mm Schaftrohre und max. 4 Fußplatten Universal MB-TL 92 geeignet.

Richtige Montage von Bauzäunen Ratgeber

Aber auch der Einsatz von Fußplatten aus Kunststoff oder Bauzaunfüßen aus Beton stellt eine Verbindung dar, da sich zwei Zaun-Elemente immer eine Fußplatte teilen und somit über den Fuß miteinander verbunden sind. Außerdem bieten Fußplatten auch einen sicheren und stabilen Halt. Um die Verbindung und die Stabilität noch weiter zu stärken, können Verbindungslaschen, Sicherheitsstreben oder Erdnägel zum Einsatz kommen.

Höchste Standfestigkeit mit der H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92 Ratgeber

Unsere H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92 ist stapelbar, absolut standsicher und durch ihre zwei komfortablen Tragegriffe sehr einfach zu handhaben. (...) Die H-Plus Fußplatte Universal MB-TL 92 sorgt für höchste Sicherheit, denn sie ist BASt-geprüft und gemäß TL-Aufstellungsvorrichtung für Gewichtsklasse K1 zugelassen. Die Fußplatte verfügt über eine Aufnahmeöffnung der Größe 60 x 60 mm, drei Aufnahmeöffnungen mit der Größe 40 x 40 mm, eine Ø 42 mm-Kombiöffnung und ein Drehadapter-Außenteil für Wendeleitbaken.

Die richtige Wahl bei Fußplatten für höchste Sicherheit Ratgeber

Um eine sichere Standfestigkeit garantieren zu können, müssen das Gewicht und das Format von TL-Fußplatten richtig gewählt werden. (...) Die typischen Standard-Aufnahmeöffnungen 40 x 40 mm, 60 x 60 mm und Ø 42 mm sollten auf der Fußplatte vorhanden sein, um alle Leitbaken und Absturzsicherungen, die sich auf dem Markt befinden, integrieren zu können.

Aus welchem Material sind Fußplatten? FAQ

Fußplatten sind aus recyceltem Kunststoff. Sie sind bruchsicher und beständig gegen Frost, Salz, Abgase und Öl.

Welche Aussparungen hat die H-Plus Fußplatte? FAQ

Die H-Plus Fußplatte hat eine 60 x 60 mm Öffnung, drei 40 x 40 mm Öffnungen und eine Drehöffnung für Reflex-Leitbaken.

Mobile Kettenständer zur temporären Absperrung Ratgeber

Für Fußgängerbereiche, Parkplätze, Fahrbahnen und Sicherheitszonen empfehlen wir Fußplatten.

Absperrungen und Baustellenabsicherungen mit Logo Ratgeber

Wer kennt das nicht – Baustellenabsicherungen wie Bauzäune, Fußplatten oder Absperrgitter, die spurlos verschwinden, oder die Frage, wem am Ende einer ARGE die Fußplatten gehören.

Klappbaken zur Verkehrsregelung in Baustellenbereichen Ratgeber

Die Bake und die Fußplatte sind fest miteinander verbunden und besonders kompakt.

Demogitter – Die Anwendung von Absperrgittern aus Metall Ratgeber

Fußplatten benötigt werden, und sind sehr robust, jedoch überwiegen die konstruktiven Nachteile im Vergleich zu Schrankenzäunen, bei denen die erwähnten zusätzlichen Maßnahmen von Anfang an konstruktiv eingearbeitet sind bzw. leicht angebracht werden können.

Absperrgitter und Absturzsicherung für Sicherheit auf Baustellen und im Straßenverkehr Ratgeber

Für optimalen Halt und Stabilität führen wir zu unseren Absperrgittern auch die passenden Fußplatten.

Wiedererkennung garantiert mit personalisierten Fußplatten Ratgeber

Bei Haberkorn haben Sie die Möglichkeit, Ihre Baustellensicherung selbst zu gestalten. Individualisierte Farbe, Logo und Sonderzubehör sorgen für Wiedererkennung, Differenzierung vom Wettbewerb und effektiven Diebstahlschutz. Durch die innovative Baustellenkennzeichnung mit...

Wendeleitbaken zur Verkehrsregelung in Baustellenbereichen Ratgeber

Ein weiterer Vorteil der Wendeleitbaken ist, dass die Reflexfolie beim Aufeinanderstapeln durch die Fußplatte geschützt wird.

Ihr Logo auf Verkehrsabsicherungen zur Stärkung der Marke Produktservices

Druckdateninformation Dateiformate PDF (.pdf) JPG (.jpg) Illustrator (.ai) Auflösung Minimum 300 dpi Farben CMYK Datentransfer bis 30 MB: per E-Mail, WeTransfer oder Ähnliche ab 30 MB: Servicedienste Kennzeichnungsvarianten Prägungen Eine ordentliche Kennzeichnung von Fußplatten oder Absperrgittern durch Negativprägung ist einerseits dezent, andererseits äußerst widerstandsfähig und daher ideal für den täglichen Gebrauch auf Baustellen. (...) Bakenfußplatte mit Logo-Kennzeichnungsplatte Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen oder Bauzäune verwendet. (...) Klappbake mit Logo-Kennzeichnungsplatte Klappbare Bake mit Folie Typ 1 rechts/links und Fußplatte aus Recyclingmaterial. 80 % bessere Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch das wellenförmige Oberflächenprofil.

Anforderungen an Absperrgitter Ratgeber

Sie sollten im Sinne der Stabilität immer mit Fußplatten aufgestellt werden.

1-19 von 19 Inhalten