Menu

50 Ergebnisse für „Kleber Delta“

Welche Klebebänder und Klebesysteme werden bei DELTA®-Fassadenbahnen eingesetzt? FAQ

Das Produkt DELTA®-FASSADE COLOR ist immer mit einem Selbstkleberand versehen. Für Fassaden mit geschlossenen Fugen kann das komplette DELTA®-Klebeprogramm verwendet werden. Für Fassaden mit offenen Fugen gibt es spezielle UV-beständige Klebebänder wie DELTA®-TAPE FAS 60 / 100 und DELTA® FAS BAND CLEAR.          

Wieso gibt es verschiedene DELTA®-Klebemittel? FAQ

So werden Klebebänder wie z. B. das DELTA®-MULTI BAND zur Verklebung von glatten Untergründen wie Folien, OSB-Platten, gehobeltem Holz usw. verwendet. Kartuschenklebstoffe wie z. B. DELTA®-TIXX und DELTA®-THAN erlauben deutlich dickere Klebemittelaufträge und eignen sich eher für raue Untergründe, z. (...) Andere Klebemittel wie das DELTA®-FLEXX BAND F 100 sind hoch dehnbar, bauen kaum Rückstellkräfte auf und eignen sich dadurch besonders für spezielle Anwendungen wie das Abkleben von Ecken.

Was gibt es bei der Verklebung von Dampfbremsen und Dampfsperren zu beachten? FAQ

B. die Überdeckungen verklebt und Anschlüsse an andere luftdichte Bauteile fachgerecht abgedichtet werden. Diese Arbeiten sind äußerst wichtig und müssen sorgfältig und fachgerecht mit den geeigneten DELTA®-Klebesystemen ausgeführt werden.

In welcher Richtung sollten DELTA®-Dampfbremsen verlegt werden? FAQ

Grundsätzlich gilt bei allen DELTA®-Unterdachbahnen und DELTA®-Luft- und -Dampfbremsen oder -sperren: Die bedruckte Seite zeigt immer zum Verarbeiter, sie muss lesbar sein. Hintergrund ist, dass die bedruckte Seite sich besser mit Klebebändern, z. B. mit dem DELTA®-MULTI BAND, luftdicht verkleben lässt. Der Sd-Wert der Bahnen ändert sich allerdings nicht, egal welche Seite betrachtet wird.

Womit können DELTA®-Abdeckplanen verklebt werden? FAQ

Wenn DELTA®-Planen untereinander verbunden werden sollen, ist unter Baustellenbedingungen eine mechanische Verbindung erforderlich. Aufgrund der Oberflächen und der oftmals hohen mechanischen Beanspruchung ist eine dauerhafte Verklebung schwierig. Kleinflächige Reparaturen können mit dem DELTA®-Band RA / RB (Abdichtungsband aus Bitumen-/Kautschukmasse mit Aluminium- bzw. bleifarbiger Abdeckung) erfolgen.

Das umfangreiche Dörken-Sortiment Ratgeber

Dörken bietet mit der Marke DELTA® hochwertige Baufolien für Keller, Fassade und Dach. (...) Die DELTA®-Fassadenbahnen „Plus“ erleichtern die Anwendung winddichter Konstruktionen dank vorhandener Klebezonen an den Rändern. (...) Extensive Dachbegrünung: DELTA®-FLORAXX Die Drainagebahn DELTA®-FLORAXX Noppenbahn sorgt für eine uneingeschränkte Entwässerung und Dampfdruckentlastung.

Wie lange dürfen DELTA®-Klebemittel gelagert werden? FAQ

Klebemassen oder flüssige Klebstoffe sollten innerhalb von ein bis zwei Jahren verarbeitet werden, was von der Flüchtigkeit der Lösungsmittel abhängig ist. Klebebänder z. B. mit hochwertigen Acrylatklebstoffen sind viele Jahre haltbar. (...) Im Zweifelsfall gilt es, einen Klebeversuch zu machen. Haben sich Konsistenz und Textur nicht verändert und klebt der Klebstoff noch, kann er in der Regel bedenkenlos verarbeitet werden.

Womit klebt man Sockeldämmplatten auf DELTA®-Thene? FAQ

Hierfür eignen sich am besten spezielle Klebstoffe wie z. B. Instastick (DOW) oder Perimeterkleber (Soudal). Auch bitumenbasierte Klebstoffe (lösungsmittelfrei) und Bitumendickbeschichtungen sind möglich.

1-8 von 8 Inhalten