Menu

679 Ergebnisse für „ESD“

Was ist ESD? Ratgeber

Was ist ESD? – Highlights Wo treten elektrostatische Aufladungen auf? (...) ESD Protective Das Symbol kennzeichnet elektrostatisch schützende Produkte. ESD-Schutz Um Schäden wie höhere Fertigungskosten, geringere Produktionserträge sowie unzufriedene Kunden zu vermeiden, sollte man sich vor ESD schützen.

Wofür wird ESD-Bekleidung benötigt? FAQ

ESD-Bekleidung schützt sensible elektronische Bauteile in der Produktion. ESD-Bekleidung ist somit ein Produktschutz und keine persönliche Schutzausrüstung.

Sicherheitsschuhe für den Schutz vor elektrostatischer Aufladung Ratgeber

Die Sicherheitsschuhe von Elten – ESD-gerecht nach DIN EN 61340 – erfüllen genau diese Anforderungen und sorgen dafür, dass eine aufgebaute statische Elektrizität wieder entladen wird. Bei Arbeitsumgebungen mit sensibler Elektronik beispielsweise wird das Tragen von ESD-Sicherheitsschuhen dringend empfohlen.

Was ist bei Hautschutzmitteln und ESD (elektrostatische Entladungen/ElectroStatic Discharge) zu beachten? FAQ

Im Gegensatz zu Handschuhen gibt es für Hautschutzmittel keine Normen oder Tests zur Klärung der ESD-Tauglichkeit. Tests zur ESD-Tauglichkeit nach EN 61340 (elektrostatische Aufladung) sind für Hautschutzprodukte nicht anwendbar.

Welche Arbeitsschuhe haben antistatische Eigenschaften? FAQ

ESD hingegen bedeutet, dass der Schuh elektrische Aufladungen, die gefährlich für sensible elektronische Bauteile sein könnten, gut ableitet. ESD ist heute Standard für viele Branchen, da mittlerweile in sehr vielen Produkten elektronische Bauteile und Steuerungen verbaut sind.

Sicher arbeiten mit Haberkorn – Arbeitsschutz von H-Plus Ratgeber

Mit rund 530 g pro Stück ist die H-Plus ESD Performance-Serie ein echtes Leichtgewicht. H-Plus ESD Performance-Arbeitsschuhe können für die verschiedensten Einsätze verwendet werden. (...) Ein wichtiges Merkmal dieser Linie ist die rutschhemmende PU/TPU-Laufsohle mit ESD-Schutz.

Wie unterscheidet sich ESD-Bekleidung von antistatischer Bekleidung? FAQ

ESD-Bekleidung leitet statische Aufladung in einem speziellen Ohm-Bereich ab und schützt sensible elektronische Bauteile.

Gesunde Füße dank passendem Schuhwerk Ratgeber

Der Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low für Männer und der Damen-Halbschuh S1 ESD CONNEXIS® Safety T low für Frauen sind leistungserhaltend und bequem wie ein Sportschuh.

Bedeutung der wichtigsten Abkürzungen bei Sicherheitsschuhen Ratgeber

Typ 2 sämtliche Brandbekämpfungs- und Rettungseinsätze, bei denen Schutz gegen Durchtritt und Zehenschutz benötigt wird, kein Schutz gegen chemische Gefahren Klasse I Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, ausgenommen alle Gummi- oder Polymere-Materialien ESD elektrostatische Entladung Klasse II Gummi- (z. (...) B. vollständig geformt) ESD IEC 61340-5-1 Widerstand der elektrostatischen Entladung unter 35 Megaohm P durchtrittsichere Laufsohle SRA Rutschhemmung auf Böden mit Keramikfliesen mit Natriumlaurylsulfat-Lösung HRO hitzebeständige Laufsohle, Verbindung geprüft bei 300 °C.

Arbeitskleidung – wichtiger Begleiter bei der Arbeit Ratgeber

Arbeitshosen, Arbeitsjacken, Arbeitsshirts, Warnschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, Multinormkleidung, ESD-Bekleidung oder Einwegschutzkleidung – soll größtmöglichen Schutz bieten, aus leichten, aber doch robusten Stoffen bestehen und dank bequemer Schnitte perfekt sitzen.

Was bedeutet die Abkürzung ESD? FAQ

Die Abkürzung steht für „electro static discharge“, also für elektrostatische Ableitfähigkeit. 

Die Bedeutung von Sicherheitsstiefeln Ratgeber

Außerdem sollten sie für ein angenehmes Klima im Arbeitsstiefel sorgen und die Füße fit und trocken halten.Der Dunlop Sicherheitsstiefel S5 Acifort® HazGuard Full Safety ESD schützt auch vor Chemikalien.

Arbeiten im Stehen – so geht’s richtig! Ratgeber

Falls Sie auf der Suche nach passenden Sicherheitsschuhen sind, so sind der  Halbschuh S1 ESD AL 741 Vitality Plus oder der  Halbschuh S2 VD PRO 3500 ESD   sehr zu empfehlen. (...) Arbeitsplatzmatte Diamond Black ESD zum Produkt Arbeitsplatzmatte FLEX ESD zum Produkt Arbeitsplatzmatte Quadra Black offen zum Produkt Unser Tipp: Arbeitsmatten zur Unterstützung für den Körper Harte Industrieböden sind für langes Arbeiten im Stehen am wenigsten geeignet.

Hilfe bei der Auswahl von Montagehandschuhen Ratgeber

Sie finden Test-Sets sowohl für die Feinmontage und den Bau, als auch Sets mit ESD Ableitfähigkeit oder für Touchscreens.Für jede Montage- bzw. handwerkliche Tätigkeit gibt es den passenden Arbeitshandschuh.

Orthopädische Einlagenversorgung von ATLAS® Ratgeber

Die Vorteile von Ergo-Med®-Einlegesohlen zertifiziert für alle ATLAS®-Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345 atmungsaktives und hautfreundliches Obermaterial hervorragende Dämpfung Entlastung von Schmerz- und Druckpunkten aktive Bewegungsunterstützung antistatisch und somit auch für ESD-Schuhe geeignet Die Ergo-Med®-Einlegesohlen sind in drei verschiedenen Stärken erhältlich: Ergo-Med® green, Ergo-Med® blue und Ergo-Med® red.

Wiha Drehmoment-Schraubendreher Ratgeber

Wiha Drehmoment-Schraubendreher – Highlights VDE-Drehmoment-Schraubendreher slimTorqueVario® zum Produkt Für jede Anwendung das richtigeDrehmoment Der Wiha TorqueVario ® -S electric erfüllt Ihre Ansprüche, senkt Ihre Kosten, erhöht Ihre Sicherheit, schont Ihre Gesundheit, steigert Ihre Effizienz und bietet Ihnen vollen Schutz. variabel einstellbares Drehmoment richtiges Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen Wiha slimBits gewährleisten einen guten und geschützten Zugang zu tief liegenden Schrauben patentiertes SoftFinish ®- Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten richtiges Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit jedes Werkzeug bei 10.000 VAC getestet und für 1.000 VAC zugelassen Die TorqueVario ®- Drehmoment-Schraubendreher sind in den Ausführungen VDE, Mechanik und ESD erhältlich.

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Kennzeichnung von Handschuhen mit elektrostatischen Eigenschaften Mit der EN ISO 21420 wurde ein neues ESD-Piktogramm eingeführt. (...) Dieses Prüfverfahren ist weiterhin zulässig, bildet aber nicht mehr die Grundlage für die Verwendung des ESD-Piktogramms. (...) Handschuhe, die diese Anforderungen erfüllen, können mit dem ESD-Piktogramm gekennzeichnet werden.

Die item Installationssäule – immer richtig versorgt Ratgeber

Zubehör im Shop Monitoradapter ESD zum Produkt Tastaturarm zum Produkt Die Mediale Features Netzwerkdose  zur Anbindung an die IT Monitor-Halterung und Schwenkarm für Tastaturen Steckdosen nach Standard 230 V Einsatz Überall dort, wo ohne festen Arbeitsplatz ein Medienzugriff gebraucht wird.

Produktion und Technologien von ATLAS®-Sicherheitsschuhen Ratgeber

Technologie-Highlights GORE-TEX®-Funktionsfutter: atmungsaktiv, wasserdicht und getestet für jeden Einsatz aktiv-X-Funktionsfutter: schnelltrocknend, aktive Feuchtigkeitsregulierung, temperaturregulierend, hautfreundlich und scheuerbeständig Clima-Stream®-Konzept: das ganze Jahr über temperaturregulierend, atmungsaktiv, spürbarer Komfort Mesh-Obermaterial: atmungsaktiv, sorgt für ideale Luftzirkulation und angenehmes Fußklima Boa®-Fit-System: ideale Passform-Lösungen, die perfekt auf den jeweiligen Einsatzbereich zugeschnitten sind CORDURA®-Obermaterial: Hightech-Gewebe aus Nylonfasern, wasser- und schmutzabweisend, sehr abriebfest und langlebig und gleichzeitig flexibel und leicht 3D-Dämpfungssystem: absolute Energierückgabe – durch dynamisches Laufsohlensystem und druckentlastende Einlegesohle XP-Technology –metallfreie Durchtritthemmung: extrem leicht, metallfrei, bietet innovativen Schutz, natürliche Abrollbewegung wird durch flexible Materialstruktur unterstützt Alu-tec®-Aluminiumkappe: Hightech-Werkstoff: robust, stabil, leicht, anatomisch geformt, verhindert Kältebrücken ATLAS®- Mehrweiten-System: Passform-Konzept für unterschiedliche Fußtypen, von der Standardweite 10 bis hin zur Spezial-Weite 14 ESD – Electro Static Discharge: antistatisch, wodurch beim Träger oder der Trägerin eine elektrische Aufladung verhindert wird orthopädische Einlagenversorgung: verschiedene Einlagen sorgen für den perfekt passenden Schuh – für jeden Fuß die passende Einlage Die von ATLAS® verwendeten Materialien zeichnen sich zum einen durch hohe Qualität aus, zum anderen genauso durch beste Verarbeitung und modernste Technologie.

Arbeitsschutz Ratgeber

H-Plus Feinstaubmasken im Online-Shop kaufen H-Plus Montagehandschuhe ESD Der feinfühlige Montagehandschuh mit beschichtetetn Fingerkuppen schützt vor elektrostatischen Entladungen, erhöht die Griffigkeit und verhindert die Übertragung von Handschweiß auf empfindliche elektronische Bauteile.

1-20 von 20 Inhalten