Auch wenn die STIHL-Akkugeräte bei Regen verwendet werden können, sollten Sie sicherstellen, dass die Akkus im Normalfall vor Nässe, Feuchtigkeit, Hitze, Feuer und direkter Sonneneinstrahlung geschützt sind. (...) Um optimale Lebensdauer und geringe Selbstentladung zu erhalten, lagern Sie den Akku zwischen +10 °C und +20 °C. Wenn Sie den Akkumulator für längere Zeit lagern, stellen Sie sicher, dass er bei ca. 30 % steht, und laden Sie ihn erst kurz vor dem nächsten Einsatz wieder auf.
https://www.haberkorn.com/produkte/baubedarf/stihl-akku-system-pro
Freitag, 20. Oktober 2023 Automatisierung ist der Schlüssel für eine wirtschaftliche Produktion von Batterien für die Elektromobilität. (...) November 2023 in Wolfurt Montag, 20. November 2023 in Villach Dienstag, 21. (...) Erfahren Sie von unserem Premium-Partner NTN aus erster Hand die Grundlagen der Wälzlager. weiter Produkt- und Montageschulung: hydraulische Rohrverschraubungssysteme von VOSS Donnerstag, 9.
https://www.haberkorn.com/services/schulungen-und-events
Der Erfahrungsaustausch untereinander und das Netzwerken stehen dabei an erster Stelle. (...) Sie verursachen... von Andrea Allerdings · 20.03.2023 · 4 Min Lesezeit Schulungen & Events 6. (...) Nutzen Sie die Gelegenheit für einen wertvollen Austausch und erfahren Sie Neuigkeiten aus erster Hand!
https://www.haberkorn.com/netzwerk-arbeitssicherheit
Auch beim Erstellen des Sicherheitskonzepts gilt: Alle Schritte und Gedanken müssen dokumentiert werden. (...) Auch die EN 82079-1 ist eine Hilfestellung. Auch wenn dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, so gilt doch, dass alle sicherheits- und gesundheitsrelevanten Informationen inklusive Datum in Papierform mit der Maschine mitgeliefert werden müssen. (...) Außerdem werden sie von vielen Herstellern als Datenbanken zur Verfügung gestellt.
https://www.haberkorn.com/produkte/pneumatik/maschinensicherheit-so-gehen-sie-auf-nummer-sicher
Besonders schwierig wird es bei Personen, die unter Kreislaufbeschwerden leiden, da das lange Stehen das Herz verstärkt belastet. Neben angepassten Arbeitsschuhen und der richtigen Körperhaltung können ergonomische Arbeitsmatten Abhilfe schaffen. (...) Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz Bernhard Bär Sortimentsmanager Arbeitsschutz „Ergonomische Arbeitsplatzmatten und hochwertige Arbeitsschuhe erhöhen die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und unterstützen deren Gesunderhaltung.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/arbeiten-im-stehen-so-gehts-richtig
Historisch als erste seriöse Lösung für Dampfeinsatz konzipiert, ist novapress® MULTI II auch heute noch die erste Wahl, wenn die Verwendung einer Reingrafitdichtung durch hohe Torsionsbelastung nicht möglich ist. (...) Unter 20 MPa für den Wert Q min (L 0,01 ) bei 40 bar Innendruck sind eine klare Ansage. (...) Die neue Gasket Code Technology für novapress® 880 ermöglicht die Identifikation (Typ, Herstellungszeitraum und Fertigungslos) über einen eindeutigen „Fingerabdruck“ des Materials.
https://www.haberkorn.com/produkte/dichtungstechnik-kunststoffe/frenzelit
STANDARD 100 by OEKO-TEX® Ziel ist es, die überprüfte gesundheitliche Unbedenklichkeit von Textilprodukten mithilfe eines Labels für den Verbraucher einfach ersichtlich zu machen. (...) Ein vorsorgender Umgang mit Umweltproblemen ist zu unterstützen. Es müssen Initiativen für ein größeres Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt ergriffen werden. Die Entwicklung und Verbreitung von umweltfreundlichen Technologien ist zu unterstützen.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/nachhaltigkeit-im-arbeitsschutz
Lean Production Baukästen helfen Ihnen im Kampf gegen Ineffizienz in der Produktion und sind Hilfsmittel für eine kontinuierliche Verbesserung. (...) Die speziellen Systemlösungen, die den Bau von Regalen, Transportwagen oder Transportstrecken vor Ort unterstützen, versetzen Mitarbeiter in die Lage, ohne zentrale Planung Verbesserungen eigenständig, schnell und mit wenig Materialeinsatz umzusetzen.
https://www.haberkorn.com/produkte/item-profilsysteme/der-item-lean-production-systembaukasten
Die Vorteile im Überblick kompakte Bauform elektrisch kompatibel mit allen Steuerungen hohe Variantenvielfalt im Druckbereich bis 16 bar Prüfbericht erstellbar IO-Link® (Wartung und Parametrisierung) Manipulationsschutz (individuelles numerisches Code-Schloss) einfache Inbetriebnahme bestens sichtbar produktiver durch optimale Druckmessung schnelle Druckpunkteinstellung mittels teachen gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Drucksensor SPAN im Haberkorn Online-Shop Drucksensor und Drucktransmitter SPAU mit Display Festo zum Produkt Drucksensor und Drucktransmitter SPAU ohne Display Festo zum Produkt Drucksensor und Drucktransmitter SPAU Er eignet sich für die Überwachung und Messung von Druckluft und nicht korrosiven Gase. (...) Die Vorteile im Überblick umschaltbare elektrische Ausgänge acht Durchflussmessbereiche von 0,002 l/min bis 200 l/min übersichtliches Display kompakte Bauform (20 x 58 mm) replizierbar großer Betriebsdruckbereich IO-Link® gutes Preis-Leistungs-Verhältnis Durchflusssensor SFAH im Haberkorn Online-Shop Signalwandler SCDN Festo zum Produkt Signalwandler SCDN Der universelle SCDN erfasst analoge Strom- oder Spannungssignale von Sensoren. (...) IO-Link® gilt als der erste Industrie-Standard, mit dem die Kommunikation zwischen Fertigungsanlagen drahtlos ermöglicht wird.
https://www.haberkorn.com/produkte/pneumatik/durchfluss-und-drucksensoren-von-festo
Wenn Sie mehr darüber wissen möchten, wie Sie diese Schritte setzen können, benützen Sie bitte die "Hilfe"-Funktion in Ihrem Browser. (...) SearchHub (CXP Commerce Experts GmbH) Mit Hilfe von SearchHub optimieren wir automatisch im Hintergrund die von unseren Nutzern eingegeben Suchbegriffe, damit unsere Suchfunktion die am besten dazu passenden Produkte liefern kann. (...) Die Gewinnerinn oder der Gewinner wird zufällig ermittelt und schriftlich per E-Mail oder postalisch verständigt.
https://www.haberkorn.com/datenschutz
Haberkorn hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei der täglichen Beschaffung eine einfache, aber seriöse Entscheidungshilfe für nachhaltig agierende Unternehmen zu bieten. (...) Produkte, die mit diesem Label gekennzeichnet sind, erfüllen nachprüfbare Standards in den Kategorien Material, Herstellung, Nutzung oder Entsorgung und sind in mindestens einer Kategorie besser als Standardprodukte.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz