Ein Beispiel aus unserem Sortiment: Durch einen einzigartigen Produktionsprozess sind die Tegera-Infinity-Handschuhe so angenehm zu tragen, dass sie von der Trägerin oder dem Träger so gut wie gar nicht wahrgenommen werden.Tegera Sicherheitshandschuhe aus der Infinity Serie
https://www.haberkorn.com/tegera#topic16011
TEGERA®-Schutzhandschuhe decken ein breites Spektrum für jede erdenkliche Arbeit ab. Neben dem angenehmen Tragegefühl bieten TEGERA®-Schutzhandschuhe zuverlässigen Schutz gegen Schnittverletzungen und mechanische Schäden sowie gegen Chemikalien und extreme Kälte und extreme Hitze. (...) Bei hochwertigen Kälteschutzhandschuhen ist TEGERA® Marktführer in Europa.
https://www.haberkorn.com/tegera#topic16005
Hier wird die Zeit des durch den Handschuh verzögerten Hitzetransfers einer Strahlungswärmequelle ermittelt. Im ersten Schritt werden Handschuh-Prüfmuster vom Handrücken ausgeschnitten, welche dann der Strahlungswärmequelle ausgesetzt werden. Die Hitze, die durchdringt, wird mit einem Kalorimeter gemessen. Das Kalorimeter wird um 24°C erhöht und die Schwellzeit gemessen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe/hitzeschutzhandschuhe#faqs2931
Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und Feuer: Diese Handschuhe schützen vor Gefährdungen durch Feuer, Kontaktwärme, konvektive Hitze, Strahlungswärme und geschmolzenes Metall. Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor Gefährdungen durch Hitze und Feuer werden in der EN 407 definiert. Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Kälte: Diese Handschuhe schützen vor konvektiver Kälte oder Kontaktkälte bis –50 °C.
https://www.haberkorn.com/tegera#topic16014
Für Arbeiten mit Hitze oder Feuer empfehlen wir Schutzhandschuhe aus künstlichen organischen Fasern wie Polyamid. (...) Vor Kälte schützen Handschuhe mit einer thermischen Isolierungsschicht besonders gut. Dazu zählen Arbeitshandschuhe mit aufgerauter Innenbeschichtung und Handschuhe mit wasserdichten Außenbeschichtungen.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5460
Konvektionswärmewiderstand (Prüfverfahren gemäß EN ISO 9151): Bei dieser Prüfung wird festgestellt, um wie viel Zeit der Handschuh den Transfer der Hitze einer Flamme verzögert. (...) Strahlungswärmewiderstand (Prüfverfahren gemäß EN ISO 6942): Hier wird die Zeit des durch den Handschuh verzögerten Hitzetransfers einer Strahlungswärmequelle ermittelt. (...) Kennzeichnung von Handschuhen gegen thermische Gefährdungen durch Hitze und Feuer Die Ergebnisse der diversen Prüfverfahren nach EN 407:2020 werden mithilfe von sechs Ziffern angegeben.
https://www.haberkorn.com/arbeitsschutz/arbeitshandschuhe#topic5457
PSA-Verordnung – Highlights Die Chemikalienschutzhandschuhe TEGERA® 494 im Online-Shop zum Produkt Was es als Arbeitgeber/in bezüglich der PSA-Verordnung zu beachten gibt Die Pflichten der Arbeitgeber/innen in Sachen PSA können recht undurchsichtig und kompliziert sein. (...) Handschuh-Plänen Weitere Informationen zu unseren Leistungspaketen finden Sie in unserer Broschüre im Download-Center . (...) Es gab Stationen zu den Themen Sicherheitsschuhe (Anprobe und Bewertung), Hautschutz testen, Hitze- und Schnittschutzhandschuhe unter realen Bedingungen testen u. v. m.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz/psa-verordnung
Mehr zu MSA Gasmesstechnik Der Schutzhelm Peltor™ G2000D im Online-Shop zum Produkt Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz und professioneller Schutz gegen UV-Strahlung Zu hohe Temperaturen sowie eine hohe UV-Belastung am Arbeitsplatz führen zu reduzierter Leistungsfähigkeit und sinkender Konzentration und können im schlimmsten Fall sogar erhebliche Gesundheitsschäden zur Folge haben. (...) Zu den Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz COOLINE Kühlbekleidung Der Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger im Online-Shop zum Produkt Helm-System EVOLite® Der EVOLite® ist kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip. (...) Mehr zur Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Produkt im Fokus Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen Der mit Nitrilschaum beschichtete Handschuh von H-Plus bietet ein hervorragendes Tastgefühl, sehr gute Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.
https://www.haberkorn.com/produkte/arbeitsschutz