Menu

821 Ergebnisse für „einfach nachhaltiger“

Nachhaltige Produkte im Haberkorn Online-Shop News

Produkte, die mit dem Label „einfach nachhaltiger“ gekennzeichnet sind, sind in mindestens einer der vier Kategorien Material, Herstellung, Nutzung oder Entsorgung nachhaltiger als vergleichbare Produkte. (...) Besonders nachhaltige Arbeitsjacken aus unserem Sortiment finden Sie hier , zu qualitativ hochwertigen Keilriemen, die obendrauf nachhaltiger sind, gelangen Sie hier – und nachhaltigere Fugenbänder sind hier zu finden. (...) Dafür müssen Sie im entsprechenden Kategorienbereich einfach den Button „Nachhaltigkeit“ anwählen.

Sortiment und Services Unternehmen

Die Schwerpunkte sind das Einfordern der Einhaltung unseres Lieferantenkodexes, die fortlaufende Prüfung des kompletten Sortiments auf Nachhaltigkeit und das Angebot von Produkten mit dem Label „einfach nachhaltiger“. (...) Das Sortiment unter der Lupe In Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Ökologieinstitut haben wir das gesamte Haberkorn Sortiment – rund 200.000 Artikel – auf Nachhaltigkeit geprüft. (...) Nachhaltige Produkte bei Haberkorn Produkte mit dem Label „ einfach nachhaltiger “ sind in mindestens einer der vier Kategorien Material, Herstellung, Nutzung oder Entsorgung nachhaltiger als vergleichbare Produkte.

Effiziente Dämmstoffe von Armacell News

Er bietet langfristigen Tauwasserschutz, zuverlässige Formstabilität und ist einfach zu verarbeiten. Nachhaltig ist der Dämmstoff auch noch: sein Einsatz spart 140-mal mehr Energie ein, als bei Herstellung, Transport und Entsorgung anfällt.

Baubedarf Ratgeber

PVC-freie Schalungstechnik Nachhaltig bauen heißt, PVC-freie Schalungstechnik zu verwenden. Ob Sie Drunterleisten, Konusse oder Ringabstandhalter suchen, Haberkorn bietet Ihnen in nahezu allen Bereichen der Schalungstechnik PVC-freie Produkte  – für uns auch ein Grund, diese Schalungstechnik-Produkte als „Einfach nachhaltig“ auszuzeichnen. Übrigens: einfach zu finden in unserem Online-Shop durch die spezielle Kennzeichnung.

MagicCleaner – innovative Lösungen für Edelstahlbehandlung Ratgeber

Egal ob in der am Reinigungsbrenner befestigten Tube oder im mitgelieferten 1,8-Liter-Tank des MC300, der Elektrolytverbrauch kann präzise und einfach dosiert werden, was zu Nachhaltigkeit und Schonung von Ressourcen beiträgt. Die Bedienung erlaubt eine rasche und einfache Inbetriebnahme in höchstens drei Schritten.

Vorteile von Gitterrosten Ratgeber

Die Verbauung ist einfach und unkompliziert. Gitterroste sind auch thermisch isolierend und verlangen eine geringe Wartung. Außerdem sind sie nachhaltig und teilweise robust, was Chemikalien und Korrosionen angeht.

tesa® – nachhaltige Klebelösungen für einfachere Arbeit und bessere Produkte Ratgeber

tesa® ist einer der führenden Hersteller von selbstklebenden Produkt- und Systemlösungen für Industrie- und Gewerbekunden wie auch für Konsumenten und Konsumentinnen. Im Jahr 1896 wurde das Unternehmen mit der Erfindung und Herstellung des ersten technischen Klebebands wel...

Arbeitsschutz Ratgeber

Die richtige Balance für den Körper zu finden ist dabei gar nicht so einfach. (...) Haberkorn hat es sich zur Aufgabe gemacht, bei der täglichen Beschaffung eine einfache, aber seriöse Entscheidungshilfe für nachhaltig agierende Unternehmen zu bieten. Unser Label "Einfach Nachhaltiger" zeichnet Produkte aus, die sich im Vergleich als bessere, weil nachhaltige Wahl erweisen.

Nachhaltig verpacken mit Tesa News

Der deutsche Klebeprodukte-Hersteller Tesa legt immer mehr Wert auf Nachhaltigkeit - etwa mit der neuen Reihe Verpackungsklebebänder . Alle diese neuen Produkte sind im Haberkorn Online-Shop erhältlich: Etwa das neue, nachhaltige Mehrzweck-Verpackungsband Tesa 60412 oder auch Packbänder von Tesa auf Papierbasis. Die nachhaltigen Verpackungsbänder von Tesa in unserem Online-Shop sind für leichte bis mittelschwere Packgüter geeignet und sind außerdem recyclingfreundlich nach der INGEDE-Methode 12 - was bedeutet, dass das Band ganz einfach mit dem Karton in der Papiertonne entsorgt werden kann.

Kundenspezifische Schwingungstechnik – für einfache Verlegung des Schallschutzes Produktservices

schnelle und einfache Schallschutzverlegung durch Farbcodes reduziert Lärm und Vibrationen in Gebäuden höhere Lebensqualität längere Nutzungsdauer maßgeschneiderter Service nachhaltige Produktion Ihre Anfrage an unseren Expertinnen und Experten Lassen Sie sich von den Expertinnen und Experten bei Haberkorn beraten und besprechen Sie gemeinsam mit uns das weitere Vorgehen. (...) Einfach verlegt In einem Gebäude treten aufgrund geometrischer und nutzungsbedingter Gegebenheiten unterschiedliche vertikale Lasten auf. (...) Erklären Sie uns einfach Ihr Anliegen. Jetzt anfragen Zitat „Mithilfe unserer Verlegepläne wird das Verlegen Ihres Schallschutzes zum Kinderspiel.“ - Franz Berzsenyi, Lead-Einkäufer Hoch- und Tiefbau

ComPact Leistungs- und -Lasttrennschalter: kompakte und nachhaltige Technologie für effizientere Installationen Ratgeber

Sie sind nachhaltig und umweltfreundlich in der Herstellung und im Betrieb. Vorteile im Überblick: etwa 40 % Zeitersparnis bei der Verdrahtung für Schaltanlagenbauer einfachere Installation und ergonomischer Kipphebel drahtlose Anschlussmöglichkeiten mit neuestem drahtlosem Hilfskontakt

Nachhaltigkeit bei Lindapter® Ratgeber

Auch in puncto Nachhaltigkeit ist Lindapter® vorne dabei: Diese Produkte schaffen ökonomische, ökologische und soziale Vorteile im Stahlbau und unterstützen somit das Nachhaltigkeitskonzept „Triple Bottom Line“ von der BCSA. (...) Niedrigerer Energieverbrauch Die einfache Montage, die nur Handwerkzeug erfordert, vermeidet Abfall und reduziert den Bedarf an Werkzeug- bzw. (...) Wiederverwendbare Stahlträger Da die Befestigungselemente einfach demontiert werden können, sind die Stahlträger mehrfach wiederverwendbar und ermöglichen so einen Wiederaufbau.  

Besondere Vorteile von Schutzbrillen Ratgeber

Ebenso können bei manchen Brillen die Gläser ganz einfach ausgetauscht werden, dadurch muss die Brille nicht komplett erneuert werden. Dies ist von Vorteil in puncto Nachhaltigkeit – für das Unternehmen und für die Umwelt.Schutzbrillen schützen Augen vor schweren Verletzungen.

Die CEJN-Strategie für langlebige Produkte Ratgeber

Bei CEJN gilt folgende Philosophie: Produkte sollten so konzipiert sein, dass sie nicht nur robust und zuverlässig sind, sondern auch eine einfache Wartung ermöglichen. Diese Philosophie führt dazu, dass die Lebensdauer der CEJN-Produkte verlängert wird, was ökonomisch sinnvoll und nachhaltig ist.

Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und transparenter Umweltverantwortung Ratgeber

Nachhaltigkeit bildet den Kern der Ziele, der Kultur und der Geschäftstätigkeit von Schneider Electric. Nachhaltigkeit stellt für das Unternehmen eine umfassende Herausforderung dar – und das nicht nur aufgrund des aktuellen Trends, es ist vielmehr eine Haltung, die eingenommen wird. (...) Das Green-Premium-Label wurde ins Leben gerufen, um den Kunden nachhaltigere Produkte anzubieten und Umweltinformationen transparent zu machen.

BRECO®-Produkte für jeden Anwendungsfall Ratgeber

Auf der Suche nach Lösungen für die Lebensmittelindustrie, die Transporttechnik, die Lineartechnik oder Nachhaltigkeit kommt es immer zu Fragen; es müssen Informationen ausgetauscht und Details geklärt werden. (...) Melden Sie sich einfach telefonisch unter +43 1 74074-1432 oder per E-Mail unter dominik.lechner@haberkorn.com bei unserem Experten.

Schallschutz im modernen Holzbau Ratgeber

Zu höchster Wohnqualität mit Getzner Werkstoffen Der moderne Holzbau steht für hohe Wohnqualität, nachhaltiges Bauen, eine sehr gute Energiebilanz und gute Raumluft. (...) Fragen Sie einfach unverbindlich an. Mehr zum Service Einfache Verlegung Sie erhalten von uns die fertig zugeschnittenen Streifen – wenn gewünscht, auch direkt auf die Baustelle. Durch den Farbcode der Streifen und den entsprechenden Verlegeplan ist der Schallschutz schnell und einfach verlegt.

Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Ratgeber

Nachhaltigkeit, Qualitätssicherung und gute Arbeitsbedingungen sind auch beim Arbeitsschutz wichtige und präsente Themen. (...) STANDARD 100 by OEKO-TEX® Ziel ist es, die überprüfte gesundheitliche Unbedenklichkeit von Textilprodukten mithilfe eines Labels für den Verbraucher einfach ersichtlich zu machen. (...) Teilnehmende Unternehmen müssen versuchen, zehn festgelegte Prinzipien sowie 17 globale Ziele nachhaltiger Entwicklung zu fördern.

SC Johnson Hautschutz-System Ratgeber

Selbst Verschmutzungen durch Klebstoffe, Lacke oder Harze können mittels Spezialreiniger hautschonend und einfach entfernt werden. (...) Durch regelmäßiges Pflegen der Haut werden Feuchtigkeit, Fette und Substanzen zugeführt, welche die Haut nachhaltig pflegen.

Chemisch-technische Produkte Ratgeber

Chemisch-technische Produkte – Highlights EBBOSburst - die Alternative zu herkömmlichen Sprengungen Mit EBBOSburst können Steine, Gestein, Beton oder Fundamente einfach aufgebrochen und zerkleinert werden – frei von den Vorschriften des Sprengmittelgesetzes. (...) Weitere Informationen Einfach ökologisch – Bauchemie und baubook Haberkorn nimmt das Thema ökologisches und energieeffizientes Bauen sehr ernst und bietet seinen Kunden auch die dazu erforderlichen hochwertigen Produkte an. (...) Außerdem ist er lebensmittelgeeignet, schimmelbeständig, lösemittelfrei und witterungs- sowie alterungsbeständig. weiter Unsere Lieferanten Der Haberkorn Experte Christoph Ziegler Sortimentsmanager Chemisch-technische Produkte Der Haberkorn Experte Christoph Ziegler Sortimentsmanager Chemisch-technische Produkte „Bei der Verarbeitung von Klebeverbindungen ist auf die Verarbeitungstemperatur, die Anstrichverträglichkeit und die Belastbarkeit zu achten.“ Schulungen und Events Alle Schulungen und Events Download Center Aktion OKS Jetzt anzeigen Kleb- und Dichtstoffe für den Holzbau Jetzt anzeigen Zum Download Center News Nachhaltig verpacken mit Tesa

1-20 von 26 Inhalten