Menu

416 Ergebnisse für „Zahnriemen“

Sind Gummizahnriemen ölbeständig? FAQ

Zahnriemen aus Neopren weisen im Vergleich zu Polyurethan-Zahnriemen eine eher schlechtere Verträglichkeit zu Mineralölen auf, da das Naturprodukt Gummi nur bedingt ölbeständig ist. Verwenden Sie daher bei hoher Kontamination mit Öl einen Polyurethan-Zahnriemen.

In wenigen Schritten zum passenden Zahnriemen Ratgeber

Um den optimalen Zahnriemen zu ermitteln, sind einige Faktoren zu berücksichtigen. (...) Die Anwendung kennen: Unterschiedliche Anwendungsarten erfordern natürlich unterschiedliche Zahnriemen. Während für Transportanwendungen häufig verschweißte Polyurethanzahnriemen (kurz PU-Zahnriemen) zum Einsatz kommen, werden für Leistungsantriebe endlos gefertigte Gummi-Zahnriemen verwendet.

Zahnriemen-Kompetenz von Kunststoff bis Gummi Ratgeber

Zahnriemen zählen zu den formschlüssigen Kraftübertragungsmitteln. Im Gegensatz zu Keilriemen, die die Drehbewegung nur durch Reibung übertragen, ist es bei Zahnriemen der Formschluss zwischen den Zähnen des Riemens und den Zähnen der Riemenscheibe, der für die Leistungsübertragung verantwortlich ist. Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Zahnriemen und Zahnriemenscheiben an – und fertigt auch individuelle Zahnscheiben nach Zeichnung.

Passende Komponenten zu Zahnriemen Ratgeber

BRECO® fertigt zu den Zahnriemen auch die passenden Komponenten. So bekommen Sie vom Zahnriemen über die Zahnscheiben bis hin zu Riemenspannsystemen und Riemenverbindern alles aus einer Hand.

Wofür werden Stützschienen verwendet? FAQ

Stützschienen dienen zur Führung des Zahnriemens und zur Reduzierung von Reibung und Verschleiß. Ein Verlaufen des Zahnriemens wird durch die Führung verhindert.

Zahnriemen-Konfektion für individuelle Riemen Produktservices

Erstellung des Zahnriemens Nach der Freigabe des Angebots beginnen wir mit der Produktion Ihrer Bestellung. Je nach Zahnriemen muss der Riemen nur noch in der Breite zugeschnitten oder in der Länge zusammengeschweißt werden. Lieferung Anschließend wird der individuell für Sie erstellte Zahnriemen verpackt und schnellstmöglich geliefert.

Vorteile von Zahnriemen gegenüber anderen Riementypen Ratgeber

Riemen müssen sich während ihres Betriebs als wahre Tausendsassas beweisen, und allen voran der Zahnriemen – er muss unter anderem höchsten Beanspruchungen, Temperaturunterschieden und Feuchtigkeit standhalten können. Zahnriemen haben aber weitere Stärken, mit denen sie sich von anderen Riementypen abheben: synchrone Übertragung der Drehbewegung hohe Leistungsdichte hohe Riemengeschwindigkeit wartungsfrei hoher Wirkungsgrad geringere Wellenbelastung

Können PU-Zahnriemen für Anwendungen mit Unterdruck (Vakuum) eingesetzt werden? FAQ

Ja, für spezielle Anwendungen zum Transport von besonders leichten oder zerbrechlichen Gütern kann bspw. der spezielle Zahnriemen BRECOvacuum verwendet werden.  (...) Der Zahnriemen ist im Saugbereich mit einem CORDURA-Gewebe beschichtet, welches eine sehr hohe Abriebfestigkeit besitzt.

In welchen Längen sind PU-Zahnriemen verfügbar? FAQ

Abseits von den Standardlängen können PU-Zahnriemen auf Wunsch in jeder Länge aus Meterware verschweißt werden. Flex-Riemen, d. h. endlos gefertigte Zahnriemen, sind bis zu einer Länge von ca. 30 Metern möglich. 

In welchen Teilungen sind Gummizahnriemen verfügbar? FAQ

Die gängigsten Teilungen bei Zahnriemen aus Gummi sind 5M, 8M und 14M. Die Zahl gibt jeweils die Teilung bzw. den Abstand zwischen den Zähnen des Zahnriemens in Millimeter an. 

Mulco belt-pilot: Berechnungsprogramm für Zahnriemen Ratgeber

Anhand der Maßangaben und weiterer Daten finden Sie den passenden Zahnriemen. Leistungsstarkes CAD-Tool Sie können kostenlose CAD-Downloads von Zahnriemen und Komponenten direkt in Ihr CAD-System übernehmen. (...) Schnelle Angebotsanfrage Legen Sie Ihre Zahnriemen und Zubehörteile in den Anfragekorb und klicken Sie anschließend auf den Button „Anfrage senden“, schon wird der Warenkorb an uns weitergeleitet und wir sind startklar für die Angebotslegung.

Haberkorn als exklusiver Partner für PU-Zahnriemen von BRECO News

Innerhalb der Mulco-Gruppe zählt Haberkorn seit Jahrzehnten zu den Handelspartnern für den Bereich Zahnriemen aus Polyurethan von BRECO. (...) Alle Details dazu finden Sie in unserer Publikation " Innovative BRECO-Polyurethan-Zahnriemen bei Haberkorn ".

Produkte für jeden Anwendungsfall made in Germany Ratgeber

Zahnriemen und Keilriemen von Gates finden sich in vielen Anwendungsbereichen und in vielen Märkten wieder. (...) Neben den Produkten wie Zahnriemen, Keilriemen, Hydraulikschläuchen und Armaturen bietet Gates ein großes Maß an technischer Unterstützung – vom Online-Berechnungstool bis hin zu persönlicher Beratung.

In welchen Anwendungsgebieten sind Hochleistungszahnriemen sinnvoll? FAQ

Die spezielle rote Laminatbeschichtung minimiert den Verschleiß des Zahnriemens. Die kurze Ausschwingzeit und hohe Positionierungsgenauigkeit durch höchste  Riemensteifigkeit machen diesen PU-Zahnriemen vielseitig einsetzbar für:  hochdynamische Linearachsen – hohe Kraftübertragung speziell in der Lineartechnik  Hochleistungsantriebe  Hubanwendungen für schwere Lasten

Gibt es Zahnriemen aus Polyurethan speziell für den Einsatz in Lebensmittelbereichen oder für Food-Anwendungen? FAQ

Ja, hier eignet sich besonders der PU-Zahnriemen BRECOprotect. Dieser Zahnriemen eignet sich hervorragend für die Anwendung in der Lebensmittelindustrie und besteht auch bei den dort notwendigen Reinigungsprozessen.

Welche Zahnscheiben eignen sich für Zahnriemen aus Polyurethan? FAQ

Für Zahnriemen aus Polyurethan eignen sich Zahnscheiben aus Aluminium, Stahl und Niro.

Für welche Einsatzgebiete sind Zahnriemen aus Polyurethan geeignet? FAQ

PU-Zahnriemen eignen sich perfekt für den Einsatz in Transporteinrichtungen und in der Lineartechnik. 

Welchen Reibbeiwert haben Stützschienen? FAQ

Der Wert der Gleitreibung zwischen dem PU des Zahnriemens und dem Polyethylen PE, aus dem die Stützschiene gefertigt ist, beträgt µ ≈ 0,3.

Welchen Reibbeiwert haben Stützschienen? FAQ

Der Wert der Gleitreibung zwischen dem PU des Zahnriemens und dem Polyethylen PE, aus dem die Stützschiene gefertigt ist, beträgt µ ≈ 0,3.

Die Einsatzgebiete von Polyurethanzahnriemen oder Gummizahnriemen Ratgeber

Zahnriemen werden entweder aus Gummi (Neopren) oder Kunststoff (Polyurethan) produziert. (...) Gummizahnriemen, also Zahnriemen aus Neopren, eignen sich aufgrund ihrer größeren halbrunden Zähne und ihrer verschleißfesten Konstruktion optimal für Anwendungen zur Leistungsübertragung.

1-20 von 62 Inhalten