Es gibt grundsätzlich zwei unterschiedliche Stromübertragungen an Haustüren: die Übertragung mittels Kabel oder eine kabellose Übertragung. · Kabellose Übertragungen erleichtern das Ein- und Aushängen der Tür und sind auch optisch hochwertiger. Allerdings kann bei sehr weitem Öffnen der Tür die Stromübertragung unterbrochen werden. · Stromübertragungen mit Kabel hingegen versorgen die Tür permanent mit Strom.
https://www.haberkorn.com/baubeschlaege-moebelbeschlaege/tuerbeschlaege/stromuebertragungen#faqs15141
Es gibt immer wieder die Anforderung, dass Leitungen, Rohre oder Kabelkanäle abgehängt werden müssen. (...) Zur Montage werden eine Flanschklemme und ein Gegenstück zur Aufnahme der Rohrleitungen oder eine bauseitige Trägerkonstruktion für einen Kabelkanal oder eine Rohrtraverse benötigt.
https://www.haberkorn.com/lindapter#topic5139
Häufig findet man bei Akkugeräten Angaben wie „1.600 Watt Kabelleistung“ oder „So stark wie ein Netzgerät“ – und tatsächlich: im Praxistest erreichen Akkuwerkzeuge dank neuer Technologien heutzutage üblicherweise die gleiche Leistung wie die Alternativen mit Kabel. (...) Akkuwerkzeuge haben zwar den großen Vorteil, dass man mit ihnen sehr flexibel ist, da sie weder eine Steckdose noch ein störendes Kabel benötigen. Dennoch gibt es bei der Wahl zwischen Elektrowerkzeug und Akku-Werkzeug noch weitere Punkte zu beachten, die im Vergleich mit den Kabel-Varianten auch Nachteile mit sich bringen können.
https://www.haberkorn.com/werkzeuge-maschinen/elektrowerkzeuge-akku-werkzeuge#topic4761
Sicherheit: Schläuche und Kabel auf dem Boden sind Stolperfallen. Mit einem Schlauchaufroller können sie einerseits sicher gelagert werden, andererseits wird der Schlauch gleichmäßig in das Gehäuse zurückgerollt. (...) Ergonomie: Sie können Ihre Gesundheit und die Ihrer Mitarbeitenden schützen und Zeit sparen, da die Schläuche oder Kabel nicht über den Boden getragen oder geschleift werden müssen, sondern mit einem Schlauchaufroller einfach zu transportieren sind. Abnutzung & Verschleiß: Schläuche und Kabel können leicht beschädigt werden und zu kostspieligen Leckagen führen, wenn sie auf dem Boden liegen.
https://www.haberkorn.com/cejn#topic12762