Bei der Förderung kritischer Medien, aber auch bei bestimmten Hygienevorschriften sind temperaturbeständige, aber vor allem hochwertige Materialien und sichere Kupplungen und Armaturen gefragt.Die CleanConnect-Kupplungen aus Edelstahl werden dann eingesetzt, wenn erhöhte Hygieneanforderungen gefragt sind.
glatter Durchgang verhindert Strömungsverluste schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln ohne zusätzliches Werkzeug Verschraubungen flachdichtend (DIN-Ausführung) keine Positionierung der Kupplungsteile notwendig sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Halbschaleneinband möglich hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren Rostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl Verwendung hochwertiger Dichtungen austauschbar mit weltweit handelsüblichen Typen
Die technischen Vorteile dieser Kupplung sind vor allem ein glatter Durchgang (der Strömungsverluste verhindert) sowie ein schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln der Armatur ohne jegliches Werkzeug. (...) Hierzu ist die Verwendung von Hebelarmkupplungen aus Edelstahl und/oder Hebelarmkupplungen aus Messing notwendig. (...) Die Kupplungen sind auch mit einem Sicherheitsverschluss, der ungewolltes Öffnen verhindert, erhältlich.
Schlauchkupplungen aus Aluminium: Der große Vorteil von Aluminium ist das geringe Gewicht und die dadurch leichtere Handhabung der Kupplungen. (...) Schlauchkupplungen aus Edelstahl: Edelstahl wird vor allem bei spezifischen Hygienevorschriften sowie zur Förderung kritischer Medien verwendet.Für die harten Bedingungen am Bau kommen robuste Schlauchkupplungen zum Einsatz – denn nur so ist sichergestellt, dass Sicherheitsrisiken und Ausfallzeiten durch kaputte Kupplungen vermieden werden.
Je nach Anwendung und Einsatzbedingungen kommen unterschiedliche Kupplungsmaterialien zum Einsatz. (...) Hydraulikkupplungen aus Edelstahl: Sie sind sehr korrosionsbeständig und hart, allerdings sind sie nur bedingt magnetisch. Hydraulikkupplungen aus Edelstahl eignen sich besonders gut für den Einsatz mit aggressiven Durchflussmedien wie beispielsweise in der Chemieindustrie und im Offshore-Bereich sowie in Bereichen mit besonderen Anforderungen an Hygiene wie beispielsweise der Lebensmittelindustrie.
Hebelarmkupplungen aus Edelstahl Sie werden vor allem in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der kunststoffverarbeitenden Industrie sowie bei aggressiven Medien eingesetzt. (...) Mechanisch und thermisch sind sie nicht so belastbar wie Kamlok-Kupplungen aus Metall.
Im Bereich rostfreier Konstruktionen bietet gerade Edelstahl unterschiedliche Möglichkeiten. (...) Mit einem Spannsatz ist es sehr einfach, diverse Bauteile wie Kettenräder, Kupplungsnaben oder Riemenscheiben auf einer Welle zu montieren und zu demontieren. (...) Warum Edelstahl? Die Rede ist hier von Edelstählen, die hochlegiert und nicht rostend sind, d. h. mehr als 12 % Chrom beinhalten.
Rund-Innen-Gewinde in hochwertigem Edelstahl lieferbar. Schalenarmaturen: Schalenarmaturen verfügen auf der Schlauchseite über einen Schlauchstutzen mit Haltekragen für das Einhängen der Halbschalen und auf der Anschlussseite über einen Anschluss je nach Bedarf (Gewinde, Flansch, Kupplung …).
Zur richtigen Verbindung können Sie bei uns aus einer Vielzahl von passenden Armaturen wählen – von der Hebelarmkupplung über Flanschlösungen bis hin zu sicherheitsrelevanten Kupplungen wie z. (...) Bei uns finden Sie eine große Auswahl an Schnellverschluss-Kupplungssystemen für Temperieranwendungen in der kunststoffverarbeitenden Industrie. (...) Durch hochwertige FKM-Dichtungen sind die Kupplungen vor allem bei hohen Temperaturen ideal. weiter Vielzweckschlauch H-Plus EUROPE 2000 zum Produkt Schneckengewindeschelle H-Plus W1 zum Produkt Hebelarmkupplung-Mutterteil mit Tülle für Halbschalen, Form CC, Edelstahl zum Produkt Zubehör – die richtige Verbindung Die Verbindung von Schläuchen und vorhandenen Systemen erweist sich oft als Herausforderung.
B. mit PFA ), oder hochlegierte Edelstähle oder Hasteloy verwendet. Jetzt Sonderlösung anfragen Trockenkupplung TX RS Mutterteil mit IG zum Produkt Schlauchgelenkarm SGA zum Produkt Trockenkupplung EPSILON® Mutterteil mit IG zum Produkt Sicherheitstechnik Bei der Förderung und Verladung von gefährlichen (ätzenden, toxischen oder explosiven) oder sensiblen Medien gibt es ein erhöhtes Sicherheitsrisiko. (...) Für diese heiklen Anwendungsfälle benötigen Sie spezielle Kupplungen und Schläuche . (...) Sicherheits-Kamlok-Kupplung , die durch Sicherheitshebel ein ungewolltes Lösen der Kupplungsverbindung verhindert).