Menu

141 Ergebnisse für „erste%20hilfe“

Der richtige Einbau von Felsankern Ratgeber

Die Ankerstange wird ganz in den Felsanker geschraubt (ein, zwei Gewindegänge sollten überstehen), beides wird danach mit dem Felsanker voraus in das bereits vorgebohrte Loch in der Bestandsmauer geschoben. (...) Mithilfe eines Rohres, das über die Ankerstange geschoben wird, werden die Aluminiumschalen stabilisiert, während der Gewindekonus mithilfe des Ankerrohrs so weit herausgezogen wird, bis die Aluminiumschalen auseinandertreiben und sich im Bohrloch festkrallen. (...) Zum Befestigen einer einseitigen Schalung sollten bei einem Bohrloch von Ø 34–37 mm folgende Bohrlochtiefen eingehalten werden: mindestens 0,20 m für die Verankerung in Beton mindestens 2,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 2,0 kN/cm² mindestens 2,50 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 1,5 kN/cm² mindestens 3,00 Meter für die Verankerung in Fels bei einer Gebrauchslast von 0,0 kN/cm²Einsatz und Aufbau von Felsankern

Montageplatten als Montagehilfe Ratgeber

Als Montagehilfen etwa zum Aufstellen von Fertigteilen werden Montageplatten aus Kunststoff verwendet. Montageplatten gibt es in Stärken von 2 bis 20 mm und in Abmessung bis 70 x 70 mm.

Baustellenkameras bei Haberkorn Ratgeber

Unsere Wildkamera Wifi, eine robuste 4K-Full-HD-Kamera mit 20 MP, dient zur Überwachung der Baustelle mithilfe von drei integrierten PIR-Bewegungsmeldern. (...) Die Wildkamera Mini ist ebenfalls eine robuste Full-HD-Kamera mit 20 MP und sehr geeignet zur Überwachung der Baustelle dank des integrierten PIR-Bewegungsmelders.

Alles da, was Sie brauchen Ratgeber

Durch das Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtungen ist ersichtlich, ob der Verbandskasten im Einsatz war und der Inhalt geprüft werden muss.

Gibt es Ankerstäbe größer als D15? FAQ
Ankermaterial für einseitige Schalungen Ratgeber

Kommt eine Schalung nur einseitig zum Einsatz, da sich auf der anderen Seite bspw. eine Bestandsmauer oder eine Felswand befindet, so wird die freistehende Schalung mithilfe von Felsankern in der Bestandsmauer oder im Felsen fixiert. Der Ankerstab wird nun auf einer Seite im Felsanker und auf der anderen Seite an der Schalung befestigt. Bei einseitigen Schalungen ist auch die Verankerung im Boden bspw. mithilfe von Wellenankern notwendig.

Können Sicherheitshelme bedruckt oder beklebt werden? FAQ

Ja, fast alle Helmhersteller bieten individuell bedruckte Schutzhelme an.  (...) Mindestmengen sind hersteller- und modellabhängig und beginnen ab ca. 20–300 Stück. Die Zertifizierung der Helme, und somit auch die Herstellerhaftung, bleibt nur aufrecht, wenn der Hersteller die Logoanbringung macht bzw. freigibt.

Welche Vorspannungsklasse bei Profilschienenführungen eignet sich für welche Anwendungsfälle? FAQ

Es ist zu beachten, dass bei steigender Vorspannung auch der Verschiebewiderstand zunimmt.  Vorspannung V0: leichtgängige Führungen, manuelle Achsen, Hilfsachsen  Vorspannung V1: leichtgängige Führungen bei gleichmäßiger Belastung;Handlingsysteme, Robotik, Hilfsachsen  Vorspannung V2: hohe Steifigkeit, kleine Werkzeugmaschinen  Vorspannung V3: sehr hohe Steifigkeit, hohe Stoßbelastung und Vibrationen; stark wechselnde Beanspruchungen; Werkzeugmaschinen mit hoher Leistung, Fräszentren, Drehmaschinen

Digimatic-Datenübertragung Ratgeber

Über 20 Jahre lang war Mitutoyo mit dieser Technologie der führende Hersteller im Bereich Messdatenübertragung. Immer mehr konkurrierende Messmittelhersteller greifen inzwischen auf diese bewährte und weltweit verbreitete Technologie zurück. (...) Ob mit Funk oder Bluetooth, das Datenübertragungssystem ermöglicht mit einer Batterie zwischen 200.000 und 400.000 Datenübertragungen, und das bis zu 20 Meter weit.

Anwendungen von Punktschweißzangen Ratgeber

In der Automobilindustrie etwa sind sie unverzichtbar für die Herstellung von Fahrzeugen, da mit ihrer Hilfe Karosseriebleche miteinander verbunden werden, was die strukturelle Stabilität der Fahrzeuge sicherstellt. Auch in der Metallverarbeitung sind sie von Vorteil, wenn es um stabile und dauerhafte Verbindungen bei der Herstellung von Metallteilen, Behältern und anderen Metallprodukten geht.

Der neue Oberflächentrend Schwarz Ratgeber

Aktuell und modern Nach 20 Jahren Edelstahldominanz treten nun wieder dunklere Eloxaltöne und auch Schwarz in den Vordergrund. (...) Die Farbe wird mithilfe eines elektrostatischen Beschichtungsverfahrens umweltschonend auf das Trägermaterial Edelstahl aufgetragen. Das Ergebnis sind widerstandsfähige Oberflächen mit angenehmer Farbtiefe.

Die richtige Auswahl und Verwendung Ratgeber

Vor dem Einsatz sollte die Bedienungsanleitung des Herstellers gründlich gelesen und die Maske ordnungsgemäß angepasst und abgedichtet werden, um die optimale Schutzwirkung zu erzielen. (...) Mehr Informationen finden Sie in der Auswahlhilfe für Halb- und Vollmasken sowie Gebläseatemschutz – hier geht’s zur Auswahlhilfe.

Was ist bei Muttern mit verzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Bei Muttern mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Festigkeit von 10 die Gefahr von Wasserstoffversprödung. Dabei diffundiert der im Oberflächenbad enthaltene Wasserstoff in das Werkstoff-Gefüge der Mutter. (...) Abhilfe kann mit durch eine andere Oberflächenbeschichtung wie Zinklamellen-Beschichtung geschaffen werden.

Was gibt es bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche zu beachten? FAQ

Bei Schrauben mit verzinkter Oberfläche besteht ab einer Schraubenfestigkeit von 10.9 die Gefahr von Wasserstoffversprödung. Dabei diffundiert der im Oberflächenbad enthaltene Wasserstoff in das Werkstoff-Gefüge der Schraube. (...) Abhilfe wird durch die Änderung der Oberflächenbeschichtung zu Zinklamellen-Beschichtung geschaffen.

Wie werden Nutmuttern angezogen? FAQ

Nutmuttern werden unter Zuhilfenahme von Hakenschlüsseln oder Schlagschlüsseln angezogen.  (...) Bei Muttern mit Gewindestiften zur Verdrehsicherung sind die Anzugsmomente laut Hersteller einzuhalten.

Welche Bolzenziehmaschinen für die Kettenmontage gibt es? FAQ

Einfache Geräte funktionieren über das Anziehen von Schrauben oder unter Zuhilfenahme eines Hammers zum Entfernen der Bolzen. Sollten Sie häufig Ketten trennen, empfiehlt sich eine Bolzenziehmaschine, die fix auf einem Tisch montiert werden kann, oder eine hydraulisch unterstützte Variante.

Master-PUR Inline/Performance – für Anspruchsvolles Ratgeber

Durch ein besonderes, patentiertes Herstellungsverfahren sorgen die Schläuche für optimalen Materialdurchfluss bei Längen von bis zu 20 Metern.

Gummifolien für Verbundskonstruktionen von Semperit Ratgeber

Bei Semperit finden Sie Gummifolien aller Stärken und Breiten, die seit Jahrzehnten in den klassischen Anwendungen (Kantengummi, Schaufelverstärkung, Endverstärkung, im Bereich der Bindungsplatten, als vollflächiger Interlayer) verbaut werden. (...) Für steifere Anwendungen gibt es gelochte Antitorsion-Folie in verschiedenen Lochbildern, wahlweise mit ≈10 % oder ≈20 % Lochanteil in der Oberfläche.

ComPact Leistungs- und -Lasttrennschalter: kompakte und nachhaltige Technologie für effizientere Installationen Ratgeber

Sie sind nachhaltig und umweltfreundlich in der Herstellung und im Betrieb. Vorteile im Überblick: etwa 40 % Zeitersparnis bei der Verdrahtung für Schaltanlagenbauer einfachere Installation und ergonomischer Kipphebel drahtlose Anschlussmöglichkeiten mit neuestem drahtlosem Hilfskontakt

Kostenloses Symposium und Web-Seminar „Revolution in der Sicherheitsschuh-Norm“ – jetzt Know-How sichern News

Alle wichtigen Informationen zur revolutionierten Sicherheitsschuh-Norm gibt es bei den Infoveranstaltungen von Haberkorn im September 2023: Schnell, kompakt und ortsunabhängig im Web-Seminar oder persönlich beim Symposium vor Ort mit Gelegenheit zum Austausch mit den Top-Sicherheitsschuh-Herstellern Atlas®, Uvex, Elten und Steitz. (...) Symposium: Mittwoch, 20. September 2023, 9.00 bis 12.00 Uhr, Leonding, Haberkorn GmbH Hier zum Symposium Revolution in der Sicherheitsschuh-Norm anmelden Web-Seminar: Donnerstag, 28.

1-20 von 133 Inhalten