Menu

63 Ergebnisse für „Spannstellen“

Wie werden Faserbeton-Spannstellen richtig verschlossen? FAQ

Nach dem Ausschalen werden die Spannstellen mit einer geeigneten Drahtbürste gereinigt und anschließend beidseitig mit eingeklebten Faserbeton-Stopfen verschlossen. Um die Spannstelle wasserdicht zu verschließen bzw. Brandschutz-Anforderungen gerecht zu werden, sind an beiden Seiten mindestens zwei Stopfen einzukleben.

Wofür werden Rohrspreizen eingesetzt? FAQ

Rohrspreizen werden zur Herstellung von Spannstellen eingesetzt. Das Rohr wird für den verwendeten Konus auf die richtige Länge abgelängt.

Die intelligente Schalungsspannstelle für Sichtbeton Ratgeber

Optimal geeignet sind hier die Spannstellen Oktagon-Plus und Oktagon-Plus mit Dichtscheibe. (...) Falls es zu keiner ordentlichen Verdichtung des Betons im Bereich der Spannstelle kommt, dient das Abdichtungsband als zusätzliche Sicherheit für die Dichtheit um die Spannstelle herum.

Rohrspreizen, Spannstellen und ihre Kriterien Ratgeber

Rohrspreizen werden zur Herstellung verschiedener Spannstellen verwendet und müssen gewissen Anforderungen gerecht werden: Anforderungen wie Wasserdichtheit, Luftschalldämmung, der richtige Brandschutz, aber auch Faktoren wie Trinkwasser-Tauglichkeit, aggressive Gewässer und allgemein Sichtbeton spielen eine große Rolle.

Worauf muss bei Spannstellen besonders geachtet werden? FAQ

Es hängt davon ab, wofür die Spannstelle verwendet wird und welchen Anforderungen sie genügen muss: Brandschutz, Wasserdichtheit oder Luftschalldämmung, soll sie PVC-frei sein oder trinkwassertauglich, wird sie in aggressiven Gewässern oder Sichtbeton eingesetzt.

Herstellung von Spannstellen und Spreizen zwischen den Schalungen Ratgeber

Um in der Schalung die richtige Betonwandstärke zu erreichen, müssen Spannstellen hergestellt werden.

Probleme bei herkömmlichen Systemen Ratgeber

Sonderanfertigung für zusätzliche Dichtheit und Schalungsspannstellen Bei zu geringer Verdichtung im Bereich der Spannstelle bringt ein Abdichtungsband zusätzliche Sicherheit für die Dichtheit.

Spannstellen geeignet für wasserundurchlässige Bauteile (weiße Wanne – WU-Beton) Ratgeber

Distanzrohre dienen zur Sicherung der Wanddicke bei hohen Anforderungen. Mauerstärken werden zur Sicherung der Wanddicke bei Betonwänden unter Verwendung von wiedergewinnbaren Spannankern benutzt. Die Rohre verbinden sich monolithisch mit dem Beton und verhindern somit das...

Können Spannstellen für Oktagon und Oktagon Plus selbst zusammengestellt werden? FAQ

Ja, es gibt für OKTAGON®-PLUS und OKTAGON®-PLUS geeignete Konen, Stopfen und Dichtscheiben. Die Prüfzeugnisse sind dennoch gültig, da die Technik im Konus liegt.

Gibt es noch bessere Verschlussmöglichkeiten für Faserbeton-Spannstellen? FAQ

Ja, es gibt einen systemunabhängigen Verschlussstopfen aus Kunststoff, der nach dem Reinigen nur eingeschlagen wird. Das hat den Vorteil, dass beide Seiten gleichzeitig verschlossen werden. Der Verschlussstopfen Stopper verfügt über eine Wasserdichtheitsprüfung und eine Bra...

1-10 von 10 Inhalten