Menu

30 Ergebnisse für „Wälzlagerfett“

Thermische Montage Ratgeber

Wälzlager schonend anwärmen mit Heatern – damit montiert es sich leicht Damit die Montage erleichtert wird, ist es vor allem bei großen Wälzlagern hilfreich, sie vorher zu erwärmen. (...) Die ausreichende Aufweitung von Wälzlagern findet bei einer Temperaturdifferenz von 80 °C bis 100 °C statt. (...) Auch abgedichtete und gefettete Wälzlager können angewärmt werden. So funktionieren die Geräte Durch das starke elektromagnetische Feld, das von den Heatern erzeugt wird, werden ferromagnetische Werkstücke wie Wälzlager (Kugellager etc.) erwärmt.

Fett oder Öl – der passende Schmierstoff für Ihr System Ratgeber

Die richtige Schmierung Der Schmierstoff hat bei einem Wälzlager vor allem zwei Aufgaben: Erstens soll er eine Trennschicht zwischen den aufeinander abrollenden und gleitenden Teilen bilden und andererseits den Verschleiß gering halten. (...) Auch die Entscheidung zwischen Schmieröl und Schmierfett muss getroffen werden. Vorteile Fettschmierung hohe Dicht- und Depotwirkung innerhalb des Wälzlagers geringer Aufwand in der Konstruktion hohe Gebrauchsdauer bei gleichzeitig geringem Wartungsaufwand Vorteile Ölschmierung sehr gute Verteilung des Schmierstoffs Wärmeabfuhr durch den Schmierstoff möglich, wichtig speziell bei hohen Drehzahlen und/oder Belastungen Verschleißpartikel können mit dem Schmierstoff ausgespült werden sehr geringe Reibungsverluste Je nach Anforderungen und Einsatz werden unterschiedliche Fette bzw.

KIZEI® – das innovative Pendelrollenlager Ratgeber

Optimierte Verteilung des Schmierstoffs: Da das Fett im Wälzlager bleibt, verbessert sich die Fettverteilung darin. 

Wie werden Kugellager richtig gelagert? FAQ

Wälzlager sind grundsätzlich in Innenbereichen, frei von Frost und Kondensation bei +5 °C bis +40 °C und einer maximalen relativen Luftfeuchtigkeit von 65 % in der Originalverpackung aufzubewahren. (...) Wälzlager sollten nicht länger als 3 Jahre aufbewahrt werden. Grundsätzlich sind Lager auch über diese Zeit hinaus einsetzbar, wenn die Lagerbedingungen eingehalten wurden. Es empfiehlt sich vor Gebrauch jedoch eine Überprüfung auf Korrosion und den Zustand des Konservierungsöles bzw. der Befettung.

Wie werden Wälzlager geschmiert – mit Öl- oder Fettschmierung? FAQ

Die Wahl des richtigen Schmierstoffs für Wälzlager hängt maßgeblich von den Einsatzbedingungen des Lagers ab. (...) Fette kommen hingegen bei höher belasteten und langsam drehenden Anwendungen zum Einsatz. (...) Fettgeschmierte Lager sind aufgrund der feuchtigkeitsabweisenden Wirkung des Fettes vor Korrosion geschützt.

Welche Fette für Wälzlager dürfen gemischt werden? FAQ

Grundsätzlich ist von der Mischung unterschiedlicher Fette abzusehen. Sollte dies nicht möglich sein, gilt für die Mischpartner folgendes:  Gleiche NLGI-Klasse (Konsistenz)  Der Verdickertyp muss übereinstimmen oder als verträglich gelten  Der im Fett verarbeitete Grundöltyp muss gleich oder verträglich sein  Die Viskosität des Grundöls darf maximal um eine ISO-VG-Klasse abweichen  Die Additivierung muss gleich sein (EP/Nicht-EP-Fett/Festschmierstoffe)

Die richtige Schmierung von Gleitlagern Ratgeber

Im Vergleich zu Wälzlagern, wo die Wälzkörper für einen bis zu einem gewissen Maß reibungsarmen Betrieb sorgen, ist das bei Gleitlagern nicht der Fall. Welches Schmieröl oder Fett verwendet wird, hängt von der Art der Anwendung, den Belastungen sowie von den Umgebungsbedingungen ab.

Aus alt mach neu – Wälzlageraufbereitung bei Haberkorn Produktservices

Damit Ihre Produktion stets wirtschaftlich bleibt, müssen Ihre Wälzlager in gutem Zustand sein. (...) Stellt sich heraus, dass keine Beschädigungen vorliegen, wird das Lager umgehend befettet, verpackt und konserviert. (...) Wir erstellen natürlich gerne für Sie Ihr individuelles Angebot.So sieht ein Wälzlager vor und nach der Aufbereitung aus Zitat „Die Aufbereitung von Wälzlagern ist herstellerneutral, somit können Wälzlager aller Fabrikate bis zu einem Außendurchmesser von 4.500 mm bei unseren Herstellern revitalisiert werden.“ - Stefanie Piesch, Sortimentsmanagerin Maschinenelemente

1-8 von 8 Inhalten