Menu

111 Ergebnisse für „tegera handschuh hitze“

Innovationen im Bereich von Montagehandschuhen Ratgeber

Zwei Beispiele aus unserem Sortiment:Tegera Sicherheitshandschuhe aus der Infinity Serie Durch einen einzigartigen Produktionsprozess sind die Tegera-Infinity-Handschuhe so angenehm zu tragen, dass sie von der Trägerin oder dem Träger so gut wie gar nicht wahrgenommen werden.

Innovationen im Bereich von Montagehandschuhen Ratgeber

Zwei Beispiele aus unserem Sortiment: Durch einen einzigartigen Produktionsprozess sind die Tegera-Infinity-Handschuhe so angenehm zu tragen, dass sie von der Trägerin oder dem Träger so gut wie gar nicht wahrgenommen werden. (...) Der Handschuh bietet ein hervorragendes Tragegefühl und gute Beweglichkeit.

Starke Handschuhmarke TEGERA® Ratgeber

TEGERA®-Schutzhandschuhe decken ein breites Spektrum für jede erdenkliche Arbeit ab. Neben dem angenehmen Tragegefühl bieten TEGERA®-Schutzhandschuhe zuverlässigen Schutz gegen Schnittverletzungen (J46986) und mechanische Schäden sowie gegen Chemikalien (847050) und extreme Kälte und extreme Hitze. (...) Bei hochwertigen Kälteschutzhandschuhen ist TEGERA® Marktführer in Europa.

Was bedeutet „Schutz vor Strahlungswärme “ bei Hitzeschutzhandschuhen nach EN 407? FAQ

Hier wird die Zeit des durch den Handschuh verzögerten Hitzetransfers einer Strahlungswärmequelle ermittelt.  Im ersten Schritt werden Handschuh-Prüfmuster vom Handrücken ausgeschnitten, welche dann der Strahlungswärmequelle ausgesetzt werden. Die Hitze, die durchdringt, wird mit einem Kalorimeter gemessen. Das Kalorimeter wird um 24°C erhöht und die Schwellzeit gemessen.

Unterschiedliche Arbeitshandschuhe zum Schutz vor verschiedenen Gefahren Ratgeber

Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor mikrobiologischen Gefährdungen Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und Feuer: Diese Handschuhe schützen vor Gefährdungen durch Feuer, Kontaktwärme, konvektive Hitze, Strahlungswärme und geschmolzenes Metall. Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor Gefährdungen durch Hitze und Feuer werden in der EN 407 definiert. Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und Feuer Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Kälte: Diese Handschuhe schützen vor konvektiver Kälte oder Kontaktkälte bis –50 °C.

Was bedeutet „Schutz vor konvektiver Wärme“ bei Hitzeschutzhandschuhen nach EN 407? FAQ

Bei dieser Prüfung wird festgestellt, um welche Zeit der Handschuh den Transfer der Hitze einer Flamme verzögert. (...) Die Hitze, die die Prüfmuster durchdringt, wird mit einem Kupferkalorimeter gemessen.

Unterschiedliche Arbeitshandschuhe zum Schutz vor verschiedenen Gefahren Ratgeber

Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor mikrobiologischen GefährdungenProductBoxWidget::{"products":[{"id":64044,"partNumber":"178176"},{"id":869567,"partNumber":"D03672"},{"id":64048,"partNumber":"175061"},{"id":61198,"partNumber":"126482"},{"id":819841,"partNumber":"C50829"}],"title":""} Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und Feuer: Diese Handschuhe schützen vor Gefährdungen durch Feuer, Kontaktwärme, konvektive Hitze, Strahlungswärme und geschmolzenes Metall. Die Anforderungen an Arbeitshandschuhe zum Schutz vor Gefährdungen durch Hitze und Feuer werden in der EN 407 definiert. Die Haberkorn Empfehlung: Handschuhe zum Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Hitze und FeuerProductBoxWidget::{"products":[{"id":61084,"partNumber":"261410"},{"id":64041,"partNumber":"194343"},{"id":224113,"partNumber":"170087"},{"id":470510,"partNumber":"594673"}],"title":""} Schutz vor thermischen Gefährdungen durch Kälte: Diese Handschuhe schützen vor konvektiver Kälte oder Kontaktkälte bis –50 °C.

Die wichtigsten Materialien bei Schutzhandschuhen Ratgeber

Für Arbeiten mit Hitze oder Feuer empfehlen wir Schutzhandschuhe aus künstlichen organischen Fasern wie Polyamid. (...) Vor Kälte schützen Handschuhe mit einer thermischen Isolierungsschicht besonders gut. Dazu zählen Arbeitshandschuhe mit aufgerauter Innenbeschichtung und Handschuhe mit wasserdichten Außenbeschichtungen.

Sicherheit bei der Verwendung von Elektrodenschweißgeräten Ratgeber

Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung: Schweißhelm, hitzebeständige Handschuhe und schützende Kleidung.

Arbeitshandschuhe – gesetzliche Bestimmungen, Prüfverfahren und Kennzeichnung Ratgeber

Konvektionswärmewiderstand (Prüfverfahren gemäß EN ISO 9151): Bei dieser Prüfung wird festgestellt, um wie viel Zeit der Handschuh den Transfer der Hitze einer Flamme verzögert. (...) Strahlungswärmewiderstand (Prüfverfahren gemäß EN ISO 6942): Hier wird die Zeit des durch den Handschuh verzögerten Hitzetransfers einer Strahlungswärmequelle ermittelt. (...) Kennzeichnung von Handschuhen gegen thermische Gefährdungen durch Hitze und Feuer Die Ergebnisse der diversen Prüfverfahren nach EN 407:2020 werden mithilfe von sechs Ziffern angegeben.

Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz Ratgeber

So lässt sich die Hitze überstehen Hitzeferien gibt es in Österreich auch bei 35 °C im Schatten nicht. (...) Gesundheitliche Auswirkungen von Hitze Hitzeausschlag Ausschlag durch schweißnasse Kleidung, die an der Haut klebt. (...) Hitzekollaps Fehlfunktion des Kreislaufs verursacht Bewusstlosigkeit.

Sicherheit und Best Practices beim Umgang mit Schweißgeräten Ratgeber

Diese umfasst Schweißhelm, Schutzbrille, hitzebeständige Handschuhe und spezielle schützende Kleidung.

PSA-Verordnung Ratgeber

PSA-Verordnung – Highlights Die Chemikalienschutzhandschuhe TEGERA® 494 im Online-Shop zum Produkt Was es als Arbeitgeber/in bezüglich der PSA-Verordnung zu beachten gibt Die Pflichten der Arbeitgeber/innen in Sachen PSA können recht undurchsichtig und kompliziert sein.  (...) Handschuh-Plänen Weitere Informationen zu unseren Leistungspaketen finden Sie in unserer Broschüre im Download-Center . (...) Es gab Stationen zu den Themen Sicherheitsschuhe (Anprobe und Bewertung), Hautschutz testen, Hitze- und Schnittschutzhandschuhe unter realen Bedingungen testen u. v. m.

Arbeitsschutz Ratgeber

Mehr zu MSA Gasmesstechnik Der Schutzhelm Peltor™ G2000D im Online-Shop zum Produkt Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz und professioneller Schutz gegen UV-Strahlung Zu hohe Temperaturen sowie eine hohe UV-Belastung am Arbeitsplatz führen zu reduzierter Leistungsfähigkeit und sinkender Konzentration und können im schlimmsten Fall sogar erhebliche Gesundheitsschäden zur Folge haben. (...) Zu den Lösungen bei Hitze am Arbeitsplatz COOLINE Kühlbekleidung Der Schutzhelm EVOLite® CR2 mit Drehradverschluss und ID-Kartenträger im Online-Shop zum Produkt Helm-System EVOLite® Der EVOLite® ist kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip. (...) Mehr zur Nachhaltigkeit im Arbeitsschutz Produkt im Fokus Montagehandschuh H-Plus Flex mit Noppen Der mit Nitrilschaum beschichtete Handschuh von H-Plus bietet ein hervorragendes Tastgefühl, sehr gute Beweglichkeit und optimale Griffigkeit durch Nitril-Noppen.

1-14 von 14 Inhalten