Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bei 3-Wege-Kugelhähnen oder auch Mehrwegekugelhähnen weist die Kugel keine glatte Durchgangsbohrung auf – es kommen zwei verschiedene Kugelbohrungen zum Einsatz.
Dreiwegekugelhähne mit L-Bohrung: Bei der L-Bohrung wird die Kugel im Kugelhahn von zwei Seiten in einem 90°-Winkel angebohrt. Über diese lässt sich das zu transportierende Medium auf einen oder mehrere Abgänge verteilen. Die gegenüberliegenden Seiten lassen sich allerdings nicht gleichzeitig öffnen. Der Kugelhahn kann auch geschlossen werden, indem eine Seite der Kugelbohrung in Richtung des Gehäuses ausgerichtet wird.
Dreiwegekugelhähne mit T-Bohrung: Bei der T-Bohrung geht eine Bohrung durch die Kugel und eine Bohrung trifft im 90°-Winkel von der Seite auf die durchgehende Bohrung. Es ist möglich, dass wahlweise alle Seiten, die gegenüberliegenden Seiten oder eine Außenseite und der mittlere Anschluss geöffnet werden. Ein komplettes Verschließen ist allerdings in keiner Stellung möglich.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!