Menu

Riemenmessung von INA-FAG (Schaeffler), Optibelt
Keilriemen richtig messen – so geht´s.

Riemenspannung von Keilriemen und Zahnriemen messen? Kein Problem mit den Riemenspannungsmessern in unserem Online-Shop. Einfach die Vorspannung berechnen, einstellen und im Wartungsfall messen – fertig. Mehr in unserem Ratgeber

Kategorien in Riemenmessung von INA-FAG (Schaeffler), Optibelt
Keilriemen, Keilriemenscheiben 81 Riemenvorspannmessgerät 2 Riemenmesslatte 1 mehrweniger
Produkte filtern in Riemenmessung von INA-FAG (Schaeffler), Optibelt
Hersteller: Optibelt Alle zurücksetzen
1-3 von 3 Produkten
in Riemenmessung von INA-FAG (Schaeffler), Optibelt
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Riemenspannungsmessgerät TT, mit Akku | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Riemenspannungsmessgerät TT, mit Akku

Optibelt | Riemenmessung

Vorspannungsprüfer zur unkomplizierten und exakten Messung der Riemenspannung durch eine Sensoranalyse der vom Riemen abgegebenen Schallwellen.

Vorspannmessgerät OPTIKRIK | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Vorspannmessgerät OPTIKRIK

Optibelt | Riemenmessung

Keilriemen-Vorspannmessgerät in vereinfachter Ausführung, zur zuverlässigen Prüfung der korrekten Vorspannung von Keilriemen, Kraftbändern oder Keilrippenriemen und einfachen Wartung von Riemenantrieben.

Keilriemen-Messlatte | Riemenmessung
angesehen
Gekauft
Keilriemen-Messlatte

Optibelt | Riemenmessung

Zur Messung der Innenlängen bei Keilriemen, Keilrippenriemen (Rippenbändern) und Zahnriemen.

1-3 von 3 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Stefanie Piesch
Stefanie Piesch
Haberkorn Expertin für Riemenmessung

Richtige Montage von Keilriemen mit Riemenspannungsmessgeräten

Keilriemen übertragen Kräfte allein durch die Reibung zwischen Keilriemen und Keilriemenscheibe. Je höher der Reibbeiwert µ ist, desto mehr Leistung kann übertragen werden. Um einen möglichst effizienten Keilriemen zu erhalten, muss er entsprechend vorgespannt werden. Wie Sie die optimale Riemenspannung berechnen, einstellen und messen, erklären wir Ihnen hier. Unsere Riemenspannungsmessgeräte unterstützen Sie bei der praktischen Umsetzung.

Auf einen Blick
    Riemenspannung
    Bei Haberkorn finden Sie die richtigen Produkte für die Riemenmessung.

    Wozu werden Riemenspannungsmessgeräte benötigt?

    Durch zu hohe oder zu niedrige Riemenspannung können Schäden am Riemen und an der Umgebungskonstruktion sowie eine verkürzte Lebensdauer folgen. Mit einer passenden Software lässt sich die richtige Spannung einfach und schnell berechnen. Für die Kontrolle und den Ersteinbau empfehlen wir z. B. das Gates-Sonic-Riemenspannungsmessgerät.


    Riemenspannung richtig wählen

    Einen pauschalen Wert für die richtige Riemenvorspannung gibt es nicht. In die Berechnung der korrekten Spannung von Keilriemen fließen viele Faktoren ein:

    • zu übertragende Leistung

    • Drehzahl des Antriebes

    • Geometrie des Riemenlaufs

    • Anzahl und Größe der Riemenscheiben

    • Umgebungsbedingungen (Temperatur, Schmutz, Vibrationen etc.)

    Für jeden Antrieb wird also, bezogen auf die konkrete Anwendung, eine optimale Vorspannung ermittelt. Die Vorspannung ist damit dann so hoch wie notwendig, um die Leistung sicher zu übertragen, und so gering wie möglich, um die Lagerstelle nicht übermäßig zu belasten.

    Was passiert, wenn ich für den Riemen die falsche Vorspannung einstelle?

    Zu schwach eingestellte Riemenspannung äußert sich meistens im Durchrutschen der Keilriemen, was sich auch akustisch bemerkbar macht. Zudem ist ein starker Verschleiß an den Riemen erkennbar. Zu stark vorgespannte Riemen neigen dazu, den Verschleiß der Wälzlager zu erhöhen, was zu einer verkürzten Lebensdauer und steigenden Kosten führt. Wir unterstützen Sie gerne bei der korrekten Berechnung der notwendigen Riemenspannung – senden Sie uns dazu einfach das ausgefüllte Berechnungsformular zu.


    Riemenspannung einstellen

    Riemenspannung

    Die Einstellung des Riemens kann über zwei Arten erfolgen. Die geläufigste Möglichkeit sind verschiebbare Motoren. Dabei kann der Antriebsmotor entweder auf einer Motorwippe (oder einem Motorschlitten) oder über eine Langlochmontage verschiebbar sein. Die Vorspannkraft des Riemens wird dann durch das Verstellen des Motors aufgebracht. Abgesehen davon können auch verstellbare Spannrollen eingesetzt werden. Üblicherweise weisen Keilriemen innerhalb der ersten 48 Stunden nach Installation einen Spannungsverlust auf, was zu ineffizienter Kraftübertragung und vorzeitigem Riemenverschleiß und -ausfall führt. Beachten Sie deshalb unsere Empfehlung, die Riemenspannung 48 Stunden nach dem Einbau des Riemens nochmal zu überprüfen.


    Riemenspannung messen

    Frequenzmessgerät

    Die Riemenspannung wird im Zuge der Berechnung ermittelt und meist in Hertz (Hz) angegeben. Mit einem Frequenzmessgerät kann dieser Wert am Riemen überprüft werden. Halten Sie dazu den Sensor des Messgerätes zwischen zwei Riemenscheiben in geringem Abstand über den Riemen und bringen Sie dann den Riemen in Schwingung – am besten schlagen Sie den Riemen dazu leicht mit einem Finger an. Die dadurch erzeugte Schwingung des Riemens wird vom Sensor erfasst und am Display in Hz angezeigt. Erhöhen (bzw. verringern) Sie die Riemenspannung so lange, bis der Wert am Messgerät mit dem empfohlenen Wert aus der Berechnung übereinstimmt. Sehen Sie sich hier ein Video zum Riemenspannungsmessgerät an.


    Wartung und Überprüfung der Riemenspannung

    Je nach Keilriementype kann es notwendig sein, den Riemen nach den ersten Betriebsstunden etwas nachzustellen, da bei vielen Riemen die Vorspannung nach einer gewissen Einlaufzeit wieder etwas abfällt. Wer sich diesen Schritt ersparen möchte, kann zu einem wartungsfreien Keilriemen greifen. Beim Quad-Power® 4 beispielsweise findet kein erheblicher Spannungsverlust statt. So werden Einlaufphasen und Nachspannen vermieden.
    Generell sollte ein Keilriemenantrieb regelmäßig überprüft werden. Die Überprüfungsintervalle richten sich dabei nach der Anwendung und danach, wie kritisch der Antrieb für die Produktion ist. Sichtprüfungen sollten jedenfalls in einem Intervall von 2 bis 4 Wochen stattfinden. Nach 3 bis 6 Monaten sollte der Antrieb einer genauen Inspektion unterzogen werden. Eine periodische Messung der Riemenspannung kann Aufschluss über den Zustand des Riemens geben. Neigt sich die Lebensdauer des Riemens ihrem Ende zu, macht sich meist ein Abfall der Riemenspannung bemerkbar. Der Riemen kann so bereits vor einem Ausfall gewechselt werden, um ungeplanten Stillständen vorzubeugen.


    Riemenspanner: zuverlässige Spannung

    Riemen im Einsatz

    Die Riemenspannung kann durch verschiedene Einflüsse wie Dehnvorgänge oder Temperatureinflüsse verändert werden. Riementriebe müssen somit durch bestimmte Vorrichtungen auf Spannung gehalten werden. Um die Lebensdauer zu fördern, werden daher Riemenspanner zur zuverlässigen Spannung der Riemen eingesetzt.

    Riemenspanner sind Spannvorrichtungen, welche dafür sorgen, dass Riementriebe auf Spannung gehalten werden. Die Aufrechterhaltung der Spannung und die Einstellung der Riemenspannung können beispielsweise durch eine Spannrolle (Umlenkrolle), durch eine Motorwippe oder auch durch einen Motorspannschlitten geschehen. Die Möglichkeiten, die Riemenspannung einzustellen, sind vielseitig.


    Sollwertermittlung der Riemenspannung

    Es ist zwingend notwendig, dass der Anwender den Soll-Wert der Riemenspannung kennt, um den Riemen optimal einstellen zu können. Dies kann einerseits dem Maschinenhandbuch entnommen werden oder bei der Erstmessung der Riemenspannung selbst ermittelt werden. Bei Neukonstruktionen wird der Riemen entsprechend ausgelegt – hierfür bietet Haberkorn Unterstützung bei der Auslegung durch erfahrene Berechnungsingenieure an. Dazu finden Sie das Riemenauslegungsformular in unserem Download-Center.

    Ist der Soll-Wert ermittelt beziehungsweise bekannt, so kann er mit dem ermittelten Ist-Wert verglichen werden.