Menu
Refklektierendes "Vorfahrt gewähren"-Schild bei Dunkelheit

Warnschilder, Hinweisschilder, Unfallverhütungsschilder

Eine aussagekräftige Beschilderung hilft, Risiken zu minimieren.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Warnschilder, Hinweisschilder, Unfallverhütungsschilder.

Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtung | Prüfplaketten
angesehen
Gekauft
Prüfsiegel für Erste-Hilfe-Einrichtung

Prüfplaketten

Durch das Prüfsiegel ist sofort ersichtlich, ob der Verbandskasten im Einsatz war und ob der Inhalt geprüft werden muss. Ist das Siegel unversehrt, stimmt auch der Inhalt.

Verbotsschild „Unbefugten ist der Zutritt verboten“ | Verbotszeichen
angesehen
Gekauft
Verbotsschild „Unbefugten ist der Zutritt verboten“

Verbotszeichen

Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.

Verbotsschild „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“ | Verbotszeichen
angesehen
Gekauft
Verbotsschild „Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten“

Verbotszeichen

Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.

Gebotsschild „Schutzhandschuhe tragen“ | Schutzschilder, Warnhinweise
angesehen
Gekauft
Gebotsschild „Schutzhandschuhe tragen“

Schutzschilder, Warnhinweise

Dieses selbstklebende Gebotsschild kennzeichnet den Hinweis, Schutzhandschuhe zu tragen.

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Franz Berzsenyi
Franz Berzsenyi
Lead-Einkäufer Baubedarf
Ihre Verkehrsabsicherung – Individualisieren Sie Ihre Baustelle
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Risikominimierung durch aussagekräftige Beschilderung

Um Mitarbeitern, aber auch Kunden oder sonstigen Besuchern von Betrieben und Unternehmen größtmögliche Sicherheit bieten zu können, ist eine normgemäße Beschilderung mit Warnzeichen und Warnaufstellern, Gefahrenhinweisen, Rettungsschildern, Gebotsschildern und Verbotsschildern auf Betriebsgeländen und in anderen öffentlichen Einrichtungen unerlässlich.

Auf einen Blick
    Gebotsschilder „Arbeitsschutz tragen“
    Durch die Beschilderung von Betriebsgeländen können wichtige Informationen ganz ohne Worte weitergegeben und dadurch Unfälle vermieden werden.

    Beschilderung in Unternehmen – die Anwendungsbereiche

    Die Sicherheitskennzeichnung in Betrieben dient dazu, wichtige Informationen wie Sicherheits- und Warnhinweise, Verhaltensregeln oder Verbote einfach und für jeden verständlich zu vermitteln. Die Schilder warnen also vor gefährlichen Situationen und machen auf wichtige Informationen aufmerksam. So kann Unfällen ganz einfach vorgebeugt werden.

    Warnaufsteller "Achtung Rutschgefahr"

    Schilder mit Informationen zur Sicherheit: Zu dieser Gruppe von Schildern zählen die Warnzeichen, Warnhinweise und Warnaufsteller, die – wie der Name schon sagt – vor potenziellen Gefahren warnen. Aber auch Sicherheitsmarkierungen wie bspw. Absperrbänder, Absperrketten oder Warnmarkierungsbänder können dieser Gruppe zugeordnet werden.

    Schild "Rauchen verboten"

    Schilder mit Informationen zu Verhaltensregeln: Dazu zählen einerseits Gebotsschilder und andererseits Verbotsschilder. Sie dienen neben der Vermittlung von Verhaltensregeln auch oft der Erhöhung der Sicherheit.

    Fluchtwegschild in einem Gebäude

    Schilder mit Informationen zur Rettung: Sie sollen im Notfall helfen, schnell Orientierung zu finden und sich richtig zu verhalten. Dazu zählen beispielsweise Brandschutzzeichen sowie Rettungs- und Fluchtwegschilder.


    Verkehrssicherheit auf Betriebsgeländen

    Überall dort, wo verschiedene Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer wie Fußgängerinnen und Fußgänger, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer, PKWs, LKWs, Stapler oder andere Fahrzeuge gemeinsame Verkehrswege nutzen, ist eine Beschilderung unbedingt notwendig – denn es gilt die Straßenverkehrsordnung. Egal ob Vorfahrtsregelungen, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder Halteverbote – gut sichtbare Verkehrsschilder und Verkehrszeichen minimieren das Unfallrisiko und erhöhen die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.


    Gesetzliche Bestimmungen bei der Beschilderung von Betriebsgeländen

    Die EN ISO 7010, die ASR A1.3 sowie die DIN 4844 sind relevant, wenn es um Sicherheitszeichen zur Unfallverhütung an Arbeitsstätten und in anderen öffentlichen Bereichen geht. Durch eine normgerechte Kennzeichnung werden Risiken und Gefahren minimiert.

    Allgemein ist darauf zu achten, dass die Beschilderung gut sichtbar und stabil angebracht ist sowie regelmäßig kontrolliert und instandgesetzt wird.


    Großes Sortiment an Schildern auf Anfrage

    In unserem Online-Shop steht Ihnen das Kernsortiment an Schildern zur Verfügung. Sollte Ihr Wunschprodukt nicht dabei sein, kontaktieren Sie uns einfach. Wir prüfen gerne, ob wir das Schild nach ihren individuellen Anforderungen und Wünschen in unserem erweiterten Sortiment für Sie beschaffen können.