Eine den Gegebenheiten entsprechende Wärmedämmung ist nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern spart auch Kosten und erhöht den Wohnkomfort. Mehr in unserem Ratgeber
Gute Wärmedämmung führt nicht nur zu deutlichen Einsparungen bei den Heizkosten, sondern erhöht auch den Wohnkomfort. Die entsprechenden Produkte für unterschiedlichste Dämmanwendungen sind leicht zu verlegen, einfach in der Handhabung und bieten größtmöglichen Komfort für Ihr Zuhause.
Bei XPS-Dämmplatten handelt es sich um extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten. Sie weisen hervorragende Wärmedämmeigenschaften auf – durch die niedrige Wärmeleitfähigkeit gelangt nur wenig Wärme nach außen. Sie sind im Gegensatz zu EPS-Dämmplatten sehr fest und dadurch formstabil sowie hochdruckbelastbar und aufgrund der geschlossenen Zellen feuchtigkeitsbeständig und verrottungsfest. Aus diesem Grund sind sie im Bauwesen sehr flexibel und vielfältig einsetzbar und vor allem für die Dämmung von Dächern, Fassaden und erdberührenden Bauteilen ideal geeignet. XPS-Platten sind allerdings nicht UV-beständig.
Die fachgemäße Dämmung von Dächern spielt eine wichtige Rolle beim Hausbau oder bei Sanierungen, denn bis zu 30 % der Energie entweichen in Form von Wärme über das Dach.
Für die Dämmung von Umkehrdächern, Plus-Dächern, Gründächern, Terrassendächern oder Parkdecks, müssen die verwendeten Dämmplatten ganz besonderen Anforderungen entsprechen, denn sie werden über der Abdichtung, also den Dachbahnen, verlegt und sind somit Wind und Wetter sowie teilweise hohen Belastungen ausgesetzt. Bei so einem Dachaufbau gilt es, für die Wärmedämmung besondere Werkstoffe einzusetzen, die auch Schutz vor Feuchtigkeit in Form von Regen und Schnee bieten. Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum (XPS-Platten) eignen sich dafür ideal. Sie ermöglichen auch eine zweilagige Verlegung.
Beim Bau von Gebäuden müssen erdberührende Bauteile wie beispielsweise Kellerwände oder die Bodenplatte gedämmt werden. In beheizten Kellerräumen sorgt das für eine gute Wärmedämmung, in nicht beheizten Kellerräumen für eine nicht zu starke Abkühlung der Wände. Die Wärmedämmung muss in diesem Fall beständig gegen Erddruck, Erdfeuchte, Sicker- und Stauwasser sowie resistent gegen Frost-Tau-Wechsel sein. Für die Perimeterdämmung eignen sich extrudierte Polystyrol Hartschaumplatten, die sowohl wasser- als auch druckbeständig sind, besonders gut. Zum Schutz der Dämmplatten werden diese üblicherweise mit Noppenfolie abgedeckt, bevor mit Erde aufgefüllt wird.
ACHTUNG: Die Dämmung ist kein Ersatz für eine absolut undurchlässige Kellerabdichtung.
Damit keine Wärme durch den Boden verloren geht, werden üblicherweise zwischen Estrich und Bodenplatte Dämmmatten eingelegt. Aber auch die Schallübertragung muss beachtet werden: Beim Gießen des Estrichs entstehen Hohlräume zwischen Estrich und Wand, die mit Randdämmstreifen entkoppelt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass durch diese Zwischenräume keine Schallübertragung entsteht. Zudem bietet die Wärmedämmung in den meisten Fällen zusätzlich eine Trittschalldämmung, wodurch das Wohnklima noch weiter verbessert wird und Lärmbelastungen minimiert werden.
Beim Hausbau entstehen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich verschiedenste Bau- und Dehnungsfugen, beispielsweise beim Bau von Fertigteilhäusern. Um diese Fugen abzudichten und zu hinterfüllen, kommen Rundschnüre aus extrudiertem Polyethylen-Schaum, auch Fugenfüllprofil genannt, zum Einsatz. Das hat zur Folge, dass die Dichtmasse nur an den Fugenflanken haftet und der Materialeinsatz bei den eingesetzten Dichtstoffen aufgrund der verringerten Fugentiefe stark reduziert wird.
Neben Dächern, Fassaden und Kellern müssen beim Hausbau auch Fenster, Türen sowie Wasser- und Heizungsrohre gedämmt werden. Auch dafür bieten wir in unserem Sortiment die passenden Produkte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!