Baustrahler, Arbeitsleuchten, Handleuchten
Mit hochwertigen Leuchten ist sichergestellt, dass Sie bei der Arbeit immer den Durchblick behalten.
Mit hochwertigen Leuchten ist sichergestellt, dass Sie bei der Arbeit immer den Durchblick behalten.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Baustrahler, Arbeitsleuchten, Handleuchten.
Brennenstuhl | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Robuste LED-Arbeitsleuchte mit Dimm-Funktion und Haken zum Aufhängen, ideal für Werkstatt- und Freizeitarbeiten.
Forum Professional Solutions | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Besonders handliche Stiftleuchte für den Einsatz im Innenbereich.
Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Ultrakompakte Mini-Taschenlampe mit starker Leistung. Passt in jede Hosen- oder Jackentasche.
Ansmann | Arbeitsleuchten, Taschenlampen
Flexible LED-Arbeitsleuchte mit superhellen SMD-LEDs für den Einsatz in der Werkstatt, für Hobbyanwendungen oder auch für diverse Indoor/Outdoor-Aktivitäten.
Egal ob in Werkstätten, auf Baustellen oder unter Tage – wo handwerklich gearbeitet wird, ist ausreichend helles Licht unbedingt erforderlich, um effizient arbeiten zu können, sowie die Arbeitssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. Besonders während der Wintermonate sowie bei Abend- und Nachtarbeiten ist das natürliche Tageslicht bzw. die fix installierte Werkstattbeleuchtung dafür oft nicht ausreichend – dann kommen je nach Anwendung verschiedene Lampen und Leuchten wie Baustrahler, Handschweinwerfer oder Arbeitsleuchten wie bspw. Taschenlampen, Sicherheitslampen oder Stirnlampen zum Einsatz.
Die Gefahren, die aufgrund von mangelhafter Beleuchtung auf Baustellen oder in Werkstätten entstehen, werden oft unterschätzt. Das Risiko von Sturzunfällen bspw. durch Stolpern oder Ausrutschen steigt jedoch erheblich. Zudem leiden die Leistungsfähigkeit und die Konzentration durch die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen.
Im ArbeitnehmerInnenschutzgesetz §24 wird die Beleuchtung im Freien und auf Baustellen thematisiert. Darin heißt es, dass Arbeitsstätten im Freien und auf Baustellen ausreichend künstlich beleuchtet werden müssen, wenn das Tageslicht nicht ausreicht. Auch die Bauarbeiterschutzverordnung (BauV) behandelt das Thema Baustellenbeleuchtung im „§6 Absatz 5 Arbeitsplätze und Verkehrsräume“. In beiden Fällen sind die Regelungen sehr allgemein gehalten. Das hängt damit zusammen, dass eine detailliertere Regelung aufgrund der vielen Nebenaspekte, die auf Baustellen auftreten können, nicht möglich ist.
Genauere Definitionen von Grenzwerten und Mindestanforderungen unter Berücksichtigung von Art und Dauer der Arbeit und damit der Sehleistung und des Sehkomforts werden in Normen wie bspw. der ÖNORM EN 12464-2 „Licht und Beleuchtung – Beleuchtung von Arbeitsstätten, Teil 2: Arbeitsplätze im Freien“ definiert. Außerdem sind Empfehlungen zu finden, wie eine gute Beleuchtung realisiert werden kann.
Es ist darauf zu achten, dass Arbeitsleuchten und Baustrahler den Arbeitsbereich gleichmäßig ausleuchten. Um das zu erreichen, sollten Arbeitsleuchten mit einer breit strahlenden Lichtverteilung eingesetzt und etwaige Verschmutzungen regelmäßig entfernt werden. Für kleine Arbeitsbereiche reichen Halogenlampen, während für große Arbeitsbereiche Baustrahler oder Scheinwerfer mit einer hohen Lichtleistung einzusetzen sind. Wichtig ist auch, dass die Farben des beleuchteten Gegenstands oder der beleuchteten Fläche nicht beeinflusst werden, was durch Leuchten mit einer hohen Farbwiedergabe von 90–99 Ra erreicht wird.
Um ideale Lichtverhältnisse zu schaffen, sollten folgende Punkte beachtet werden
Die Lichtquellen sollten hoch positioniert werden. Geeignete Stative und Halterungen wie Haken oder Magnete an den Leuchten helfen dabei. Stabile und robuste Stative aus Stahlrohren sind besonders standfest und eignen sich für den gewerblichen Einsatz.
Beim Einsatz von Leuchten mit geringer Lichtleistung sollte die Anzahl erhöht werden, um genug Licht zu erhalten.
Die Positionierung der Lampen muss einen idealen Lichteinfall gewährleisten, es dürfen keine störenden Schlagschatten entstehen. Fallen bspw. in einer Werkstatt aufgrund der fix installierten Beleuchtung Schatten, können diese mithilfe zusätzlicher Leuchten ausgeglichen werden.
Zudem sind Arbeitsleuchten und Baustrahler so zu positionieren, dass es zu keinen Blendungen während der Arbeit kommt.
Lichtstrom | Lichtausbeute | Farbwiedergabe | Einsatzdauer | Einsatzbereich | |
---|---|---|---|---|---|
100 bis 44.000 Im | 10 bis 25 /m/W | sehr gut | 5.000 Stunden | im Innen- und Außenbereich sowie für Flutlicht | |
bis zu 24.000 Im (stark temperaturabhängig) | gut bis sehr gut | gut bis sehr gut | 80.000 Stunden (stark temperaturabhängig) | vielfältige Einsatzbereiche |
Lichtstrom: die Lichtmenge, die eine Lichtquelle abgibt
Lichtausbeute: Das Verhältnis des Lichtstroms zur aufgenommenen elektrischen Leistung (Im/W); sie ist ein Maß für die Wirtschaftlichkeit der Lichtquelle.
Lichtwiedergabe: die Fähigkeit einer Lichtquelle, Oberflächenfarben originalgetreu wiederzugeben
hohe Lichtausbeute
hohe Lebensdauer
keine UV- und Infrarotstrahlung
gute bis sehr gute Farbwiedergabe
vibrationsfest
stoßfest
keine Zünd-, Hochlauf- und Abkühlzeit
kompakter als Halogenscheinwerfer
erzeugen deutlich weniger Abwärme als Halogenlampen, daher weniger Verbrennungsgefahr
für Netzspannung oder Niedervolt
Lebensdauer und Lichtausbeute höher als bei Glühlampen
brillantes Licht
sehr gute Farbwiedergabe
günstiger in der Anschaffung als LED
Die IP-Schutzklasse gibt an, wie gut Betriebsmittel gegen Fremdkörper und Feuchtigkeit geschützt sind. Die Kennzeichnung besteht aus zwei Ziffern; die erste steht für den Schutzgrad gegen Fremdkörper, die zweite für den Schutzgrad gegen Feuchtigkeit.
Fremdkörper | Feuchtigkeit | |
---|---|---|
0 | kein Schutz | kein Schutz |
1 | Schutz gegen feste Fremdkörper ab 50 mm Durchmesser | Schutz gegen senkrecht fallendes Tropfwasser |
2 | Schutz gegen feste Fremdkörper ab 12,5 mm Durchmesser | Schutz gegen fallendes Tropfwasser |
3 | Schutz gegen feste Fremdkörper ab 1 mm Durchmesser | Schutz gegen fallendes Sprühwasser im Winkel bis zu 60° |
4 | staubgeschützt | Schutz gegen allseitiges Spritzwasser |
5 | staubdicht | Schutz gegen Strahlwasser aus beliebigem Winkel |
6 | Schutz gegen starkes Strahlwasser | |
7 | Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen | |
8 | Schutz gegen dauerndes Untertauchen |
Je nach Anwendungsbereich sollten Baustrahler, Arbeitsleuchten und Handleuchten über die für die jeweilige Arbeitsumgebung geeignete IP-Schutzklasse verfügen. Im Freien müssen Leuchten spritzwassergeschützt sein (IP-X4). Ortsfeste Leuchten müssen sprühwassergeschützt (IP-X3), ortsveränderliche Leuchten und Handleuchten strahlwassergeschützt (IP-X5) ausgeführt sein. Die IP-Schutzklasse ist im Haberkorn Online-Shop bei jedem Produkt in der Produktbeschreibung angegeben.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!