Mobile Bauzäune werden zur zeitlich limitierten Absperrung sowie zur Absicherung von Baustellenbereichen oder anderen Arealen wie Veranstaltungsplätzen eingesetzt. Sie dienen einerseits der Sicherheit, bieten aber auch wirksamen Schutz vor Diebstahl von sich auf der Baustelle befindenden Materialien und Maschinen. Mehr in unserem Ratgeber
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Ja, Bauzäune und Bauzaunblenden können individuell bedruckt werden. Haberkorn bietet diesen Service an. Hierzu benötigen wir Ihr Logo sowie die ungefähre Abnahmemenge. Das Logo wird als kleines Metallschild am Bauzaun bzw. an der Baustellenabsicherung befestigt. Die individuell gestaltete Bauzaunblende wird mittels Kabelbindern am Bauzaun befestigt.
Durch die Verwendung von Sicherheitsstreben, Verbindungslaschen und dem eventuellen Umstieg auf einen Betonfuß mit höherer Belastungsgrenze und schwerer Ausführung kann ein Bauzaun verstärkt werden.
Transportgestelle und Lagergestelle sind ideal für sperrige Gegenstände wie Absperrgitter und Leitbaken, die sehr oft von einer Baustelle zur nächsten transportiert werden müssen. Sie halten Ordnung, sparen Platz und schützen die Produkte beim Transport vor Schäden. Haberkorn bietet Transportgestelle für Absturzsicherungen, Demogitter und Leitbaken.
bis zu 100 Leitbaken (40 x 40 mm) oder 60 Leitbaken (60 x 60 mm)
bis zu 20 Absturzsicherungen (1,6/2,0 m)
bis zu 20 Demogitter
Mobile Bauzäune sind aus Stahl gefertigt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die Unterschiede in Sachen Abmessungen, Gewicht und Material haben Einfluss auf die Einfachheit der Anwendung sowie den Einsatzzweck.
Bauzäune, auch Mobilzäune genannt, dienen zwar der Absperrung, zählen lt. StVO aber nicht zu den Absperrgeräten. Rechtlich gelten Bauzäune also nicht als Absperrung, sondern als konstruktive Trennung oder Barriere, und sind daher als Absperrungen im Straßenverkehr oder als Absturzsicherung für Gefahrenstellen unzulässig. Sie dienen vorrangig der Abgrenzung und dem Schutz von Baustellenbereichen sowie zur räumlichen Abtrennung vom öffentlichen Verkehrsraum. Ein stabiler Stand, der auch Wind und Wetter trotzt, ist jedenfalls mithilfe von passenden Bauzaunfüßen und Sicherheitsstreben sicherzustellen.
Abmessungen: In den meisten Fällen kommen Bauzäune mit 3,5 m Länge und 2 oder 1,2 m Höhe zum Einsatz, aber auch kürzere bzw. längere Varianten oder Bauzäune in anderen Höhen sind auf Anfrage erhältlich.
Rohrrahmen: Bauzäune sind in verschiedenen Ausführungen, bspw. teilverzinkt oder vollverzinkt, erhältlich.
Bei teilverzinkten Mobilzäunen werden alle Rohre und Gittermatten verzinkt und anschließend geschweißt. Dadurch entsteht eine Schwachstelle bei der Schweißnaht, die im Nachhinein verzinkt wird.
Bei vollverzinkten Bauzäunen werden alle Rohre und Gittermatten im Rohzustand geschweißt und dann im Zinkvollbad verzinkt. Am Zaun entstehen keine Schwachstellen durch eine nachträgliche Verzinkung einzelner Stellen.
Die Rohr-im-Rohr-Verschweißung wie beim vollverzinkten Bauzaun in unserem Sortiment bietet eine noch längere Haltbarkeit.
Bauzäune mit umlaufendem Rohrrahmen und verstärkten Ecken sind sehr robust, da weniger Schweißpunkte vorhanden sind.
Maschenweite: Bauzäune sind in unterschiedlichen Maschenweiten erhältlich. Der Vorteil von engmaschigen Bauzäunen ist vor allem der, dass das Übersteigen verhindert wird, da die Freiräume zu eng sind, um den Füßen Halt zu bieten. Zudem gilt: je enger die Maschenweite, desto stabiler der Zaun.
Drahtstärke: Maschen aus starkem Draht erhöhen die Lebensdauer und die Stabilität von Bauzäunen.
Die einzelnen Zaun-Elemente können beliebig miteinander verbunden werden und bieten dadurch die Möglichkeit, auch große Areale abzugrenzen. Die Verbindung der Zaunelemente geschieht, wenn diese vorhanden sind, durch Haken und Ösen. Aber auch der Einsatz von Fußplatten aus Kunststoff oder Bauzaunfüßen aus Beton stellt eine Verbindung dar, da sich zwei Zaun-Elemente immer eine Fußplatte teilen und somit über den Fuß miteinander verbunden sind. Außerdem bieten Fußplatten auch einen sicheren und stabilen Halt. Um die Verbindung und die Stabilität noch weiter zu stärken, können Verbindungslaschen, Sicherheitsstreben oder Erdnägel zum Einsatz kommen. Der Stand der Zäune sollte am besten täglich kontrolliert werden.
Oft ist es angenehm, wenn die Baustelle durch einen Sichtschutz vor den Blicken von Passanten geschützt ist. Dafür können Abdeckplanen oder Netze eingesetzt werden.
Sichtschutz kann aber auch anders gehen: Mobile Bauzäune bieten viele Quadratmeter Werbefläche und damit endlose Möglichkeiten. Wir drucken Ihre Werbebotschaft gerne auf strapazierfähige Netze für Bauzäune. Natürlich ist auch die Anbringung einer Tafel mit individuellem Logo möglich, das bietet einerseits sehr guten Diebstahlschutz und stärkt andererseits die Marke. Als Sichtschutz ist diese Variante jedoch nicht brauchbar.
Es gilt zu beachten: Durch das Anbringen von Planen oder Netzen auf Bauzäunen wird die Angriffsfläche für Wind größer. Die Standsicherheit muss durch den Aufsteller weiterhin gewährleistet sein!
Um Ihre Bauzäune platzsparend zu verstauen und einfach zu transportieren, bieten wir passende Transportpaletten für Bauzäune.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!