Menu
Mann vor einem Betonkübel auf einer Baustelle

Baugeräte, Bauequipment

Zu einer optimal ausgestatteten Baustelle gehören immer auch qualitativ hochwertige Baugeräte und gutes Bauequipment von Top-Erzeugern.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Baugeräte, Bauequipment.

Flämmerset ECO | Bitumenkocher, Flämmer
angesehen
Gekauft
Flämmerset ECO

Rothenberger | Bitumenkocher, Flämmer

Kraftvolles, stabiles Flämmerset zum Trocknen, Anheizen, Auftauen und Flämmen. Ideal für Bedachungs- und Asphaltierarbeiten.

Akku-Trennschleifer TSA 230 | Trennschleifgeräte
angesehen
Gekauft
Akku-Trennschleifer TSA 230

Stihl | Trennschleifgeräte

Der neue Trennschleifer STIHL TSA 230 ist weltweit das erste Gerät seiner Art. Durch seinen serienmäßigen Wasseranschluss mit Schnellkupplung ist er ebenso für das Nasstrennen geeignet wie für das Trockentrennen im Innenausbau, hier gibt es optional einen Tiefenanschlag mit Absa...

Schuttrohr | Schuttrutschen
angesehen
Gekauft
Schuttrohr

Eichinger | Schuttrutschen

Stabiles Schuttrohr zum sicheren und schnellen Abtransport von Bauschutt und Dachmaterialien.

Biegewellenrüttler DINGO, Set | Rüttler, Vibrationsgeräte
angesehen
Gekauft
Biegewellenrüttler DINGO, Set

Vibratec | Rüttler, Vibrationsgeräte

Tragbarer, flexibler Biegewellen-Innenvibrator mit gehärtetem Rohr zum Verdichten von Beton. Elektromotor für höchste Leistungen mit doppelter Motorisolierung. Drei Griffe rund um den Motorkörper und ein weiterer Griff auf der Rückseite zur Bedienung mit kurzen Übertragungen auch...

Top-Marken in Baugeräte, Bauequipment
Alle Marken

Baugeräte und Bauequipment auf dem neuesten Stand der Technik

Wir legen großen Wert auf hochwertige Produkte. Unsere führenden Erzeuger produzieren Baumaschinen, Baugeräte und Bau-Equipment auf dem neuesten Stand der Technik und nach gültigen Normen und Richtlinien. Dadurch sind größtmögliche Sicherheit und der ideale Arbeitsschutz während der Verwendung von Betonmischern, Betonrüttlern, Flämmern, Trennschleifern, Kran-Equipment und Co garantiert.

Auf einen Blick
    Beine eines Mannes, der einen Rüttler in den Beton hält
    Für perfekte Betonergebnisse sind professionelle Rüttler unabdingbar.

    Betonmischer und Zwangsmischer für den täglichen Baustellenbetrieb

    Betonmischer wie Trommelmischer, Freifallmischer oder Zwangsmischer von DIEM und ATIKA® überzeugen mit hervorragenden Mischergebnissen für fast alle Betonrezepturen.

    • Feuerfestmassen

    • Spachtelmassen

    • Estriche

    • Epoxydharze

    • Terrazzo

    • Stahlsplitterbeton

    • Industriefußböden

    • Granulate

    • Schleifpasten

    • Mörtel aller Art

    • Schamotte

    • Akustikputze

    • Sanierputze

    • Fertig-Haftputze

    • Spritzputze

    • Kleber

    • ultrahochfester Beton

    • Ultrahochleistungsbeton

    Besonders die kompromisslose Durchmischung dank speziell konstruierter Betonmischwerke sowie die Robustheit und Wartungsfreiheit der DIEM Compact-Generation führen zu einer langen Lebensdauer sowie dem praktischen und universellen Einsatz auf der Baustelle. Unsere Zwangsmischer liefern eine homogene Durchmischung in kürzester Zeit – ideal, wenn es mal wieder schnell gehen muss. Die zügige und einfache Entleerung erfolgt über einen Segmentschieber im Trommelboden.


    Beton richtig verdichten für perfekte Ergebnisse

    Um den noch feuchten Beton nach dem Betonieren von Lufteinschlüssen zu befreien und damit die geforderte Festigkeit des Betons zu erreichen, muss dieser mit einem Betonrüttler verdichtet werden. Nur so können eine hohe Betonfestigkeit und eine optimale Oberfläche gewährleistet werden. Dafür wird die Rüttelflasche in regelmäßigen Abständen in den Frischbeton gehalten. Beim Rütteln ist sicherzustellen, dass die Tauchabstände nicht zu groß sind. Sie sind so zu wählen, dass sich die Wirkungsdurchmesser an einzelnen Tauchstellen einwandfrei überdecken und somit keine undichten Zonen durch Lufteinschlüsse entstehen.

    Zeichnung: Unterschied richtige vs. falsche Tauchabstände beim Rütteln
    Die richtigen Tauchabstände beim Betonrütteln beeinflussen maßgeblich das Ergebnis.

    Frequenzumformer – Wechselstrom in Drehstrom

    Innenrüttler werden mit Drehstrom betrieben. Um nun den Wechselstrom auf der Baustelle in Drehstrom umzuwandeln, ist ein sogenannter Frequenzumformer erforderlich. Der Strom aus der Steckdose wird für den Betrieb der Rüttler angepasst. Die typische und für eine ausreichende Vibrationsleistung erforderliche Vibrationsfrequenz liegt bei Betonrüttlern bei etwa 200 Hz. Vibriergeräte von Vibratec sind sowohl mit integriertem Umformer als auch ohne integrierten Umformer erhältlich. Ist kein Umformer direkt im Betonrüttler integriert, muss ein externer mechanischer oder elektronischer Frequenzumrichter für den Anschluss an 230-V-Wechselstrom oder mehr eingesetzt werden.


    Praktisches Kran-Equipment von EICHINGER

    Die Firma EICHINGER bietet in Sachen Kran-Equipment  ein enorm breites Sortiment an hochqualitativen Betonkübeln, Krangabeln, Kranschaufeln, Arbeitskörben, Staplergestellen und Co. Die durchdachten Konstruktionen sind vielfältig einsetzbar und entsprechen den arbeitssicherheitstechnischen Bestimmungen der Berufsgenossenschaft (GS-Zeichen) und der europäischen Maschinenrichtlinie (CE-Zeichen).

    Die unterschiedlichsten robusten Betonsilos sind aus besonders dickwandigem Stahl gefertigt, dadurch sehr widerstandsfähig, und in zahlreichen Ausführungen erhältlich.

    Die Ladegabeln sind sehr stabil und haben den Lastschwerpunkt bei 650 mm Ausladung. Einige Typen aus dem enorm breiten Sortiment sind aus Aluminium.

    Schuttmulden von EICHINGER sind vollautomatisch oder mechanisch und auch in Aluminium erhältlich.

    Kran mit Arbeitskorb
    Stabile Arbeitskörbe ermöglichen das sichere Arbeiten in der Höhe.