Stromerzeuger und Stromaggregate sind von Baustellen nicht wegzudenken. Mehr in unserem Ratgeber
Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate
Kompakter, handlicher und leiser Benzin-Stromerzeuger mit Invertertechnologie für elektronische Verbraucher und Elektrowerkzeuge.
Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate
Kompakter, handlicher und leiser Benzin-Stromerzeuger mit Invertertechnologie für elektronische Verbraucher und Elektrowerkzeuge.
Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Für die Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.
Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Kann zur Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen genutzt werden....
Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Kann zur Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen genutzt werden....
Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Für Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.
Endress | Stromerzeuger, Stromaggregate
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf Baustellen sowie in der Land- und Forstwirtschaft. Für die Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen.
Leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger als zuverlässiger Stromlieferant für den Einsatz in der Werkstatt, auf den Baustellen sowie in Land- und Forstwirtschaft. Kann zur Energieversorgung von größeren Elektrowerkzeugen, Kompressoren, Elektrohobeln oder Wasserpumpen genutzt werden....
Besonders in der heutigen Zeit mit den vielen Unsicherheiten und der ständig drohenden Blackout-Gefahr sind Stromaggregate enorm wichtig. Sie können in Ausnahmefällen verwendet werden, wenn der öffentliche Anbieter die Stromversorgung nicht mehr gewährleisten kann. Auch auf Baustellen sind Stromerzeuger ein Muss – sie versorgen die benötigten Geräte, solange noch keine Stromversorgung gegeben ist. Wie ein Stromerzeuger funktioniert und welche Regeln Sie beachten müssen, erfahren Sie in unserem Ratgeber.
Ein Stromerzeuger bzw. Stromaggregat erzeugt Notstrom. Dieser wird grundsätzlich nur in Ausnahmefällen verwendet, wenn die Stromversorgung durch öffentliche Anbieter nicht mehr gewährleistet werden kann.
Im öffentlichen Verkehr und in Krankenhäusern ist eine solche Umschaltung zu Notstromaggregaten besonders wichtig. In solchen Zusammenhängen erfolgt automatisch eine Umschaltung auf stationäre Geräte, die nicht mit Stromaggregaten für den privaten Gebrauch zu vergleichen sind.
Mit Stromaggregaten für private Haushalte kann nicht nur ein kurzzeitiger Stromausfall überbrückt werden, das Gerät kann durch die flexible Aufstellung eine Stromversorgung an Orten, an denen keine Steckdosen sind oder für die das Verlängerungskabel zu kurz ist, gewährleisten.
Kleinere Stromaggregate können etwa 1.000 Watt erzeugen, während die größeren etwa 4.500 bis 5.000 Watt erzeugen. Stromerzeuger mit einem Kraftstoff (meist Benzin) laufen nicht mehr als ein paar Stunden durchgehend. Deshalb sollten sie nur als Überbrückung eingesetzt werden.
Wie lange ein Notstromaggregat genau läuft, ist von vielen Faktoren abhängig. Ungefähr lässt sich aber sagen, dass ein Notstromaggregat der 2-kW-Klasse mit einem kleineren Verbraucher etwa 0,75 Liter Kraftstoff pro Stunde verbraucht.
Abgesehen von Notfällen und dem privaten Gebrauch werden Stromerzeuger hauptsächlich auf Baustellen eingesetzt, wenn eine Stromversorgung noch nicht gegeben ist. Stromerzeuger für die Baustelle sollten über eine hohe Leistung verfügen und sehr rasch und einfach transportiert werden können. Oft kommen die Aggregate mit einem Lichtmast, damit es auch hell genug ist. Zudem sollten sie über einen Schallschutz verfügen, um zu großen Lärm zu vermeiden. Unser leistungsstarker Benzin-Stromerzeuger liefert für Baustellen, Werkstätten, Land- und Forstwirtschaft zuverlässig Strom. Damit können Elektrowerkzeuge, Kompressoren, Elektrohobel oder Wasserpumpen mit Energie versorgt werden.
Ein Stromaggregat besteht aus einem Verbrennungsmotor (Antrieb) und einem Generator (Energieerzeuger). Der Generator wird durch den Motor angetrieben und erzeugt eine Spannung, die durch die Steckdose abgegeben wird.
Es gilt, folgende acht Regeln zu beachten, um höchste Sicherheit bei der Benutzung von Stromerzeugern zu gewährleisten:
bevor es in Betrieb genommen wird, auf mögliche Schäden kontrollieren
Stromerzeuger mit Verbrennungsmotor nie in geschlossenen Räumen verwenden
bei Outdoor-Einsätzen vor Feuchtigkeit und Nässe schützen
Lufteinlässe vor Staub schützen
Maximalleistung nur kurzfristig, niemals dauerhaft nutzen
Treibstoff erst nachfüllen, wenn das Gerät abgekühlt ist, um Feuer zu vermeiden
falls kein automatischer Schutz vor elektrischen Schäden vorhanden ist, Erdspieß zur Erdung verwenden
falls ein Verlängerungskabel genutzt wird: nicht aufrollen, da es sehr heiß werden kann
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!