Mit unseren Sicherheitsstiefeln der Kategorie S4 bzw. S3 sind Ihre Füße nicht nur optimal geschützt, sondern erfreuen sich auch an größtem Tragekomfort. Bei uns finden Sie für jeden Job den passenden Berufsstiefel, von Kanalarbeiterstiefeln bis hin zu Bauarbeiterstiefeln. Mehr in unserem Ratgeber
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Sicherheitsschuhe der Klasse S5 bieten die höchste Sicherheitsklasse. Neben einer Stahlzehenschutzkappe und einem Durchtrittschutz aus Stahl hat der Sicherheitsgummistiefel auch eine rutschhemmende PVC-Sohle gegen verschiedene Chemikalien, Öle, Fette und Desinfektionsmittel. Zudem sind Sicherheitsstiefel bzw. Berufsstiefel der Klasse S5 zu 100 Prozent wasserdicht.
Wer bei Arbeiten in nassen Umgebungen garantiert trockene Füße behalten will, dem empfehlen wir Arbeitsschuhe mit Laminat, z. B. Gore-Tex. Eine andere Variante sind Berufs- und Sicherheitsstiefel, im Volksmund auch Gummistiefel genannt.
Die häufigsten Verletzungen entstehen bei Stolpern, Rutschen und Stürzen im oberen und unteren Sprunggelenk. Knöchelhohe Arbeitsschuhe (Mid) und Stiefel bieten Schutz, indem sie den Fuß stützen und vor Stößen schützen. Der hohe Schaft schützt bei Außenarbeiten vor Witterung, Nässe und Schmutz.
S4-Sicherheitsstiefel haben eine komplett geschlossene und wasserdichte Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel und eine Zehenschutzkappe.
S5-Sicherheitsstiefel haben eine wasserdichte und komplett geschlossene Schaftkonstruktion bis zum Unterschenkel, eine Zehenschutzkappe und einen Durchtrittschutz in der Sohle.
Ein Sicherheitsstiefel hat eine Zehenschutzkappe und bei S5 auch einen Durchtrittschutz im Bereich der Laufsohle. Ein Berufsstiefel hingegen hat weder Zehenschutzkappe noch Durchtrittschutz, muss jedoch laut Norm EN 20347 auch Schutzfunktionen wie z. B. Rutschfestigkeit und Energieaufnahme bei der Laufsohle erfüllen.
Hochwertige Sicherheitsstiefel sind aus geschäumtem Polyurethan (PU). Sie sind durch die Lufteinschlüsse (Schäumung) sehr leicht, gut isolierend und kälteresistent. Günstiger sind Sicherheitsstiefel aus PVC, die etwas schwerer und weniger kälteresistent sind. PVC-Stiefel werden meist für kurzfristigere Einsätze verwendet oder wenn die Haltbarkeit nicht die größte Bedeutung hat, z. B. beim Betonieren.
Der Begriff Gummistiefel ist ein geläufiger Begriff für einen Berufs- und Sicherheitsstiefel aus PU oder PVC. Vor vielen Jahrzehnten waren Gummistiefel tatsächlich aus Gummimischungen gefertigt. Das ist aber schon lange nicht mehr Stand der Technik. Heute sind Berufsstiefel und Sicherheitsstiefel aus PU und PVC langlebiger und komfortabler als Stiefel aus Gummi.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!