Menu
Mann in Arbeitskleidung

Arbeitskleidung

Hochwertige Arbeitskleidung schützt nicht nur vor Gefahren bei der Arbeit, sondern ist auch ein modischer Hingucker.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Arbeitskleidung.

UV-Schutzkleidung

Zu den Produkten
2 Personen zeigen auf Windräder

Arbeitsschutz Produktkatalog 2024

Zum Katalog
Arbeitsschutz
Regenjacke Hochbau | Arbeitsjacken
angesehen
Gekauft
Regenjacke Hochbau

Arbeitsjacken

Wetterschutzjacke mit Außentaschen und Kapuze.

Warnschutz-Regenhose Bitoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenhose Bitoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenhose mit verschweißten Nähten und Gummizug in der Taille.

Warnweste Elba PES | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnweste Elba PES

Sioen | Warnschutzkleidung

Einfache Warnschutzweste mit Klettbandverschluss.

Warnschutz-Regenjacke Monoray | Warnschutzkleidung
angesehen
Gekauft
Warnschutz-Regenjacke Monoray

Sioen | Warnschutzkleidung

Warnschutz-Regenjacke mit fester Kapuze und Unterarmbelüftung.

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Bernhard Bär
Bernhard Bär
Haberkorn Experte für Arbeitskleidung
Kübler Workwear
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Arbeitskleidung – wichtiger Begleiter bei der Arbeit

Nicht nur in lebensgefährlichen Arbeitsbereichen gibt leistungsstarke Schutzkleidung ein gutes Gefühl. Die perfekte Arbeitskleidung – bspw. Arbeitshosen, Arbeitsjacken, Arbeitsshirts, Warnschutzkleidung, Schweißerschutzkleidung, Multinormkleidung, ESD-Bekleidung oder Einwegschutzkleidung – soll größtmöglichen Schutz bieten, aus leichten, aber doch robusten Stoffen bestehen und dank bequemer Schnitte perfekt sitzen. Außerdem muss sie natürlich jeder Witterung standhalten. Arbeitskleidung muss also sehr vielfältig sein und zudem auch die aktuellsten PSA-Normen erfüllen.

Auf einen Blick
    Männer und eine Frau in unterschiedlichen Varianten von Arbeitskleidung
    Arbeitskleidung wird sehr vielfältig eingesetzt. Genau aus diesem Grund ist auch die Auswahl an unterschiedlicher Arbeitskleidung enorm groß.

    Wichtige Normen bei Arbeitskleidung

    Generell unterscheidet man zwischen Arbeitskleidung ohne Normen, darunter fällt bspw. die Berufsbekleidung, und Arbeitsschutzbekleidung, die geltenden Normen entsprechen muss. In vielen Berufen, bspw. bei der Arbeit mit Chemikalien und Elektrizität oder beim Schweißen, bedarf es eines speziellen Schutzes, um etwaige Risiken abdecken zu können. Hier ist es wichtig, zertifizierte Arbeitskleidung zu tragen. Dabei spielt in erster Linie die PSA-Verordnung § 16 eine wichtige Rolle. Zudem gibt es Richtlinien der Europäischen Normen (EN), die einzuhalten sind. Arbeitskleidung unterliegt den CE-Normen, ist ein Produkt mit der Kennzeichnung ausgestattet, wird bestätigt, dass das Produkt den geltenden Vorgaben entspricht.

    • DIN EN 343: Schutz vor rauen Witterungsverhältnissen: Regen, Wind und Kälte (höher als –5 °C) – Diese Norm regelt die Anforderungen an Arbeitskleidung als Wetterschutzkleidung bzw. Nässeschutzkleidung. Es werden die Wasserdichtheit sowie die Atmungsaktivität geprüft und die Produkte in drei Klassen unterteilt. (1 ist die niedrigste Klasse, 3 die höchste Klasse)

    Piktogramm Norm EN 343

    • DIN EN 342: Schutz vor Kälte (niedriger als –5 °C) – In dieser Norm geht es um Arbeitskleidung für Schutz und Isolation vor Kälte. Es werden sowohl die Wärmeisolation als auch die Luftdurchlässigkeit getestet. Achtung: Es muss sowohl die Arbeitsjacke, also auch die Arbeitshose oder ein Overall getragen werden, damit die Anforderungen dieser Norm vollständig gültig sind.

    Piktogramm Norm EN 342

    Piktogramm EN 14058

    • DIN EN 20471: Warnschutzbekleidung – Diese Norm regelt die Anforderungen an Warnschutzkleidung. Unterteilt wird nach Material sowie der Mindestfläche, die rückstrahlend sein muss:

      • fluoreszierend:

        • Klasse 1: 0,14 m²

        • Klasse 2: 0,50 m²

        • Klasse 3: 0,80 m²

      • retroreflektierend

        • Klasse 1: 0,10 m²

        • Klasse 2: 0,13 m²

        • Klasse 3: 0,20 m²

      • kombinierte Eigenschaften

        • Klasse 1: 0,20 m²

    Piktogramm DIN EN 20471

    • DIN EN 11611: Schutz beim Schweißen und verwandten Verfahren – Diese Norm regelt die Prüfverfahren und Anforderungen an Schutzkleidung zum Schweißen sowie verwandten Verfahren. Unterschieden wird in zwei Klassen.

      • Klasse 1: Zum Schutz in Situationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme

      • Klasse 2: Schutz bei mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme

    Piktogramm Norm DIN EN 11611

    • EN 11612: Kleidung zum Schutz gegen Flammen – Es werden die Anforderungen an Arbeitskleidung zum Schutz vor Hitze und/oder Flammen festgelegt. Je nachdem welche Art der Gefährdung vorliegt (Konvektionswärme, Strahlungswärme, Kontakthitze usw.), wird die Schutzkleidung unterschiedlich geprüft und in diverse Leistungsklassen unterteilt.

    Piktogramm Kleidung zum Schutz gegen Flammen

    • EN 61482: Schutzkleidung gegen thermische Gefahren eines elektrischen Lichtbogens – Die Schutzfunktion von Arbeitskleidung zum Schutz vor den Gefahren eines Störlichtbogens ist nur dann gegeben, wenn ein kompletter Anzug getragen wird. Bei der Prüfung werden mithilfe eines gerichteten Lichtbogens sowohl die Nachbrennzeit als auch die Lochbildung und das Durchschmelzen zur innersten Schicht gemessen. Unterteilt wird in zwei Leistungsklassen, wobei Klasse 2 den größeren Schutz bietet.

    Piktogramm EN 61482, Klasse 1

    • EN ISO 14116: Schutzkleidung – Schutz gegen Flammen – Materialien, Materialkombinationen und Kleidung mit begrenzter Flammenausbreitung – Diese Norm regelt die Anforderungen an Materialien für Arbeitskleidung zum Schutz gegen Flammen.

    Piktogramm EN ISO 14116

    Piktogramm Norm DIN EN 1149

    • EN 13034: Schutz vor flüssigen Chemikalien – Diese Norm legt die Anforderungen an Chemikalienschutzbekleidung fest. Nach EN 13034 geprüfte Arbeitskleidung bietet Schutz vor chemischen Einwirkungen mit geringem Risiko.

    Piktogramm EN 13034

    Piktogramm Norm EN 14605, Typ 3-B

    Piktogramm Norm EN 14605, Typ 4-B

    Piktogramm EN ISO 13982-1

    Piktogramm EN 13034, Typ 6

    Piktogramm Norm EN 1073-2

    Piktogramm Norm EN 14126

    • CE: PSA-Richtlinien wurden erfüllt

    CE-Zeichen Arbeitsschutz

    Alle Produkte im Haberkorn Sortiment entsprechen den gültigen Normen und Gesetzen – beim Kauf müssen Sie sich darüber keine Gedanken mehr machen.


    Arbeitskleidung mit Logo

    Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen die Arbeitskleidung ihrer Arbeitgeberin oder ihres Arbeitgebers mit Stolz tragen. So ist Arbeitskleidung heutzutage fester Bestandteil der Markenbildung eines Unternehmens – ein sichtbares Logo auf der Arbeitskleidung sieht nicht nur gut aus, sondern bietet auch einen enormen Mehrwert für Unternehmerinnen und Unternehmer: Sie sind als Firma leicht zu erkennen, und das steigert den Bekanntheitsgrad und schafft Identität. Wir veredeln Standard-Arbeitskleidung nach Ihren Wünschen oder produzieren Sonderanfertigungen exakt nach Ihren Anforderungen. Mit dem Corporate-Design-Konfigurator können Sie in wenigen Schritten ganz einfach Ihre Wunsch-Arbeitskleidung mit einem individuellen Logo oder dem gewünschten Aufdruck veredeln und ein Angebot anfragen.

    So funktioniert’s:

    Schritt 1: Wählen Sie Ihr Produkt

    Screenshot vom Haberkorn Online-Shop

    Wenn Sie Ihr Wunschprodukt in unserem Online-Shop gefunden haben, sehen Sie gleich auf den ersten Blick, ob wir es mit Ihrem Logo oder Ihrer Wunschbeschriftung veredeln können. Ist beim Produkt der im Bild gelb markierte Button dabei, können Sie sofort mit der Veredelung loslegen.

    Schritt 2: Laden Sie Ihr Logo hoch

    Screenshot vom Haberkorn Logo-Konfigurator

    Im ersten Schritt können Sie ganz einfach per Drag and Drop bis zu vier Bilddateien hochladen bzw. Texte hinzufügen. Sie finden hier natürlich auch einen Leitfaden, in welchem Format und in welcher Qualität wir die Dateien benötigen.

    Schritt 3: Positionieren Sie Ihr Logo

    Screenshot vom Haberkorn Logo-Konfigurator

    Nun können Sie die hochgeladenen Bilddateien sowie die Texte genau dort platzieren, wo sie später auf Ihrer Arbeitskleidung sein sollen. Vorderseite, Rückseite, rechte und linke Seite sind individuell bearbeitbar. Um Missverständnissen vorzubeugen, ist immer eingezeichnet, wo Ihr Logo oder Ihr Schriftzug platziert werden kann. Außerdem wählen Sie hier Ihre Veredelungsvariante, zur Auswahl stehen Thermotransfer, Stick oder Siebdruck. Bitte beachten Sie, dass nicht für jedes Produkt jede Variante angeboten werden kann.

    Schritt 4: Fragen Sie Ihr Angebot an

    Screenshot vom Haberkorn Logo-Konfigurator

    Im letzten Schritt können Sie das Angebot für Ihre individuelle Arbeitskleidung anfragen. Eine Expertin oder ein Experte wird Ihre Anfrage prüfen und Ihnen anschließend ein Angebot zukommen lassen.

    Für weitere Informationen zum Service stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

    Bernhard Bär

    Einfach da.

    Bernhard Bär
    Sortimentsmanager Arbeitsschutz
    Mann mit Arbeitskleidung steht in einer Industriehalle. Auf seiner Jacke steht „Ihr Logo“
    Ein gut sichtbares Logo auf der Arbeitskleidung von Mitarbeitenden sieht nicht nur gut aus, sondern steigert auch den Wiedererkennungswert eines Unternehmens.