Menu

Suche nach "speede Schraubendreher"
Gewinde einfach schneiden

Eine Schraubverbindung ist auch heute noch eine der meistverwendeten Möglichkeiten, um Produkte zu verbinden oder daran etwas zu befestigen. Dazu braucht es jedoch auch ein Gewinde. Mehr in unserem Ratgeber

Produkte filtern für „speede Schraubendreher“
101-106 von 106 Produkten
in 1 Kategorien
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Windeisen Stahl, verstellbar | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Windeisen Stahl, verstellbar

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Handwerkzeug zur Aufnahme von Handgewindebohrer und -reibahlen mit Vierkantschaft.

Schneideisenhalter mit Schraube | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Schneideisenhalter mit Schraube

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Aufnahme für geschlossene und geschlitzte Schneideisen nach EN 22568 und EN 24801 zum Fertigen von Außengewinde von Hand.

Gewindebohrerkassette leer | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gewindebohrerkassette leer

Gewindeschneidewerkzeuge

Robuste und qualitativ hochwertige Kassette zum Sortieren von Bohrern.

Gewindebohrer-Verlängerung | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gewindebohrer-Verlängerung

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Zum Verlängern von Gewindebohrern und anderen Werkzeugen.

Werkzeughalter für Gewindebohrer, Forum | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Werkzeughalter für Gewindebohrer, Forum

Forum Professional Solutions | Gewindeschneidewerkzeuge

Zum Spannen von Gewindebohrern oder anderem Werkzeug mit Vierkantschaft.

Werkzeughalter mit Knarre | Gewindeschneidewerkzeuge
angesehen
Gekauft
Werkzeughalter mit Knarre

Gewindeschneidewerkzeuge

Zum Spannen von Gewindebohrern mit Vierkantschaft.

101-106 von 106 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Gewindeschneidewerkzeuge

Die Vielfalt der Gewindewerkzeuge

Beim Gewindewerkzeug kann man schnell mal den Überblick verlieren – es gib verschiedenste Arten von Gewindebohrern und Schneideisen, kombiniert mit unterschiedlichen Beschichtungen und Farbkennzeichnungen, dazu noch eine Vielzahl an Gewindetypen. Haberkorn sorgt dafür, dass Sie einen Überblick bekommen!

Auf einen Blick
    Maschinengewindebohrer
    Haberkorn bietet Ihnen ein breites Sortiment an Gewindebohrern und Schneideisen.

    Wie funktionieren Gewindeformer?

    Gewindeformer sind Werkzeuge, die für die spanlose Herstellung von Innengewinden verwendet werden. Der Werkstoff wird dabei im Gewindebereich verformt, jedoch wird der Faserverlauf nicht zerstört.

    Gewindeformer haben folgende Vorteile:

    • geringe Bruchgefahr durch stabile Konstruktion

    • großer Anwendungsbereich: Durchgangs- und Sackloch, breite Werkstoffpalette

    • kein Späneabfall

    • kein Verschneiden

    • höhere Festigkeit

    • bessere Oberfläche des Gewindes

    • höhere Standzeit

    • höhere Schnittgeschwindigkeit


    Merkmale und Typen von Gewindebohrern

    Handgewindebohrer

    Handgewindebohrer sind in der Regel gerade genutet und meist mehrteilig; so besteht ein Satz aus Vorschneider, Mittelschneider und Fertigschneider. Durch die einzelnen Arbeitsschritte ist die benötigte Kraft geringer und es ist leichter, von Hand zu arbeiten. Mittels des Vierkants am Ende lässt sich der Bohrer ideal in einem Windeisen oder Werkzeughalter verwenden. Es gibt diese auch als Einschnittgewindebohrer, um alles in einem Arbeitsgang zu machen, aber mit erhöhtem Kraftaufwand.

    Maschinengewindebohrer

    Maschinengewindebohrer gibt es gerade genutet und spiralgenutet, sie sind immer Einschnittgewindebohrer. Verwendet werden sie zur maschinellen Betätigung und für Serienproduktionen.

    Gerade genutet oder Spiralgenutet

    Nutprofil gerade genutet und spiralgenutet

    Das Nutprofil entscheidet was, mit den Spänen beim Gewindeschneiden passiert. Bei einem Durchgangsloch, also einem Gewinde, das durch das Material geht, fallen beim gerade genuteten Gewindebohrer die Späne unten heraus. Bei einem Sackloch, also einem Gewinde, was im Material endet, funktioniert das nicht. Da müssen die Späne nach oben hinaustransportiert werden, was die Spirale beim spiralgenuteten Sacklochbohrer macht.

    Schaftarten 371/376

    Schaftarten 371/376

    Beim Überlaufschaft hat der Schaft durchgängig den gleichen Durchmesser und ist immer kleiner als der Gewindedurchmesser. So kann er problemlos auch für tiefere Durchgangsloch-Gewinde verwendet werden.

    Beim verstärkten Schaft wird der Schaft am Ende dicker, deshalb kann der Bohrer nicht ganz so weit ins Material schneiden. Dafür lassen sich damit auch härtere Materialien bearbeiten.

    Farbring-Kennzeichnung

    Die meisten Hersteller bieten ihre Werkzeuge mit einer farblichen Unterscheidungshilfe an, um schnell zu sehen, für welches Material der Bohrer geeignet ist. Das ist nicht immer einheitlich. Bei Haberkorn haben die Farben folgende Bedeutung.

    Haberkorn Farbring-Kennzeichnung
    Die Haberkorn Farbring-Kennzeichnung bei Gewindewerkzeugen sieht so aus!

    Gebräuchliche Beschichtungen

    Wie bei allem in der Zerspanung wird auch bei Gewindeschneidern mit Beschichtungen gearbeitet, um die Reibung zu reduzieren und die Standzeit zu erhöhen. Beim Gewindeschneiden sollte trotzdem immer mit einem Schmierstoff gearbeitet werden.

    Vaporisiert und dampfbehandelt

    Das ist streng genommen keine Beschichtung, sondern eine Oberflächenbehandlung, durch die die Gleiteigenschaften verbessert und die Reibung verringert werden.

    TiN

    Die goldene Titannitrid-Beschichtung ist die gebräuchlichste und bietet eine hohe Härte und große Zähigkeit.

    TiCN

    Die Titancarbonitrid-Beschichtung bietet sehr hohe Härte und eine gute Wärmeleitfähigkeit. TiAIN: Die Titan-Aluminium-Nitrid-Beschichtung wird hauptsächlich bei hohen Belastungstemperaturen und schlechten Kühlmöglichkeiten eingesetzt, da sie sehr hitzebeständig ist.