Durch Schraubenschlüssel können Schrauben und Schraubenmuttern angezogen oder gelöst werden. Der häufigste Einsatzbereich ist die Verschraubung von Außensechskantschrauben. Mehr in unserem Ratgeber
Düperthal | Schraubenschlüssel
Für leichtes Öffnen und Schließen aller gängigen Fassverschraubungen.
Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel
Maulschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl, in verschiedenen Größen.
Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel
Maulschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl, in verschiedenen Größen.
Forum Professional Solutions | Schraubenschlüssel
Maulschlüsselsatz aus Chrom-Vanadium-Stahl, in verschiedenen Größen.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Eine gute Alternative für Schraubenschlüssel sind Zangenschlüssel. Ein Zangenschlüssel deckt gleich mehrere Schraubenschlüssel-Größen sowie zöllige Abmessungen ab, da das Maul frei verstellbar ist. Selbsteinstellende Zangenschlüssel decken zwar weniger Größen ab, dafür fällt das Einstellen weg.
Bei der Auswahl eines Schraubenschlüssels ist vor allem darauf zu achten, wo dieser eingesetzt wird – wie ist die Einbausituation bzw. die Umgebung der Schraube, die ich anziehen oder lösen will. Je nach Position und Platz gibt es Schraubenschlüssel mit verschiedenen Winkeln – gerade, angewinkelt oder auch tiefgekröpft. Beispielsweise kann ein Schraubenschlüssel mit angewinkeltem Maul oder Ring auch auf einer ebenen Fläche verwendet werden. Durch den Winkel bleibt Platz, um ihn mit der Hand zu betätigen, während ein nicht angewinkelter Schraubendreher auf der Fläche aufliegen würde.
Bei Ratschenschlüsseln ist im Ringteil des Schlüssels eine Ratschenfunktion eingebaut.
Dadurch muss der Schlüssel nicht jedes Mal neu angesetzt werden, sondern es kann auch auf engstem Raum durch kleine Vor- und Zurückbewegungen gearbeitet werden.
Die Verwendung des richtigen Schraubenschlüssels gewährleistet einen reibungslosen Arbeitsfortschritt. Für die Auswahl benötigt man Informationen über die Zugänglichkeit der Stelle und über die zu verrichtende Drehbewegung. Ebenso sind Qualität und Größe von Schraubenschlüssel entscheidende Kriterien, die zu beachten sind.
Einer der am weitesten verbreiteten Schraubenschlüssel ist der Gabelschlüssel, auch Maulschlüssel genannt. Mit dem Gabelschlüssel können Vierkant- oder Sechskantschrauben und -muttern gedreht werden. Ein Gabelschlüssel hat meist eine Neigung von 15°, diese Neigung ermöglicht es, ohne große Mühe an schwer zugängliche Stellen zu gelangen.
Je nach Einsatzbereich werden verschiedene Modelle von Schraubenschlüsseln benötigt, es gibt beispielsweise gerade, tief gekröpfte und angewinkelte. Je nach Winkel wird der Schraubenschlüssel in verschiedenen Situationen verwendet. Ein Schlüssel mit angewinkeltem Maul kommt bei ebenen Oberflächen zum Einsatz: Während der Griff etwas vom Werkstück absteht und noch gut mit der Hand betätigt werden kann, kann der Schlüssel problemlos entlang der geraden Oberfläche benutzt werden.
Doppelmaulschlüssel werden üblicherweise mit zwei verschiedenen Schlüsselweiten angeboten. Beim Schlagmaulschlüssel wird ein Ende verstärkt, durch den Schlag eines Hammers kann die Krafteinwirkung ruckartig erhöht werden.
Ringschlüssel sind auch mit einer integrierten Ratsche erhältlich. Dadurch wird es möglich, ohne erneutes Ansetzen eine Schraube auf kleinsten Raum anzuziehen. Das Ergebnis ist eine Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit und des Komforts. Einige Ratschen-Ringschlüssel sind auch mit einem Umschalthebel versehen. Dieser ermöglicht das Arbeiten in beide Richtungen, ohne den Schlüssel umdrehen zu müssen.
Dieses Werkzeug verbindet zwei nützliche Eigenschaften des Maul- und des Ringschlüssels. Der Ringmaulschlüssel wird für das Lösen und das Anziehen von Muttern und Schrauben genutzt. Die Seite mit dem Maulschlüssel ist um 15° von der Achse abgewinkelt. Die Seite des Ringschlüssels hingegen umfasst die Muttern und Schrauben ganz, dadurch ist eine größere Kraftübertragung möglich. Die inkludierte Ratsche hilft, rasch und ohne Umsetzen des Schlüssels zu schrauben.
Der Ringschlüssel kann bei Vier- und Sechskantschrauben zur Anwendung kommen. Im Gegensatz zu einem Gabelschlüssel hat er keine zwei einander gegenüberstehende Flächen, sondern einen Ring. Durch den geschlossenen Ring wird die Krafteinwirkung auf Schrauben und Muttern erhöht. Hinzu kommt, dass die Gefahr des Abrutschens verringert ist. Durch die höheren Hebelkräfte können eingerostete und sehr feste Verbindungen gelöst werden. Ein Nachteil ist, dass von oben auf die Mutter oder den Schraubenkopf zugegriffen werden muss.
Die üblichen Ausführungen sind Doppelringschlüssel mit meist zwei unterschiedlichen Schlüsselweiten oder (Zug-)Ringschlüssel, die mittels einer Verlängerung sehr hohe Kräfte erzielen können. Ebenfalls erhältlich sind Schlagringschlüssel, die ein verstärktes Ende haben, auf das man mit einem Hammer schlagen kann, um ruckartig mehr Kraft aufzubringen.
Die verschiedenen Hersteller bieten neben den unterschiedlichsten Formen der Schlüssel auch diverse Profile an. Beispielsweise kann durch eine integrierte Haltefunktion und einem Ringprofil, dass 12 Flächen anstatt 6 hat, mehr Grip erzeugt werden. Wichtig ist, die jeweiligen Vorteile genau anzuschauen. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Joker von Wera. Dieser Schlüssel ist ein selbsteinstellender Maulschlüssel mit Ratschenfunktion. Die Ausstattungen dieses Schlüssels verbinden Fähigkeiten von mehreren Schraubenschlüsseln in einem einzigen Werkzeug zusammen, er ist dadurch ein Muss für jede Handwerkerin und jeden Handwerker.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!