Überall, wo Schrauben kontrolliert angezogen werden müssen, um Schäden am Werkstück zu vermeiden, kommen Drehmomentwerkzeuge zum Einsatz. Entdecken Sie hier eine große Auswahl an Drehmomentvervielfältigern, Drehmomentschraubern, Drehmomentschlüsseln und vielem mehr. Besonders die Drehmomentschlüssel Dremometer und Trocofix von Gedore erfreuen sich großer Beliebtheit bei Profis. Mehr in unserem Ratgeber
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter und unbelüfteter Schutzhelm mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, mit integriertem Augenschutz und praktischem Drehradverschluss, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Industrieschutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Voss Helme | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Industrieschutzhelm mit Regenrinne, für Kopfgrößen von 51 bis 64 cm.
Schutzhelm mit kurzem Schirm, Reflexionsstreifen, schwenkbarer Ratschen-Innenausstattung Fas-Trac® III (mit Ratsche vernähtes, abwaschbares PVC-Schweißband) und austauschbarem 4-Punkt-Kinnriemen mit integrierter Rettungspfeife in der Kinnriemenschnalle. Mühelos kann das Zubehör m...
Belüfteter, reflektierender, UV-stabilisierter ABS-Helm mit patentierter 3M™-UVicator™-Sensoranzeige, 6-Punkt-Innenausstattung mit Drehverschluss, 4-Punkt-Kinnriemen mit Magnetverschluss und austauschbarem Schaumrahmen, integrierte Clips zur Befestigung elastischer Riemen für Bri...
Sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeignet für Kopfgrößen
Hochsichtbarer und sehr leichter Helm mit optimalem Tragekomfort für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Geeig...
Komfortabler Helm mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Mit 6-Punkt-Textila...
Hochsichtbarer, komfortabler Helm mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher als 50 daN). Mit...
Schlanker Industrie- und Elektrikerhelm mit kurzem Schirm. Komfort durch Ratschen-Innenausstattung mit griffigem Drehrad und Schweißband. Mühelos kann das Zubehör mit Drucktaste an dem integrierten Schienensystem und dem Universalclip angebracht werden. Idealer Helm für Arbeiten
Sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast höher al...
Hochsichtbarer und sehr leichter Elektrikerhelm mit optimalem Tragekomfort, ohne Belüftungsöffnungen für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Das Drehmoment gibt an, mit wie viel Kraft bspw. eine Schraube angezogen wird, wie fest etwa die Radmuttern an einem Autoreifen angezogen werden müssen. In der Regel sind Drehmomente je nach Anwendung vorgegeben.
Wenn Schrauben zu fest angezogen werden, dann kann sowohl der Schraubenkopf abbrechen als auch das Material, in das geschraubt wird, beschädigt werden. Außerdem können Gewährleistungsansprüche und Reklamationen vermieden werden, wenn die Vorgaben zum Drehmoment eingehalten werden. In Serienproduktionen ist auch die Reproduzierbarkeit gewährleistet, wenn mit Drehmomentwerkzeugen fixe Werte verwendet werden.
Hakenschlüssel mit Nase werden für das Anziehen von Nutmuttern verwendet, Hakenschlüssel mit Zapfen für das Anziehen von Kreuzlochmuttern.
Drehmomentwerkzeuge zeigen meist akustisch, sichtbar und spürbar an, wenn sie ausgelöst haben, also wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Der Anwender muss den Vorgang aktiv stoppen, um nicht zu fest anzuziehen und dadurch Schraube oder Material zu beschädigen.
Es gibt auch Varianten, die beim Erreichen des eingestellten Drehmoments „durchschlupfen“ und somit ein weiteres Anziehen verhindern.
Drehmomentschlüssel und Drehmomentschrauber sind unverzichtbare Werkzeuge in der Welt des Handwerks und der Mechanik. Sie dienen dazu, das richtige Drehmoment auf Schrauben oder Muttern anzuwenden, um sicherzustellen, dass sie fest genug angezogen sind, aber nicht überdreht werden. Dies ist von entscheidender Bedeutung, um die einwandfreie Funktion von Bauprojekten, Fahrzeugen und Maschinen zu gewährleisten. Beide Werkzeuge haben spezifische Anwendungen und Funktionen, die es wert sind, genauer betrachtet zu werden.
Drehmomentschlüssel sind manuell betriebene, handgehaltene Werkzeuge, die über eine Anzeige verfügen, um das aufgebrachte Drehmoment sichtbar zu machen. Sie geben ein akustisches oder taktiles Signal ab, wenn das eingestellte Drehmoment erreicht ist. Diese Werkzeuge sind für Anwendungen gefragt, in denen Präzision und Genauigkeit bei der Drehmomentkontrolle wichtig sind, wie in der Automobilreparatur, im Maschinenbau oder in der Luft- und Raumfahrt.
Drehmomentschrauber hingegen sind elektrische oder pneumatische Werkzeuge mit einem Motor, der das Drehmoment automatisch auf die Schraube oder Mutter überträgt. Sie sind ideal für Produktionsumgebungen, in denen schnelles und effizientes Anziehen von Schrauben erforderlich ist. Die automatische Drehmomentregelung gewährleistet eine konsistente Schraubenanzugskraft und beschleunigt den Montageprozess. Die Auswahl eines der beiden Werkzeuge hängt von Faktoren wie Genauigkeit, Geschwindigkeit, Automatisierung und den spezifischen Anforderungen des Projekts und der Arbeitsumgebung ab.
Beim Umgang mit Drehmomentschlüsseln und Drehmomentschraubern gibt es einige wesentliche Überlegungen. Die Kalibrierung und die regelmäßige Überprüfung dieser Werkzeuge sind von größter Bedeutung, um die Genauigkeit sicherzustellen. Darüber hinaus sollte das richtige Drehmoment für jede Anwendung sorgfältig ausgewählt werden, um Schäden oder lockere Verbindungen zu verhindern. Die richtige Handhabung und Lagerung dieser Werkzeuge sind ebenfalls entscheidend, um ihre Langlebigkeit und Leistung zu gewährleisten.
Insgesamt sind Drehmomentschlüssel und Drehmomentschrauber unverzichtbare Werkzeuge in vielen technischen und handwerklichen Bereichen. Sie tragen dazu bei, Sicherheit und Qualität von Konstruktionen und Maschinen zu gewährleisten, indem sie das richtige Drehmoment auf Schrauben und Muttern anwenden. Welches Werkzeug ausgewählt wird, hängt von den spezifischen Anforderungen und Präferenzen der Benutzerinnen und der Benutzer ab, wobei Drehmomentschlüssel oft für manuelle Präzisionsarbeit bevorzugt werden, während Drehmomentschrauber in automatisierten Produktionsprozessen häufiger eingesetzt werden.
In Produktionsumgebungen steht die Sicherheit an erster Stelle. Eine wesentliche Maßnahme, um diese zu gewährleisten, besteht in der regelmäßigen Überprüfung der Werkzeugsicherheit. Insbesondere Drehmomentschrauber sollten immer wieder kalibriert werden, um ihre Genauigkeit sicherzustellen. Auf diese Weise werden Produktionsfehler und teure Konsequenzen wie Produktschäden oder sogar Rückrufaktionen aufgrund unsachgemäßer Montage vermieden. Die regelmäßige Wartung und Kalibrierung ist entscheidend je nach Verwendungshäufigkeit kann dies jährlich oder öfter erforderlich sein. Der genaue Zeitpunkt für die Kalibrierung wird oft von Herstellern, branchenspezifischen Standards und den jeweiligen Anforderungen des Anwendungsbereichs vorgegeben.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!