Menu

Druckluftwerkzeuge von Tjep

Produkte filtern in Druckluftwerkzeuge von Tjep
Hersteller: Tjep Alle zurücksetzen
21-34 von 34 Produkten
in Druckluftwerkzeuge von Tjep
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Ankernagler KA2/60 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Ankernagler KA2/60

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leichter, handlicher Druckluftnagler für Metallbeschläge, Lochplatten, Holzverbinder, Eckwinkel. Für Ankernägel KA34°.

Tjep
Teilenummer 667299
Ankernagler BC-60 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Ankernagler BC-60

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Für Metallbeschläge geeignet.

Tjep
Teilenummer 795783
Stiftnagler TF- 18/55 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Stiftnagler TF- 18/55

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Einstellbare Ausblasöffnung, einstellbare Schlagtiefe, integrierte No-Mark-Nase, Gürtelhaken.

Tjep
Teilenummer 873971
Stiftnagler TT-65 T | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Stiftnagler TT-65 T

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kleines, handliches Nagelgerät mit Einzel- und Kontaktauslösung. Für T-Nägel.

Tjep
Teilenummer A89125
Stiftnagler F-18/50 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Stiftnagler F-18/50

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Leistungsstarkes Nagelgerät mit Einzel- und Kontaktauslösung für Fußleisten, Rahmen, Möbel und Glasleisten. Für Stauchkopfnägel BGN.

Tjep
Teilenummer 816761
Haften-Coilnagler PC 66 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Haften-Coilnagler PC 66

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Handlicher Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung für die Befestigung von Haften, Eindeckungen und Zinkbekleidungen. Für 15° Coil-Haftennägel.

Tjep
Teilenummer 795785
Wellennagler CO 15 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Wellennagler CO 15

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Kraftvoller, robuster und gut ausgewogener Nagler mit Einzel,- und Kontaktauslösung für die Eckverbindung von z. B. Dachleisten.

Tjep
Teilenummer 819911
Dachpapp-Coilnagler TA-45 | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte
angesehen
Gekauft
Dachpapp-Coilnagler TA-45

Tjep | Druckluftnagelgeräte, Druckluftklammergeräte

Handlicher Druckluftnagler mit Einzel- und Kontaktauslösung. Für 15° Coil-Dachpappnägel.

Tjep
Teilenummer 795784
Gaskartusche OK | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gaskartusche OK

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Geeignet für verschiedene Nagler.

Tjep
Teilenummer A75230
Gaskartusche | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Gaskartusche

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Geeignet für verschiedene Nagler.

Tjep
Teilenummer 824852
Quick-Fast™ Adapter | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Quick-Fast™ Adapter

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Zur verdeckten Montage von Terassendielen. Für TJEP PQZ-64.

Tjep
Teilenummer L30937
Kompressor 9/20 HP | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Kompressor 9/20 HP

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Leistungsstarker Kompressor zur Ausführung von schwersten Aufgaben, für Befestigungen in Holz, Beton oder Stahl.

Tjep
Teilenummer F01114
K01 Kompressoröl | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
K01 Kompressoröl

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Für Kompressor TJEP 10/250-1, 20/30-2 und 20/300-2.

Tjep
Teilenummer M60800
HP Schlauchtrommel | Zubehör für Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
HP Schlauchtrommel

Tjep | Zubehör für Druckluftwerkzeuge

Mit Schlauch und quick-lock Kupplung. Passend für Kompressor 9/20 HP, Coilnagler PC 90 HP 2 G, Streifennagler FH 21/100 HP.

Tjep
Teilenummer K17910
21-34 von 34 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Druckluftwerkzeuge

Druckluftwerkzeuge – auf lange Sicht eine gute Wahl

Druckluftwerkzeuge sind neben Akku-Werkzeugen und kabelgebundenen Werkzeugen eine wichtige Werkzeug-Variante. Sie bieten dieselbe Vielfalt wie die elektrischen Alternativen, warten aber mit nicht zu vernachlässigenden Vorteilen auf – die Nachteile fallen dagegen kaum ins Gewicht. Egal ob Druckluftschleifer, Druckluftsägen, Druckluft-Bohrmaschinen oder Druckluftnagler, fast alle Werkzeuge sind auch mit Luft-Power statt Strom erhältlich.

Auf einen Blick
    Mann, der mit einem Druckluft-Nietgerät von Gesipa in einer Werkstatt arbeitet
    Die Arbeit mit Druckluft wird auch Pneumatik genannt. Luft gibt es in ausreichender Menge und sie kann sehr gut gespeichert und bereitgestellt werden. Außerdem sind Druckluftwerkzeuge leicht, handlich, leistungsstark und unempfindlich – das macht sie zu perfekten Begleitern während der Arbeit.

    Die Vorteile und Nachteile von Druckluftwerkzeugen

    • Kosten: Vom im Vergleich zunächst hoch erscheinenden Anschaffungspreis sollte man sich nicht beirren lassen, denn langfristig sind Betriebs- und Wartungskosten bei Druckluftwerkzeugen deutlich geringer als bei Elektrowerkzeugen. Außerdem können Reparaturen meist selbst durchgeführt werden, womit hohe Reparaturkosten wegfallen.

    • Ergonomie: Speziell bei Arbeiten mit schweren Werkzeugen wie bspw. Schleifmaschinen ist die Belastung für den Anwender sehr hoch – diese Belastung kann durch Druckluftgeräte minimiert werden, da sie meist kleiner und leichter sind als Elektrowerkzeuge.

    • Produktivität und Leistung: Druckluftwerkzeuge können über lange Zeit die gewünschte Leistung ohne Leistungsverlust erbringen, während Elektrowerkzeuge im Dauerbetrieb überhitzen und dadurch Folgeschäden entstehen können. Außerdem kommt bei Elektrowerkzeugen oft nicht die ganze Leistung der vom Akku oder über das Kabel zugeführten Energie vorne am Werkzeug an. Sie haben also einen recht hohen Leistungsverlust.

    • Unempfindlich: Bei Druckluftwerkzeugen erfolgt die Kühlung im Gegensatz zu Elektrowerkzeugen nicht über einen Luftstrom, wodurch keine Fremdpartikel in die Geräte gelangen können. Daher sind Druckluftwerkzeuge unempfindlicher gegen Staub, Feuchtigkeit und Hitze.

    • Sicherheit: Speziell bei Arbeiten in gefährlichen, leicht entzündlichen Atmosphären (bspw. Silos oder Tanks) haben Druckluftwerkzeuge den entscheidenden Vorteil, dass keine Funken entstehen können.

    • Mobilität: Hier haben Druckluftwerkzeuge das Nachsehen. Sie sind immer an einen Kompressor oder eine zentrale Druckluftversorgung mit diversen Abgabestellen gebunden, wohingegen Strom unkompliziert zur Verfügung steht – in Form von Akkus sogar an abgelegenen Arbeitsplätzen.

    Mann, der mit einem Druckluft-Schlagschrauber Autoreifen montiert
    Besonders bei Arbeiten, die immer am gleichen Platz stattfinden und in Intervallen passieren, spielen Druckluftwerkzeuge ihre volle Stärke aus.

    Richtige Wartung und Pflege von Druckluftwerkzeugen

    Druckluftwerkzeuge sind wartungsarm – das wichtigste Kriterium für eine lange Lebensdauer ist die Qualität der Druckluft. Druckluftgeräte benötigen üblicherweise eine ständige Schmierung, diese wird erzielt, indem der Druckluft mithilfe einer Wartungseinheit Öl zugeführt wird. Natürlich gibt es auch Anwendungen, bei der diese Art der Schmierung nicht möglich bzw. auch nicht erwünscht ist, bspw. bei Druckluft-Farbspritzpistolen.

    Druckluftnagler mit passendem Druckluftschlauch auf einer Werkbank

    Wenn ein Druckluftwerkzeug längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es auf jeden Fall trocken gelagert werden, um Schäden durch Korrosion zu vermeiden. Bei dieser Gelegenheit kann auch eine einfache Wartung durchgeführt werden, um die wenigen Verschleißteile zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Durch eine Sichtprüfung können bspw. Kupplungen und Schläuche sowie diverse Kleinteile an den Werkzeugen wie Druckschalter oder Düsen überprüft werden. Bei den Verbindungsteilen kann zusätzlich zur Sichtprüfung auch ein Lecksuchspray zur Identifizierung von Leckagen verwendet werden.