Menu

Druckluftwerkzeuge von Suhner

Produkte filtern in Druckluftwerkzeuge von Suhner
Hersteller: Suhner Alle zurücksetzen
1-13 von 13 Produkten
in Druckluftwerkzeuge von Suhner
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Druckluft-Geradschleifer LSA 81 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSA 81

Suhner | Schleifmaschinen

Extrem leichter und handlicher Geradschleifer mit integrierter Schalldämpfung im Miniformat für feine Fräs-, Schleif-, Gravier- und Polierarbeiten.

Druckluft-Geradschleifer LSB 35 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 35

Suhner | Schleifmaschinen

Kleiner und äußerst durchzugsstarker Geradschleifer.

Druckluft-Geradschleifer LSB 44 E-D | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 44 E-D

Suhner | Schleifmaschinen

Kraftvoller Geradschleifer mit Drehventil und elastischer Lagerung ideal für den Einsatz mit Hartmetallfräsern und Schleifstiften.

Druckluft-Geradschleifer LSB 44 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 44

Suhner | Schleifmaschinen

Kraftvoller Geradschleifer ideal für den Einsatz mit Hartmetallfräsern und Schleifstiften.

Druckluft-Geradschleifer LSB 20 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 20

Suhner | Schleifmaschinen

Kleiner und äußerst durchzugsstarker Geradschleifer.

Druckluft-Geradschleifer LSB 25 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSB 25

Suhner | Schleifmaschinen

Kleiner und äußerst durchzugsstarker Geradschleifer.

Druckluft-Geradschleifer LSC 23 H TOP | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Geradschleifer LSC 23 H TOP

Suhner | Schleifmaschinen

Kraftvoller, durchzugsstarker Geradschleifer ideal für die Verwendung von Schleifstiften und Hartmetallfräsern.

Druckluft-Winkelschleifer LWA 81 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Winkelschleifer LWA 81

Suhner | Schleifmaschinen

Extrem leichter und handlicher Winkelschleifer im Miniformat für feine Fräs-, Schleif-. Gravier- und Polierarbeiten.

Druckluft-Winkelschleifer LWB 20 DH | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Winkelschleifer LWB 20 DH

Suhner | Schleifmaschinen

Extrem kleiner, leistungsstarker Winkelschleifer mit optimierter Getriebelagerung. Speziell geeignet bei engen Platzverhältnissen.

Druckluft-Winkelschleifer LPB 12 | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Winkelschleifer LPB 12

Suhner | Schleifmaschinen

Zum Schleifen, Trennen, Fräsen, Entgraten, Guss putzen und zur Steinbearbeitung.

Druckluft-Winkelschleifer LWC 16 H TOP | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Winkelschleifer LWC 16 H TOP

Suhner | Schleifmaschinen

Leistungsstarker Winkelschleifer in sehr robuster Bauart.

Druckluft-Winkelschleifer LWB 21 DH | Schleifmaschinen
angesehen
Gekauft
Druckluft-Winkelschleifer LWB 21 DH

Suhner | Schleifmaschinen

Leistungsstarker Winkelschleifer mit kompakter Bauform für einfachstes Handling.

Druckluft-Gravierstift LGS 30 | Sonstige Druckluftwerkzeuge
angesehen
Gekauft
Druckluft-Gravierstift LGS 30

Suhner | Sonstige Druckluftwerkzeuge

Gravierstift mit Hartmetallnadel für das Gravieren auf Metallen, Glas, Stein und Kunststoff.

1-13 von 13 Produkten

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Thomas Sessel
Thomas Sessel
Haberkorn Experte für Druckluftwerkzeuge

Druckluftwerkzeuge – auf lange Sicht eine gute Wahl

Druckluftwerkzeuge sind neben Akku-Werkzeugen und kabelgebundenen Werkzeugen eine wichtige Werkzeug-Variante. Sie bieten dieselbe Vielfalt wie die elektrischen Alternativen, warten aber mit nicht zu vernachlässigenden Vorteilen auf – die Nachteile fallen dagegen kaum ins Gewicht. Egal ob Druckluftschleifer, Druckluftsägen, Druckluft-Bohrmaschinen oder Druckluftnagler, fast alle Werkzeuge sind auch mit Luft-Power statt Strom erhältlich.

Auf einen Blick
    Mann, der mit einem Druckluft-Nietgerät von Gesipa in einer Werkstatt arbeitet
    Die Arbeit mit Druckluft wird auch Pneumatik genannt. Luft gibt es in ausreichender Menge und sie kann sehr gut gespeichert und bereitgestellt werden. Außerdem sind Druckluftwerkzeuge leicht, handlich, leistungsstark und unempfindlich – das macht sie zu perfekten Begleitern während der Arbeit.

    Die Vorteile und Nachteile von Druckluftwerkzeugen

    • Kosten: Vom im Vergleich zunächst hoch erscheinenden Anschaffungspreis sollte man sich nicht beirren lassen, denn langfristig sind Betriebs- und Wartungskosten bei Druckluftwerkzeugen deutlich geringer als bei Elektrowerkzeugen. Außerdem können Reparaturen meist selbst durchgeführt werden, womit hohe Reparaturkosten wegfallen.

    • Ergonomie: Speziell bei Arbeiten mit schweren Werkzeugen wie bspw. Schleifmaschinen ist die Belastung für den Anwender sehr hoch – diese Belastung kann durch Druckluftgeräte minimiert werden, da sie meist kleiner und leichter sind als Elektrowerkzeuge.

    • Produktivität und Leistung: Druckluftwerkzeuge können über lange Zeit die gewünschte Leistung ohne Leistungsverlust erbringen, während Elektrowerkzeuge im Dauerbetrieb überhitzen und dadurch Folgeschäden entstehen können. Außerdem kommt bei Elektrowerkzeugen oft nicht die ganze Leistung der vom Akku oder über das Kabel zugeführten Energie vorne am Werkzeug an. Sie haben also einen recht hohen Leistungsverlust.

    • Unempfindlich: Bei Druckluftwerkzeugen erfolgt die Kühlung im Gegensatz zu Elektrowerkzeugen nicht über einen Luftstrom, wodurch keine Fremdpartikel in die Geräte gelangen können. Daher sind Druckluftwerkzeuge unempfindlicher gegen Staub, Feuchtigkeit und Hitze.

    • Sicherheit: Speziell bei Arbeiten in gefährlichen, leicht entzündlichen Atmosphären (bspw. Silos oder Tanks) haben Druckluftwerkzeuge den entscheidenden Vorteil, dass keine Funken entstehen können.

    • Mobilität: Hier haben Druckluftwerkzeuge das Nachsehen. Sie sind immer an einen Kompressor oder eine zentrale Druckluftversorgung mit diversen Abgabestellen gebunden, wohingegen Strom unkompliziert zur Verfügung steht – in Form von Akkus sogar an abgelegenen Arbeitsplätzen.

    Mann, der mit einem Druckluft-Schlagschrauber Autoreifen montiert
    Besonders bei Arbeiten, die immer am gleichen Platz stattfinden und in Intervallen passieren, spielen Druckluftwerkzeuge ihre volle Stärke aus.

    Richtige Wartung und Pflege von Druckluftwerkzeugen

    Druckluftwerkzeuge sind wartungsarm – das wichtigste Kriterium für eine lange Lebensdauer ist die Qualität der Druckluft. Druckluftgeräte benötigen üblicherweise eine ständige Schmierung, diese wird erzielt, indem der Druckluft mithilfe einer Wartungseinheit Öl zugeführt wird. Natürlich gibt es auch Anwendungen, bei der diese Art der Schmierung nicht möglich bzw. auch nicht erwünscht ist, bspw. bei Druckluft-Farbspritzpistolen.

    Druckluftnagler mit passendem Druckluftschlauch auf einer Werkbank

    Wenn ein Druckluftwerkzeug längere Zeit nicht verwendet wird, sollte es auf jeden Fall trocken gelagert werden, um Schäden durch Korrosion zu vermeiden. Bei dieser Gelegenheit kann auch eine einfache Wartung durchgeführt werden, um die wenigen Verschleißteile zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen. Durch eine Sichtprüfung können bspw. Kupplungen und Schläuche sowie diverse Kleinteile an den Werkzeugen wie Druckschalter oder Düsen überprüft werden. Bei den Verbindungsteilen kann zusätzlich zur Sichtprüfung auch ein Lecksuchspray zur Identifizierung von Leckagen verwendet werden.