Metabo | Druckluftkompressoren
Leistungsstarker, robuster Keilriemenkompressor mit Riemenantrieb für niedrige Drehzahlen und besonders ruhigen Lauf.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Bar ist die Einheit, in der Luftdruck gemessen wird. Im Fall eines Kompressors gibt sie an, mit wie viel Druck die Luft aus dem Kompressor kommt. Bei Druckluftwerkzeugen gibt sie an, wie viel Druck es braucht, damit das Werkzeug ordentlich funktioniert.
Kompressoren machen viele Arbeiten leichter oder sogar erst möglich. Kompressoren verkleinern Luft und erzeugen dadurch Druck. Sie kommen beispielsweise beim Ausblasen, Schlagschrauben, Drehschrauben, Fettpressen, Farbspritzen oder Reifenfüllen zum Einsatz. Mit einer entsprechenden Luftleistung können auch Schleifarbeiten gut umgesetzt werden.
Die Aufgabe eines Kompressors besteht darin, Luft anzusaugen, sie zu verdichten und mit erhöhtem Druck wieder abzugeben. Kolbenkompressoren eignen sich hier vor allem für Anwendungen mit geringem Druckbedarf, wie beispielsweise zum Auftragen von Farben und Lacken auf Oberflächen oder zum Befüllen von Reifen mit Druckluft.
Die perfekte Alternative zum Kolbenkompressor ist der Schraubenkompressor mit einem rotierenden Verdichtungsmechanismus, der vorwiegend dann zum Einsatz kommt, wenn über einen langen Zeitraum hinweg ein konstanter Betriebsdruck und große Mengen an Druckluft gebraucht werden.
Das Hubvolumen, auch Ansaugleistung genannt, ergibt sich aus dem Produkt von Zylinderinhalt, Kompressordrehzahl und Anzahl der ansaugenden Zylinder. Der Wert ist zwar etwas ungenau, definiert aber bei Klein- und Kolbenkompressoren die Kompressorleistung.
Das Kesselvolumen führt das maximale Luftspeichervolumen des Druckbehälters auf und wird als Kennzahl in Litern angegeben. Der Druckluftbehälter sollte immer mindestens halb so groß sein wie die effektive Liefermenge in Liter pro Minute – d. h. bei einem Kompressor mit ca. 100 l/min effektiver Liefermenge sollte der Speicherkessel etwa 50 l fassen.
Das wichtigste Merkmal ist der Druck. In den meisten Fällen liegt der benötigte Druck für Werkzeuge bei 8 bar, in Ausnahmen liegt er aber auch höher. Der Kompressor muss also so viel Druck erzeugen können, wie das stärkste Werkzeug benötigt, das an den Kompressor angehängt werden soll. Zusätzlich sind bei der Auswahl des Kompressors die Füllleistung bzw. der Kesselinhalt wichtig. Diese bestimmen, wie lange ein Werkzeug dauerhaft betrieben werden kann. Werden beispielsweise bei einem Leitungssystem mehrere Werkzeuge am Kompressor betrieben, braucht es entweder eine sehr hohe Füllleistung oder einen großen Kesselinhalt, um den großen Luftverbrauch von mehreren Werkzeugen ausgleichen zu können.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!