Dübel, Anker, Mörtel von Fischer
Die stillen Helden der Wandbefestigung
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen...
Hochwertiger Epoxidharzmörtel für nachträgliche Bewehrungsanschlüsse und Verankerungen in gerissenem und ungerissenem Beton. Das Injektionskartuschen-System mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Bewehrungseisen) erreicht aufgrund se...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Injektionskartuschen-Syst...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Gel...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Hybridmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Mark...
Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit styrol freiem Vinylesterharz und Härter. Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), der erste Verbundanker mit Zulassung. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich...
Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit Vinylester-Hybrid-Mörtel mit Silan-Technologie. Superbond Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Warteze...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...
Innengewindeanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigungen im Inne...
Innengewindeanker aus rostfreiem Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigun...
Spreizender Dynamikanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Schwerlast-Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet zur Aufnahme dynamischer Schwell- und Wechsellaste...
Die Hülse mit Innengewinde ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Injektionsmörtel für unterschiedliche Baustoffe. Der Anker ermöglicht die oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität.
Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen- u...
Zuschneidbare Durchsteck-Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Duchsteckmontage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeig...
Zuschneidbare Siebhülse aus Metall, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln geeignet für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Loch bohren, Dübel anbringen, Objekt befestigen: so weit die Theorie. In der Praxis erweist es sich aber als essenziell, zumindest das kleine Einmaleins rund um den Dübel zu beherrschen. Dann lässt sich – so gut wie – alles sicher befestigen. Dübel, Anker und Mörtel inklusive der dazugehörigen Werkzeuge sowie Zubehör für die Verarbeitung wie Auspresspistolen, Ausbläser oder Kleb- und Dichtstoffe: Bei Haberkorn gibt es alles aus einer Hand.
Grundsätzlich lassen sich Dübel wie folgt unterscheiden:
Standarddübel: Hierzu zählen Allzweckdübel und Spreizdübel. Erstere sind die erste Wahl im täglichen Gebrauch – sie können für viele Materialien verwendet werden, etwa für Beton, massive Ziegel oder auch Holz, wenn es gilt, ein metrisches Gewinde einzudrehen. Aber Achtung: Nicht geeignet sind Allzweckdübel für besonders schwere Lasten. Charakteristisch für Spreizdübel ist, dass sich an ihrem Ende Stifte befinden, die sich – wie der Name vermuten lässt – beim Eindrehen der Schraube aufspannen und so im Material verankern. Spreizdübel eignen sich für Befestigungen in Vollstein oder Beton.
Hohlraumdübel: Für die Befestigung von Wandfernsehern, etwas schwereren Hängeschränken oder Regalen eignen sich bei Leichtbauweise Hohlraumdübel.
Spezialdübel: Für bestimmte Materialien – beispielsweise Porenbeton, Ziegel oder Stein – werden Spezialdübel herangezogen.
Welcher Dübel für welche Befestigung geeignet ist, hängt ab von den Eigenschaften des Untergrunds, der Beschaffenheit der Schraube und der Last, die in den Untergrund geleitet werden soll. Wenn nur einer dieser Faktoren nicht zum Dübel passt, ist die Traglast eingeschränkt – oder nicht gegeben.
Klassische Kunststoffdübel gibt es in verschiedenen Größen, wobei die gängigsten Größen 6er-, 8er- und 10er-Dübel sind. Grundsätzlich ist zu beachten, dass üblicherweise der Bohrdurchmesser angegeben wird. Der passende Schrauben-Durchmesser variiert je nach Dübel-Type und ist auf der Verpackung oder im Haberkorn Online-Shop ersichtlich. Bezüglich Länge verhält es sich wie folgt: Die Schraube muss länger sein als der Dübel – nur so kann die maximale Tragfähigkeit erreicht werden. Zu beachtende Faktoren sind aber auch das Wandmaterial sowie die Kräfte, die auf den Dübel wirken. Pauschal kann gesagt werden, dass die Stabilität mit der Länge und der Dicke der Schraube und des Dübels steigt. Um auf Nummer sicher zu gehen, befindet sich die Information zur maximalen Tragfähigkeit auf der Verpackung der Dübel.
Um richtig dübeln zu können, ist es unerlässlich, zunächst korrekt zu bohren – zumindest dann, wenn sich der Dübel nicht einschlagen oder eindrehen lässt. Nur so findet der Dübel auch den Halt, den er benötigt. Der Durchmesser des Bohrers sollte gleich wie der Durchmesser des Dübels sein. Wichtig ist, die Bohrmaschine im 90-Grad-Winkel anzusetzen. Ist das Bohrloch schief geraten, ist es im Zweifel immer besser, dies so zu belassen, da die Öffnung ansonsten an den Rändern ausfransen kann. Ebenso muss stets darauf geachtet werden, dass das Loch vor Einsetzen des Dübels staubfrei ist – etwa mithilfe von Staubsauger, Reinigungsbürste oder Ausbläser.
Wenn es darum geht, schwerere Lasten in gerissenem oder ungerissenem Beton zu befestigen, kommt der Anker zum Zug. Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale bei Ankern sind neben dem Material die Kopfform und die Antriebsart. Die Belastungsfähigkeit hängt natürlich von der Größe und dem Umfang des Ankers ab. Im Maschinenbau und in der Industrie ist es üblich, Betonanker mit sehr hoher Tragkraft einzusetzen, bei denen eine Belastungsfähigkeit von mehreren Tonnen gegeben ist.
Wichtig bei Ankern ist es, auf Qualitätssiegel und Zulassungen zu achten, sodass die Sicherheit gewährleistet ist. Unterschieden wird in eine Vielzahl an Zulassungen, Prüfungen und Standards. Eine Bewertung gemäß der ETA („Europäische Technische Zulassung“) ist am wichtigsten. Insbesondere bei günstigen Produkten sollte auf diese Zulassung geachtet werden, da sie alle wichtigen Produktmerkmale des Bauprodukts umfasst, die für die Erfüllung der europäischen baurechtlichen Anforderungen bedeutsam sind.
Generell wird unterschieden in Bolzenanker und Stahlanker sowie in Einschlaganker.
Bolzenanker und Stahlanker stehen für hohe Leistungsanforderungen in gerissenem wie ungerissenem Beton. Die Produkte aus Stahl oder Edelstahl trotzen dank ihrer Eigenschaften vielen äußeren Einflüssen – deshalb können sie überall im Außenbereich, in Stallgebäuden, Kläranlagen, chlorhaltigen Umgebungen wie etwa in Schwimmbädern und auch in der Sauna verarbeitet werden.
Einschlaganker sind im Vergleich zu Bolzen- und Stahlankern kostengünstiger. Auch aufgrund ihrer schnellen Schlagmontage und der geringen Einbindetiefe sind sie wirtschaftlich. Nichtsdestotrotz stehen Einschlaganker nicht für weniger Sicherheit als Bolzenanker oder Stahlanker. Hier ist es aber ebenso wichtig, darauf zu achten, ob das verwendete Produkt zugelassen ist.
Unterschieden wird des Weiteren nach Kopfformen der Anker. Hier ist oft nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Optik entscheidend. Anker mit Sechskantkopf können etwa aufgrund der Flächen des Kopfes eine vergleichsweise höhere Kraftübertragung realisieren; außerdem kann der Anker mit Sechskantkopf von allen Seiten gegriffen werden. Anker mit Flachrundkopf hingegen werden oft bei Fassaden verarbeitet. Ebenso Anker mit Linsenkopf – durch ihre unauffällige Optik fügen sie sich in das Gesamtbild ein. Ein Vorteil von Ankern mit Senkkopf, für die der Innenantrieb charakteristisch ist, ist, dass der Kopf bündig mit dem Bauteil abschließt.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!