2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis wird mindestens zur Hälfte mit nachwachsenden Rohstoffen produziert. Harz und Härter sind in zwei getrennten Kammern gelagert und werden erst beim Auspressen im Statikmischer vermischt und aktiviert. Injektionskartuschen-Syst...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylester-Hybrid-Basis mit Silan-Technologie. Superbond-Mörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) erreicht aufgrund seiner Verbundspannung ein sehr hohes Lastniveau. Ideal f...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Highbond-Spezialmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FHB II-A S-Standard oder L-Lang) erreicht höchste Lastwerte in gerissenem und ungerissenem Beton. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Gel...
2-Kammern-Injektionsmörtel auf Vinylesterbasis. Hybridmörtel mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen FIS A, Innengewindeankern RG MI, Injektions-Ankerhülsen) ist ein Alleskönner für alle Standardanwendungen. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich wie Mark...
Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit styrol freiem Vinylesterharz und Härter. Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), der erste Verbundanker mit Zulassung. Ideal für Befestigungen im Innen- und Außenbereich...
Vorportionierte 2-Komponenten-Reaktionspatrone mit Vinylester-Hybrid-Mörtel mit Silan-Technologie. Superbond Mörtelpatrone mit den zugelassenen Systemkomponenten (Ankerstangen RG M, Innengewindeankern RG MI), die ideale Lösung bei erschwerten Bedingungen und Montagen ohne Warteze...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen-...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...
Gewindebolzen aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton, Porenbeton, Voll- und Lochstein-Mauerwerk. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befe...
Innengewindeanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigungen im Inne...
Innengewindeanker aus rostfreiem Stahl, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln und Mörtelpatronen, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für lösbare und temporäre Befestigun...
Spreizender Dynamikanker aus Stahl, Bestandteil des chemischen Schwerlast-Befestigungssystems für gerissenen/ungerissenen Beton. In Verbindung mit dem Highbond-Spezialmörtel FIS HB, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet zur Aufnahme dynamischer Schwell- und Wechsellaste...
Die Hülse mit Innengewinde ist ein Systembestandteil für die verschiedenen Injektionsmörtel für unterschiedliche Baustoffe. Der Anker ermöglicht die oberflächenbündige Demontage sowie Wiederverwendung des Befestigungspunktes und bietet dadurch optimale Flexibilität.
Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeignet für Befestigungen im Innen- u...
Zuschneidbare Durchsteck-Siebhülse aus Kunststoff, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Duchsteckmontage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln, entsprechend der jeweiligen Zulassung, geeig...
Zuschneidbare Siebhülse aus Metall, Bestandteil des chemischen Befestigungssystems für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage in allen Lochbaustoffen. In Verbindung mit den verschiedenen Injektionsmörteln geeignet für Befestigungen im Innen- und Außenbereich.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die Zugkraft wirkt in Längsrichtung auf den Dübel, wenn dieser für Aufhängungen an der Decke genutzt wird.
Die Querkraft wirkt auf den Dübel in Querrichtung. Das ist die Kraft, die senkrecht zum Dübel wirkt, wenn dieser z. B. sehr flache Objekte an senkrechten Flächen hält. Bei Objekten mit mehr Tiefe wirkt die Schrägkraft.
Der Schrägzug ist eine Kombination aus Zugkraft und Querkraft, der auf den Dübel wirkt, wenn schwere und in den Raum ragende Objekte an der Wand befestigt werden. Das können zum Beispiel Hängeschränke sein. Die Kraft wirkt dann nicht allein senkrecht nach unten (Querkraft) auf den Dübel, sondern zieht diesen auch aus der Wand heraus (Zugkraft). Wie stark die Schrägkraft ist, hängt maßgeblich von den Abmessungen des Schranks ab.
Diese Kräfte werden in Newton angegeben, wobei 10 Newton (N) annähernd einem Kilogramm entsprechen.
Für jeden Dübel wird auf der Verpackung die Tragfähigkeit angegeben. Nehmen Sie das Gesamtgewicht, das mit dem Dübel befestigt werden soll, als Richtwert. Zwar verteilt sich die Belastung auf mehrere Dübel, weil je nach Gewicht mindestens zwei Befestigungspunkte notwendig sind, es sollte aber nicht zu knapp kalkuliert werden. Wie stark ein Dübel belastet werden kann, hängt nicht zuletzt vom Wandmaterial ab. Beton bietet die beste Stabilität, gefolgt von Vollstein. Lochstein und Porenbeton erfordern bei Belastungen von mehr als 30 Kilo speziell darauf ausgelegte Dübel.
Die beste Tragfähigkeit ist mit dem für den Dübel größtmöglichen Schraubendurchmesser erreichbar.
Wenn Löcher für Dübel gebohrt werden, dann sollte immer ein gewisser Abstand zum Rand und zu den Kanten der Wand eingehalten werden. Dies ist eine Sicherheitsmaßnahme, um ein Ausbrechen zu verhindern. Für Kunststoffdübel empfiehlt sich ein Randabstand von zwei Dübellängen. Besondere Relevanz haben Randabstände bei Rahmendübeln oder Langschaftdübeln sowie Stahlanker- und Porenbetondübeln. Auch zwischen den Dübeln sollte der Abstand nicht zu gering gewählt werden. Gut ist hier ein Abstand von zweifacher Bohrtiefe bei nicht zugelassenen Dübeln. Der Abstand zwischen den Dübeln wird auch als Achsabstand bezeichnet.
Neben den passenden Abständen sollte auch immer auf Leitungen in der Wand geachtet werden. Bohren Sie nie direkt über oder unter Armaturen, Lichtschaltern oder Steckdosen. Leitungen verlaufen in der Regel von dort senkrecht nach oben oder nach unten sowie seitlich horizontal. Von diesen Bereichen sollten Sie mindestens 10 cm in jede Richtung Abstand halten. Wenn Sie sich also zum Beispiel eine Horizontale zwischen den Steckdosen vorstellen, setzen Sie kein Bohrloch mit weniger als 10 cm Abstand oberhalb oder unterhalb der Linie.
Sicherer ist jedoch die Verwendung eines Leitungssuchgeräts. Insbesondere in Altbauten können Sie sich nicht auf geradlinige Leitungsverläufe verlassen.
Der Durchmesser des Dübels sollte gleich wie der Durchmesser des Bohrers sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welchen Durchmesser der Bohrer hat, dann lässt sich dies im Zweifel manuell am Ende des Bohrers abmessen.
Zum Prüfen des Materials empfiehlt es sich, mit einem kleinen Bohrer eine Probebohrung vorzunehmen. Am besten eignet sich dafür ein Steinbohrer. Ist das Wandmaterial weich, wie etwa bei Porenbeton, sollte der Bohrer einen kleineren Durchmesser haben als der Dübel. Ist der Dübel also beispielsweise 5 mm breit, würde ein 4-mm-Bohrer zum Einsatz kommen. So sitzt der Dübel fester in der Wand und neigt nicht so leicht dazu, sich beim Eindrehen der Schraube mitzudrehen. Außerdem wird so die Tragfähigkeit erhöht.
Für die meisten Wandmaterialien kann ein Steinbohrer für das Bohren des Dübellochs verwendet werden. Für Gipswände sollte ein Metallbohrer genutzt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!