Menu

Newsdetails

Arbeiter in Industrieumgebung trägt Gehörschutz und eine Schutzbrille

Durch die Verwendung von passendem Gehörschutz können Schäden des Gehörs vermieden werden.

Was Sie über Gehörschutz wissen müssen

In unserem Ratgebertext „Gehörschutz“ widmen wir uns einem Themenkomplex, der nicht selten unterschätzt wird. Denn schon niedrige Lärmpegel können gesundheitliche Beeinträchtigungen zur Folge haben.

Um das Gehör in lauten Arbeitsumgebungen entsprechend zu schützen und Folgeschäden vorzubeugen, ist ein passender Gehörschutz sehr wichtig. Zwei Punkte sind bei der Auswahl des optimalen Gehörschutzes zu beachten: So muss der Gehörschutz zum einen an den jeweiligen Lärmpegel angepasst werden; zum anderen muss er für die Trägerin bzw. den Träger angenehm zu tragen sein. Alles dazu können Sie im unserem Ratgebertext nachlesen. Darin zu finden sind auch Inhalte zu den verschiedenen Varianten von Gehörschutz, zu gesetzlichen Bestimmungen bei Lärmbelastungen oder zur Individualisierung von Gehörschutz-Produkten. Klicken Sie rein!