Newsdetails
PV-Anlage am Standort Villach geht in Betrieb
In den vergangenen Monaten wurde am Haberkorn Standort in Villach nicht nur innerhalb des Gebäudes, sondern auch auf diesem intensiv gearbeitet: Dort wurde eine neue Photovoltaikanlage installiert, die vor wenigen Tagen in Betrieb genommen werden konnte. Am Dach befinden sich nun knapp 480 Photovoltaikmodule mit einer Gesamtleistung von 181 kWp.
Diese große Anlage wird in Zukunft wesentlich mehr Strom erzeugen als am Standort selbst benötigt werden. Die Überschüsse an aus Sonnenenergie gewonnenem Strom wird dabei als Ökostrom in das öffentliche Stromnetz eingespeist.
Strom für 265 Einfamilienhäuser
Die Photovoltaikanlage in Villach ist nach Wolfurt, Wien, Graz und Leonding nun die fünfte PV-Anlage von Haberkorn. In Summe beträgt die auf den Dächern installierte Leistung rund 1.100 kWp. Damit wird ab sofort genug Strom erzeugt, um 265 Einfamilienhäuser versorgen oder unseren eigenen Stromverbrauch zu 40 % selbst decken zu können.
Aber nicht nur an den österreichischen Haberkorn-Standorten wird auf Sonnenenergie gesetzt: So hat die Firma Ploberger in Retz 2020 eine 100 kWp-Anlage errichten lassen und auch an mehreren deutschen Standorten sind bereits Photovoltaikanlagen installiert.