Newsdetails

Leichter als ein Mobiltelefon: Der Schutzanzug Tyvek 400
Der Schutzanzug Tyvek® 400 Dual ist ein wahres Leichtgewicht unter seinesgleichen. Der Einweg-Overall wird in besonders gefährlichen Arbeitsumgebungen eingesetzt, zum Beispiel zum Schutz gegen feste Partikel (Typ 5) und Flüssigkeitsnebel von wasserbasierten Chemikalien (Typ 6).
Tyvek® by DuPont ist ein Material aus hochdichtem Polyethylenvlies. Es ist atmungsaktiv, luft- und wasserdampfdurchlässig, weich, leicht und flexibel. Zudem besitzt es durch Endlosfasern eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Bakterien. Dadurch können keine gefährlichen Stoffe wie Asbest, Schimmel, Glasfaser und Blei durch das Material gelangen.
Gerade persönliche Schutzausrüstung sollte angenehm zu tragen und leicht sein, damit keine unnötige Energie verschwendet wird.
Sehen Sie im kurzen Video den Test zwischen einem Kleidungsstück aus Tyvek® Kleidungsstück und einem aus mikroporösem Film (MPF). Welches ist leichter?